It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Water Utilities

Como preparar sua empresa pública de água para furacões e enchentes

Cerca de 25% da sobrecarga dos esgotos sanitários são causados por intempéries, como fortes chuvas, desgelo e saturação do solo. A Xylem tem ajudado milhares...

Jovens criam um filtro de água sustentável com resíduos orgânicos

Os vencedores deste ano do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo criaram uma forma mais sustentável de produzir um dos materiais usados em filtros de água. Usando...

Sistema UV inovador reduz manutenção e uso de energia de estação

Após 17 anos de operação, o sistema de desinfecção por UV da estação de tratamento de águas residuais de French Creek estava rumando a duras penas ao fim de...

Como podemos solucionar o problema da escassez de água? Evitar inundações? Tratar da água poluída? Os finalistas deste ano do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo...

Como o controle on-line pode melhorar o serviço de águas residuais

O engenheiro de aplicações da marca YSI, da Xylem, Dr. Rob Smith, ajuda as empresas públicas de águas residuais a otimizarem o desempenho. Smith é doutor em...

Monitoramento de aeração em tempo real reduz consumo de energia em 95%

Um estudo recente em uma estação de tratamento de águas residuais demonstrou que o monitoramento e controle da aeração em tempo real reduziu em 90% a...