It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Sustainability

Circular by design: Xylem’s Emmaboda facility leads in water and metal reuse

At Xylem’s Emmaboda facility, circular economy practices are part of everyday production. Its on-site foundry sources over 85% of its iron from recycled or...

Inside Water Walks: Finding hidden opportunities to conserve and reuse water

When companies set bold sustainability goals, especially around water use, it's often helpful to get an outside perspective. That’s where a Xylem Water Walk...

Xylem’s 2024: Driving change toward a water-secure world

Together with our customers and partners, Xylem continued our mission in 2024 to help create a more sustainable, water-secure world. Being named one of...

Across the water cycle, across the globe: Xylem customers solving water

Around the world, utilities and companies are facing complex water challenges, from ensuring safe drinking water to treating industrial wastewater. Growing...

3 formas como a tecnologia da Xylem está a ajudar a Índia a resolver os desafios da água

As soluções permitem à indústria e aos municípios abordar os desafios da escassez de água, acessibilidade da água, eficiência energética e conformidade...