It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Water Utilities

Novo misturador reduz em 50% o consumo de energia em aplicações de MBBR

O novo sistema de tratamento de águas residuais da Alpi Acque da Itália tornou-se realmente econômico e eficiente, em termos de consumo energético, com o...

5 líderes em gerenciamento inteligente da água

Como demonstram os exemplos abaixo, quando um país ou cidade quer mudar a forma de usar e gerenciar seus recursos hídricos, geralmente é necessário primeiro...

O caminho em direção ao desenvolvimento global sustentável

2016 começou com notícias muito promissoras: os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas entraram em vigor. Isto significa que 150 líderes...

Flygt SmartRun’s cleaning function wins 2016 RIONED Innovation Award

Xylem recently announced that Flygt SmartRun’s cleaning function has won the 2016 RIONED Innovation Award. The RIONED Foundation is the national center of...

Aquantum slides to victory with Xylem

With many winter sports, conditions have to be just right. Too many moisture and temperature fluctuations in the ice pose a real risk to the safety of...

Xylem’s Wedeco brand celebrates 40th anniversary

Around the world, Wedeco UV disinfection and ozone systems are helping companies and utilities improve the quality of their effluent, save energy and reuse...