It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Water Utilities

7 dicas para usar menos água

O acesso à água potável pode ser facilmente considerado óbvio. Na Xylem, nosso objetivo é encontrar soluções sustentáveis para os problemas de água no mundo....

Celebrando o Dia Mundial da Água

No dia 22 de março, centenas de eventos celebraram em todo o mundo o Dia Mundial da Água, que teve como tema este ano a “cooperação da água”. Criado pela ONU...

Sistemas de bombeamento com eficiência energética

Gavin Westworth, da Xylem, desenvolveu um índice que pode revolucionar o diagnóstico dos sistemas de bombeamento. Sua fórmula pode ser rapidamente usada para...

Uma poderosa bomba em uma pequena embalagem

A nova série de bombas propulsoras Flygt Slimline da Xylem foi especialmente projetada para lidar com grandes volumes de água a baixas alturas de queda. Essas...

Clima extremo e água

Clima extremo e água

Desde a pior onda de calor dos últimos tempos na Austrália até a devastação do furacão Sandy nos EUA, os eventos de clima extremo estão cada vez mais comuns. A...

Água mais limpa para os moinhos de vento holandeses

Até pouco tempo, a vila holandesa de Kinderdijk, classificada como Patrimônio Mundial da Humanidade, contava com um ultrapassado sistema de fossas sépticas que...