It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Monitoring & Control Systems

Monitorização em tempo real ajuda a proteger o rio Pa Sak na Tailândia

Os programas de monitorização da qualidade da água em tempo real estão a desempenhar um papel cada vez mais importante para ajudar a aplicar a política...

Sewage bypass system uses remote monitoring to increase efficiency

When the West Side sewage pump station in Onondaga County, New York, prepared to undergo its first major upgrade in over 30 years, the project required a...

Suffolk County atualiza-se com sistema inteligente SCADA da Xylem

Os sistemas de monitorização e controlo desatualizados para estações de bombeamento de águas residuais estavam a custar ao Departamento de Obras Públicas de...

Gerenciamento de águas residuais moderno para resort em Sentosa

Singapura, uma cidade-estado insular com mais de 5,6 milhões de habitantes que moram em uma pequena área de terra de cerca de 710 km2, tem uma demanda de água...

Projetando estações de bombeamento melhores para águas pluviais

À medida que aumentam os eventos climáticos graves, as cidades precisam de infraestruturas que possam lidar com águas pluviais para além do nível normal. As...

Fish farm

No meio da charneca de Lüneburg, longe de qualquer grande massa de água no norte da Alemanha, a Heidefisch GmbH cultiva trutas arco-íris e caviar de truta. Com...