It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Treatment

Solução de ozono desinfeta águas residuais do setor do papel até 99,9%

As águas residuais são tratadas para a cor e desinfeção com ozono, produzido e difundido pela tecnologia Wedeco da Xylem. A instalação de ozono foi fornecida...

Ajuda para tratar a água em hospital dedicado a Coronavírus na Rússia

À medida que a COVID-19 se foi espalhando por todo o país, a Rússia tomou medidas para se preparar para um grande fluxo de pacientes, incluindo a construção de...

Water Treatment Innovation for a Better Future

“We’re always looking for the overlaps between ecology, cost-efficiency and technological capabilities. When these all align, the impact can be spectacular.”...

Water treatment plant uses innovative technology to protect local ecosystem

In 2016, the Zeeland Clean Water Plant in Michigan moved forward with plans to double its capacity from 1.6 million gallons per day (MGD) to over 3 million...

Handling hospital wastewater with care

In the face of the COVID-19 pandemic, hospitals and communities across Italy braced themselves for an influx of cases. In Palermo, the Provincial Health...