It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Energy & Power

Novo artigo sobre normativas da UE para a eficiência de bombas

Ao procurar tornar-se a região mais consciente sobre os problemas climáticos do mundo, a UE está continuamente introduzindo novas normativas com exigências...

Levando eficiência energética à rede de metrô de Estocolmo

Trabalhando em conjunto com a empresa de manutenção ferroviária Strukton, a Xylem está ajudando a substituir as antigas bombas do sistema de metrô de Estocolmo...

Fábrica da Xylem usa energia térmica sustentável

Em sua fábrica do sul da Suécia, a Xylem instalou um sistema de armazenamento de energia térmica que reduziu seu consumo energético em mais de 67%. As...

Projeto de bombas centrífugas de AVAC para a eficiência ideal

Ao desenvolver bombas centrífugas de AVAC, os projetistas normalmente buscam obter o ponto máximo de eficiência da bomba. Devido à grande variação nas demandas...

Sistemas de bombeamento com eficiência energética

Gavin Westworth, da Xylem, desenvolveu um índice que pode revolucionar o diagnóstico dos sistemas de bombeamento. Sua fórmula pode ser rapidamente usada para...

A colisão entre a energia e água

Nos Estados Unidos, as usinas de energia representam 41% das necessidades de água doce do país. De fato, de acordo com a Union of Concerned Scientists (União...