It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Filtration

Estação de tratamento escolhe unidade de drenagem subterrânea inovadora para alto desempenho

O Lake County Public Water District (Serviço Público de Águas de Lake County), na zona norte de Illinois, precisou de atualizar o seu Sistema de filtração e...

Young American researcher wins Stockholm Junior Water Prize 2021

Eshani Jha from the USA has received the prestigious 2021 Stockholm Junior Water Prize for research on how to remove contaminants from water. HRH Crown...

Sewage bypass system uses remote monitoring to increase efficiency

When the West Side sewage pump station in Onondaga County, New York, prepared to undergo its first major upgrade in over 30 years, the project required a...

Solução bypass em rede de esgoto instalada na França em uma semana

Ao realizar a conexão de uma nova estação de tratamento de águas residuais na França ao sistema de saneamento, foi necessária uma solução de desvio temporário...

Canal de Berlim transformado em zona para banho com sistema UV

Um projeto inovador no centro de Berlim transformará um antigo canal de navegação em um balneário urbano. O projeto, criado pela organização sem fins...