It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
A solução Xylem ajuda a agência italiana da água a reduzir em 30% o uso da energia da bomba de furo

A solução Xylem ajuda a agência italiana da água a reduzir em 30% o uso da energia da bomba de furo

Uma importante agência de recursos hídricos na região da Calábria, em Itália, decidiu recentemente expandir e modernizar a sua rede de abastecimento de água potável. A agência, a Società Risorse Idriche Calabresi (Sorical), pretendia restaurar a eficiência hidráulica das suas operações como parte deste plano. As bombas de furo da marca Lowara, da Xylem, ajudaram a agência a reduzir a utilização de energia em 30% em cada poço e duplicaram (e em alguns casos triplicaram) a taxa de extração de água – parte do trabalho da Xylem é ajudar as comunidades de todo o mundo a otimizar a gestão da água e a promover a sustentabilidade.


A agência da água Sorical fornece mais de 274 milhões de metros cúbicos de água por ano à região da Calábria, que tem uma população de 1,96 milhões de pessoas. A agência é responsável pela gestão da grande rede de abastecimento de água e das estações de tratamento de água potável na região. Todos os dias fornece água a quase todos os municípios da região da Calábria, através de 6.000 quilómetros de condutas, 300 estações elevatórias e 900 reservatórios e tanques.

Embora as condições hidrogeológicas e climáticas da Calábria possam fazer com que a região se mostre rica em recursos hídricos, estes recursos podem ser deteriorados pelas alterações climáticas, baixa pluviosidade e sobreutilização humana.

Para enfrentar estes desafios, a Sorical concentra-se todos os dias na avaliação e monitorização dos recursos hídricos disponíveis e da procura de água. Desenvolve também planos para reconfigurar, expandir e modernizar as instalações hídricas existentes. Até à data, a agência dedicou 256 milhões de euros para estes planos, além de outros investimentos ao longo da próxima década. Estes planos centram-se principalmente na manutenção extraordinária das centrais, de modo a prolongar a sua vida útil, e na substituição de condutas antigas ou danificadas.

Revisões dos poços existentes para aumentar a eficiência

Uma grande parte do trabalho de manutenção da agência tem sido dedicada à manutenção ordinária e extraordinária dos poços existentes, para melhorar a sua eficiência energética. Esta manutenção é crucial para as operações da agência, dado que metade da água potável utilizada na Calábria provém de recursos hídricos subterrâneos, através de uma rede de quase 300 poços.

Um bom exemplo desta manutenção são os melhoramentos realizados em vários campos de poços. A água extraída dos poços é distribuída pelas cidades que se encontram entre o Mar Jónico e o planalto montanhoso conhecido como La Sila. Alguns destes poços, construídos no final da década de 1980, apresentavam sinais de desgaste e decadência devido ao envelhecimento, com entupimentos nas condutas, corrosão, filtros e condutas incrustadas. Estes factores, combinados com as bombas a utilizar, resultaram em ineficiências energéticas e de custos.

Para melhorar as suas operações e mitigar este problema, a Sorical assumiu o restauro total da eficiência hidráulica dos poços através de escovagem mecânica, ferramentas de jato e outros métodos. Estas ações eliminaram incrustações e depósitos acumulados na superfície interna da tubagem, melhoraram os filtros e removeram areia e detritos.


 
A Sorical também substituiu as bombas dentro de cinco poços por bombas de furo submersíveis Lowara Z8 da Xylem. As bombas têm uma conceção de alta eficiência, incluindo anilhas de desgaste dinâmico que reduzem as perdas hidráulicas ao mínimo, reduzem a utilização de energia e evitam o bloqueio da bomba durante os períodos de pausa. As bombas são ideais para utilizar no abastecimento de água de poços profundos, aumento de pressão e distribuição de água em sistemas municipais e industriais.

Duplicar e triplicar as taxas de extração de água

Graças às bombas Lowara e ao trabalho de manutenção da agência, a Sorical reduziu em 30 por cento o consumo de eletricidade em cada poço. As atualizações e revisões também permitiram duplicar e mesmo, em alguns casos, triplicar a quantidade de água extraída de cada poço.

Para além deste trabalho, a Sorical está a substituir bombas obsoletas, incluindo a instalação de bombas de alta qualidade e eficientes em termos energéticos, que proporcionaram a poupança de cerca de 3 milhões de euros na utilização de energia.

Entre os fornecedores de bombas selecionados, a Xylem forneceu mais de 35 bombas de furo Lowara para poços em toda a região. Estas bombas fazem parte da série Z da Lowara (Z8, Z10 e Z12), fabricadas em aço inoxidável e com um caudal semi-axial, tornando-as uma boa escolha para ambientes corrosivos e abrasivos. As bombas também são altamente eficientes, tanto no desempenho hidráulico como na utilização de energia, tornando-as especialmente fiáveis e duráveis.

Com a forte concentração da Sorical na melhoria contínua das operações, combinado com a sua adoção de bombas de furo com eficiência energética da Xylem, a agência está a ajudar a fornecer água de forma mais sustentável a toda a região da Calábria.

Para mais informações sobre a forma como a Xylem está a ajudar os nossos clientes a promover a sustentabilidade, consulte o nosso Relatório de Sustentabilidade.