It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Tratamento Temporário de Água

Quer um sistema permanente tenha planeado a manutenção ou haja um aumento da procura devido à chuva durante o período de Inverno, várias estações de bombagem ficam frequentemente sobrecarregadas com este aumento de água de superfície infiltrada no sistema de esgotos. O mesmo cenário pode aplicar-se a estações de bombagem construídas apenas para funcionar quando o esgoto é sobrecarregado, quando o esgoto começa a transbordar entra na estação de bombagem e depois o controlo de nível é bombeado diretamente para um curso de água.

Soluções de engenharia para tratamento de água Plug & Play

Para mitigar o risco de inundações e assegurar o cumprimento dos níveis de consentimento ambiental, Xylem trabalha em estreita colaboração com muitos clientes para oferecer uma solução que seja ao mesmo tempo rentável e amável para o ambiente.
 
As soluções de aluguer de tratamento Xylem podem adaptar-se a cada cliente. Normalmente, isto incluiria:

  • Equipamento de bombeamento para alimentar o caudal desejado para mitigar a inundação
  • Instalação móvel de depuração para filtrar/remover os sólidos e dispensar num contentor para eliminação
  • Sistema de bombagem de água de lavagem
  • Bombas intermédias para encaminhar o fluído limpo através da unidade UV
  • Wedeco Reactor UV
  • Gerador para alimentar a solução
  • Sistema de controlo para operar a solução
  • Monitorização remota sempre que necessário

Outros métodos para enfrentar este desafio podem ser considerados, tais como a utilização de bombas diesel, tanques de assentamento e ofertas de sacos para filtrar os sólidos antes de descarregar no curso de água local. Muitos destes nem sempre são considerados amigos do ambiente e o risco de poluição pode ser visto como aumentando, o que os organismos ambientais reguladores podem rejeitar esta abordagem.

As soluções de aluguer conduzem a operações flexíveis

As soluções de aluguer de contentores de UV e Ozono da Xylem permitem-no:

  • Experimente a tecnologia para garantir que são adequadas às suas necessidades e permitir-lhe verificar que a solução funciona como pretendido
  • Abordar os picos de produção colmatando a lacuna com as nossas soluções de aluguer enquanto se aguarda a entrega de novo equipamento
  • Responder imediatamente para combater a ameaça de surtos microbianos
  • Faça a ponte durante uma paragem planeada ou não planeada do seu equipamento de tratamento e desinfeção existente no local
  • Otimize o seu perfil de despesas OPEX alavancando a nossa carteira de soluções de aluguer, beneficiando ao mesmo tempo dos nossos conhecimentos de aplicação para acompanhar a nossa mais recente tecnologia de tratamento
Desinfeção ultravioleta da água efluente para o mar
Desinfeção ultravioleta para água de processo industrial
Desinfeção com Ozono para fábrica alimentar
Arejadores Flygt para oxigenação
;