Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Xylem Vogel Pumpen am Meeresgrund

ASME A/S

Dänemark

 

Viele Leistungen sehen wir heutzutage als selbstverständlich an. Im Internet Viele Leistungen sehen wir heutzutage als selbstverständlich an. Im Internet surfesurfen, Emails versenden, störungsfreie Überseetelefonate abwickeln – kaum jemand denkt über die Technologie nach, die das möglich macht. Es herrscht allgemein die falsche Meinung, dass die internationale Kommunikationen via Satellit stattfindet. Tatsächlich jedoch erfolgen über 95 % dieses Verkehrs über Unterwasserleitungen. Der Informationstransfer über diese Kabel ist nicht nur billiger, sondern auch schneller als über Satellit.

In küstennahen und in Fischereigebieten werden diese Leitungen im Meeresboden vergraben, um sie vor Beschädigungen z.B. durch Schiffsanker in Küstennähe  oder Fischernetze zu schützen. Hierbei ist Fachwissen und bestes Equipment besonders wichtig. Generell gibt es zwei Möglichkeiten, Kabel im Meeresboden zu vergraben. Zum einen schleppt ein Schiff einen Pflug, der die Leitung legt und gleichzeitig eingräbt. Die andere Option ist der Einsatz eines ROV (Remotely Operated Vehicle = ferngesteuertes Fahrzeug), der eine entsprechend tiefe Kabelrinne in den Meeresboden mittels eines Wasserstrahls gräbt und das Kabel verlegt. Ein solches System verwendet die dänische Firma ASME, einer der Marktführer für Schwerlast-Ausrüstung der Offshore-Industrie. ASME nahm Kontakt mit Xylem Water Solutions in Dänemark auf, da für ein Sonder-ROV eine Pumpenanlage benötigt wurde, die nicht nur Wasser mit einem ausreichend hohen Druck zum Graben einer ein- Meter tiefen Rinne liefern sollte, sondern die auch den besonders schweren Einsatzbedingungen in 400 Metern Meerestiefe standhält. Um bestmögliche Effizienz zu gewährleisten, bot Xylem Water Solutions Denmark zwei mehrstufige VOGEL PUMPEN Unterwasserpumpen des Typs TVS aus Duplex an. Mit Förderhöhen bis zu 500 Metern können die Pumpen problemlos den geforderten Sprühdruck liefern, damit die Rinnen gegraben werden können. Da die Pumpen komplett aus Edelstahl-Feinguss gefertigt sind, bieten sie außerdem hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und Verschleiß, besonders unter den rauen Meeresbedingungen.

“Bei der Planung und Installation von Unterwasserleitungen ist Eingraben eine der wirkungsvollsten Methoden, um Kabel vor Schäden zu schützen.”

 Weitere ausschlaggebende Gründe für die neue Anlage waren die einfache Installation und Wartung. Ein ROV ist reißenden Fluten und starken Strömungen ausgesetzt, daher kann der einfache Anlagenzugang für geplante Wartungen den Aufwand an Ausrüstung und Arbeitskräften erheblich reduzieren und hilft somit Kosten einzusparen.

 “Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu  Xylem. Sie haben sich mehrfach persönlich davon überzeugt, dass unsere Anforderungen an die Pumpen erfüllt wurden.”

 “VOGEL  PUMPEN Tauchmotorpumpen bieten eine einfache, langlebige und zuverlässige Lösung zur Kabelverlegung.”

Dank der Erfahrung und dem umfangreichen Produktportfolio von Xylem konnte ASME von einem Pumpsystem profitieren, das nicht nur eine perfekte Lösung für die kundenspezifische Anforderungen bietet, sondern auch zuverlässig und langfristig den harten Bedingungen unter dem Meeresspiegel standhält.