It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

3 Gernerationen Vogel Pumpen versorgen einen Stadtteil von Klagenfurt mit Wasser

Stadtwerke Klagenfurt

Klagenfurt, Österreich

Drei Generationen Vogel Pumpen versorgen einen Ortsteil der Stadt Klagenfurt mit frischem, sauberem Trinkwasser.

Das Wasserwerk Straschitz 1 der Stadtwerke Klagenfurt versorgt seit 1937 die umliegenden Abnehmer im Ortsteil Straschitz und Berg-Bach mit Trinkwasser.

Beim Ausbau dieses Wasserwerks wurde schon damals auf die Qualität der Pumpen höchsten Wert gelegt und zwei Stück VOGEL Hochdruckpumpen der Baureihe D – Type 123D3 – eingebaut. Bis 1992, also 55 Jahre lang, leisteten diese beiden Pumpen wertvolle Dienste.

Im Jahr 1992 musste die Wasserversorgung für den Versorgungsbereich Berg Bach erneuert werden. Damals stand der Neubau eines Hochbehälters zur Diskussion. Dieser Neubau hätte jedoch das Investitionsvolumen der Stadtwerke deutlich überschritten. Aufgrund einer Anfrage der Stadtwerke Klagenfurt wurde daraufhin von der Firma Vogel Pumpen ein Konzept erarbeitet und den Stadtwerken eine Drucksteigerungsanlage mit zwei drehzahlgeregelten Hauptpumpen Type 505CV7 und einer starren Druckhaltepumpe angeboten. Dieses Konzept ersparte den Stadtwerken Klagenfurt den Bau eines neuen Hochbehälters und damit auch hohe Investitionskosten. Bis heute wird der Ortsteil Berg Bach mit dieser Anlage versorgt, wobei durch die Auswahl der Pumpen auch die notwendige Feuerlöschversorgung gegeben ist.

Im Jahr 2011 wurde dann die kleine Druckhaltepumpe wegen zusätzlicher Energieeinsparungen durch eine neue Hydrovarpumpe, Type 5SVH21 ersetzt. Da auch die mittlerweile 75 Jahre alte Hochdruckpumpe noch funktionsfähig wäre, gibt es in diesem Wasserwerk mittlerweile 3 Generationen Vogel Pumpen.

Die gesamte Wasserversorgung der Stadt Klagenfurt erfolgt heute praktisch zu 100 % mit Vogel Pumpen, wobei 2011 durch eine Erneuerung von 10 alten Tauchpumpen mittels neuen Unterwasserpumpen der Typenreihe TVS in Edelstahl-Feingussqualität mit neuester Hydrovar Frequenztechnologie, beträchtliche Energiekosteneinsparungen erreicht wurden. Ein Beweis für die qualitativ hochwertigen Pumpen und Hydrovar-Regelungen von Vogel Pumpen.