It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ein nachhaltiges Spa-Center: Wasser- und Energieeinsparungen durch regenerative Filtration

Der Defender Filter von Evoqua verbessert effizient die Wasserqualität in einem deutschen Hotelbad.

Das Objekt

Das Hotel Haffhus ist eine energetisch nachhaltig zertifzierte Hotelanlage am Stettiner Haff im Seebad Ueckermünde, in Mecklenburg-Vorpommern vor der Insel Usedom. Der neue SPA-Bereich mit großem Salzwasserpool garantiert Entschleunigung und Entspannung zu jeder Jahreszeit. Der Pool misst 7 x 18 Meter und wird mit 93 m3/h umgewälzt. Das Hotel versorgt sich komplett selbst und ist somit energetisch vollkommen autark.

Die Aufgabe

Der Betreiber des Hotels suchte für den Pool nach einer Wasseraufberei-tung, die nur geringe Betriebskosten hervorruft und aufgrund der beengten Platzverhältnisse sehr kompakt ist.

Die Lösung

Bei der Suche nach einem Schwimmbadbauer stießen die Inhaber auf die Firma Schwimmbadtechnik Lange GmbH aus Rostock. Die Firma hatte in einem anderen Hotelprojekt bereits gute Erfahrungen mit einem Defender® Filtrationssystem von Evoqua gemacht. Besonders die niedrigen Betriebskosten waren damals positiv aufgefallen, so dass sie den Filter auch für den Einsatz im Haffhus empfahlen. So wurde der Defender Filter hier im Jahr 2019 installiert.

Für das salzhaltige Wasser fiel die Wahl auf den Defender Assero SP-29-36-500-A  mit Flexosol® 3000 Kunststoffbeschichtung und flexiblen Kapillaren aus Edelstahlwendeln aus T316L. Am hochauflösendem 7“ LCD-Display mit intuitiver Grafik-Bedienoberfläche sieht der Betreiber den aktuellen Stand der Filtration und kann auch jederzeit händisch eingreifen. Die Kombination aus Automatik- und Handbetrieb wird von vielen Kunden so gewünscht und extra von Evoqua so in den Schaltschrank programmiert.

Der Filter mit 84 cm Durchmesser konnte bei der Montage einfach durch eine Standardtür zu seinem Bestimmungsort gebracht werden. Bauliche Veränderungen waren nicht erforderlich. Ein Spülwasserspeicher entfällt. Zum Vergleich: Beim Einsatz von Sandfiltern wären statt dessen zwei  Filter mit einem Durchmesser von 100 cm Durchmesser notwendig gewesen. Zusätzlich wäre die Verrohrung entsprechend aufwändiger ausgefallen.

Der geringe Abwasseranfall ist ein weiterer großer Vorteil des Defender® Filtrationssystems.

Bei zwei herkömmlichen Sandfiltern wären bei der Rückspülung nach DIN19643 über die üblichen 5min ca. 13 m³ Abwasser pro Spülung angefallen. Beim eingesetzten Defender® Filter hingegen fallen pro Spülung nur 1,4 m³ Abwasser an. Diese Ersparnis beim Abwasseranfall von 90% kommt dem Konzept des Betreibers voll zu Gute. Darüber hinaus spart er auch Wärmeenergie, die sonst mit dem Abwasser ebenfalls in den Kanal gegangen wäre.

Über den Remote-Zugriff zur Fernüberwachung und -steuerung kann der Betreiber oder die Servicefirma sich jederzeit über den Stand der Filtration informieren oder gegebenenfalls eingreifen.

Nach einem Jahr Betrieb ist der Betreiber sehr froh, hier die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Geringer Wasserverbrauch, kein Flockungsmittel, sehr gute Filtratqualität und geringer Platzbedarf haben sich bewahrheitet. Für die Chlorung kommt eine Elektrolyse-Anlage zum Einsatz, die ohne Gefahrstoffe auskommt.