It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

TFS Grupo Amper y Xylem Water Solutions España firman una alianza para impulsar la digitalización del ciclo del agua mediante los manómetros Hercules

octubre 9, 2024

TFS Grupo Amper, líder en soluciones tecnológicas para la gestión del agua, ha firmado un acuerdo de colaboración con Xylem Water Solutions España para distribuir los innovadores manómetros Hercules. Esta gama de dispositivos, desarrollada y patentada por TFS, integra tecnología avanzada para apoyar la digitalización y optimización del ciclo del agua.

Impulso a la eficiencia y sostenibilidad en la gestión hídrica

El acuerdo estratégico permitirá a Xylem Water Solutions complementar su oferta con la tecnología de TFS, enfocada en mejorar la eficiencia, reducir costes y aumentar la sostenibilidad. Con la instalación de los manómetros Hercules y una gestión avanzada de los equipos de mantenimiento, se espera una reducción de hasta el 70% en los costos relacionados con fugas y averías, optimizando significativamente el uso de los recursos.

Tecnología avanzada para una gestión inteligente

Los manómetros Hercules destacan por su capacidad de monitorización en tiempo real, lo que permite detectar anomalías de manera temprana y automatizar los procesos de gestión del agua. Equipados con tecnologías NB-IoT y LoRa, ofrecen una conectividad inalámbrica robusta y de largo alcance, ideal para ubicaciones remotas que no cuentan con infraestructura previa. Esta innovación facilita la toma de decisiones basada en datos y mejora la operatividad en escenarios complejos.

Características técnicas y beneficios clave de los manómetros Hércules

Con rangos de medición que van desde -1 hasta 10.000 bar y una frecuencia de muestreo de solo un segundo, los manómetros Hercules proporcionan datos actualizados cada 60 segundos. Estas características permiten una monitorización constante y precisa, registrando parámetros clave como alarmas de presión, cambios de temperatura, y contando además con funciones avanzadas como el datalogger, lo que los convierte en una solución integral para el control y gestión del ciclo del agua.

Compromiso con la innovación y la sostenibilidad

TFS Grupo Amper se distingue por su enfoque en la innovación y el desarrollo sostenible, creando soluciones de instrumentación IoT orientadas al control de la presión y al uso eficiente de los recursos hídricos. Sus tecnologías no solo optimizan el rendimiento operativo, sino que también minimizan el impacto ambiental, contribuyendo a un futuro más sostenible y resiliente para el sector del agua.

Una alianza estratégica para el futuro del agua

Este acuerdo entre TFS Grupo Amper y Xylem Water Solutions España refuerza la posición de ambas compañías en el mercado, y marca un paso decisivo hacia la digitalización de la gestión hídrica. La inclusión de los manómetros Hercules en el portfolio de Xylem permitirá ofrecer soluciones más completas y avanzadas, respondiendo a las crecientes demandas de sostenibilidad y eficiencia en el sector.

Con esta colaboración, ambas empresas están comprometidas a transformar la forma en que se gestiona y monitoriza el agua, ofreciendo tecnologías de vanguardia que generen un impacto real en la industria.