-
Meeting stringent copper discharge requirements in cooling tower blowdown
Xylem delivered a compact, portable ion exchange system with SCU metals-removal media and pre-treatment to reduce copper in cooling tower blowdown to the 0.03 ppm discharge limit. Ongoing AQUA pro service support helps keep the system operating reliably with minimal downtime. -
Centro de datos de alto rendimiento que reduce el riesgo de refrigeración con una estrategia de tratamiento de agua por fases
Líder mundial en infraestructuras de centros de datos, diseñado para construir un campus informático a gran escala y de alto rendimiento en el sur de EE. UU. Construido para ofrecer un rendimiento extremo, con topologías eléctricas redundantes, SAI completo y batería de reserva y densidades de bastidor muy altas, las instalaciones necesitaban un sistema de filtrado de agua igualmente resistente para soportar el agua refrigerada primaria y la refrigeración adiabática del enfriador. Con una capacidad de potencia de varios gigavatios, todos los sistemas tenían que diseñarse en torno a un único imperativo: el funcionamiento continuo. -
Sin margen para tiempo de inactividad: Tratamiento de agua de refrigeración redundante para un centro de datos de hiperescala
Un importante operador de hiperescala lanzó un nuevo campus de centros de datos en Virginia con un claro mandato: diseñar infraestructuras de refrigeración para evitar tiempos de inactividad. Con requisitos de alta disponibilidad y estrictas restricciones de descarga, el equipo del proyecto necesitaba un socio de tratamiento de agua que pudiera ofrecer rápidamente, adaptarse a los cambios de diseño a mitad de la corriente y crear redundancia en cada componente crítico. -
-
Friesland Campina simplifies wastewater management with a long-term service agreement
Xylem automates, upgrades and expands key processes and improves effluent quality through a design-build-own-operate agreement -
Comunidad de Regantes de Llíria: digitalización integral del regadío para la mejora de la eficiencia y resiliencia operativa
La implantación de una solución integrada, basada en la plataforma Xylem Vue, ha permitido a la Comunidad evolucionar hacia una gestión digital, centralizada y en tiempo real del sistema. -
Servicios de Agua Drenaje de Monterrey: Reducing non-revenue water and controlling pressure
Regulate and monitor pressures, supervise flow rates, consumption, and non-revenue water (NRW) in different sectors, and bring together system information from various sources including the SADM’s SCADA.
-
Triple A Barranquilla: Controlling water loss and integrating water system management
Improve hydraulic efficiency of the water distribution system for the City of Barranquilla, Colombia and its 14 surrounding municipalities and reduce non-revenue water losses, which were around 50%.
-
CCACVI: Acquisition, implementation, hosting and maintenance of a hypervision solution for water and sanitation systems
The French Community of Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI) is promoting a hypervision project to streamline its water cycle, based on the Xylem Vue platform. -
Intelligent pumping supports United Utilities' CSO programme
Xylem and United Utilities collaborated to transition 330 sites to just three standardized pump types, simplifying maintenance and cutting inventory by 85%. This smart network rollout also slashes reactive service calls by over 90% while lowering energy consumption by up to 40%. -
Sustainable ultrapure water for solar manufacturing
A leading solar manufacturing facility in India required a reliable, high-capacity ultrapure water solution to support large-scale production while reducing environmental impact and operational complexity. -
La solución de Xylem resuelve las infracciones de permisos de descarga de aguas pluviales
Una refinería del sur de California resolvió las infracciones de los permisos de descarga de aguas pluviales en cinco días utilizando el sistema de tratamiento basado en buques de Xylem con organolay, carbono e intercambio de iones para eliminar hidrocarburos y metales a niveles de ppb.
-
Gobierno del Principado de Asturias: implementación de un DataHub del ciclo integral del agua a escala regional
La solución se articula como un DataHub regional basado en la plataforma Xylem Vue, orientado a integrar y visualizar información del ciclo del agua a escala autonómica. -
CGUCJT: sistema de ayuda a la decisión en el sistema de riego del Canal Júcar-Turia
La plataforma Agrotwin, de Xylem Vue, ha permitido a la CGUCJT avanzar hacia una gestión digital, centralizada y en tiempo real del sistema de riego en alta del Canal Júcar-Turia. -
Ciudad de Mánchester: Captura y reutilización eficiente de aguas pluviales a través de datos y análisis
El Manchester City FC utiliza tecnología inteligente y reutilización de aguas pluviales para reducir el uso de agua potable en su campus Etihad. Con la ayuda de la plataforma basada en datos de Xylem, el club tiene como objetivo optimizar la irrigación y lograr una reutilización completa de las aguas pluviales para 2026.
-
Brabant Water: end-to-end advanced water supply digitalization using Xylem Vue
Brabant Water deployed Xylem Vue to digitalize its network, integrating data for near real-time operational intelligence and non-revenue water management. -
Rented pump system supports major Scottish Water refurbishment
A temporary pumping system enabled improvements to be completed at a major Scottish Water pumping station, ensuring uninterrupted operation throughout a 10-month project -
Xylem's Orbal® System achieves low nitrate and phosphorus limits in Minnesota town
Minnesota town achieves low nitrate and phosphorus with Orbal® oxidation ditch system -
Temporary bypass solution maintains treatment operations
Discover how Xylem maintained uninterrupted wastewater treatment during critical screw pump maintenance with a compact bypass pumping system, balanced flow distribution, resilient backup power and 24/7 remote monitoring. -
Managing complex temporary bypass flows
Discover how Xylem delivered a resilient temporary bypass pumping solution capable of managing peak flows of up to 500 l/s, maintaining uninterrupted wastewater services and ensuring operational resilience during critical network infrastructure works. -
Keep the greens green: hydrovar® X & the Seneca Falls Country Club
To improve irrigation performance, Seneca Falls Country Club installed three new e-SVX Smart Pumps from Goulds Water Technology. The upgraded system increased pumping capacity from about 400 gallons per minute to approximately 550 gallons per minute, allowing the club to run more irrigation heads simultaneously across the course. -
EnviroMix BioMix minimizes maintenance for WI cheese maker
Read how Mullins Cheese used EnviroMix BioMix™ technology to reduce maintenance, optimize aeration control, and improve mixing efficiency in its wastewater treatment process. -
EnviroMix BioMix provides BNR benefits in Olympia, WA
Read how the LOTT Clean Water Alliance used EnviroMix BioMix™ technology to optimize biological nutrient removal, improve process flexibility, and achieve significant energy savings. -
EnviroMix BioMix helps HRSD keep Chesapeake Bay clean
Read how HRSD used EnviroMix BioMix™ technology to improve biological nutrient removal, increase operational flexibility, and reduce O&M costs at the VIP Wastewater Treatment Plant.