It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Features in Xylem Vue Secure Connect

Die Säulen von Secure Connect sind die Funktionen, die Ihnen bei der Überwachung Ihrer Anlagen helfen. Lesen Sie hier mehr über die verschiedenen Funktionen.

Features in Xylem Vue Secure Connect

Secure Connect ist ein digitaler Dienst, der Alarme und datenbasierte Ansichten von einem Gerät bereitstellt, das mit Pumpstationen oder anderen Wasserinfrastrukturanlagen verbunden ist. Sobald ein Gateway installiert ist, um alle Anlagen zu verbinden, können Sie jederzeit und überall einen Gesamtüberblick über alle verbundenen Vorgänge haben.

Plattformweite Funktionen

Die Secure Connect-Plattform bietet ein Plug-and-Play-Überwachungssystem. Secure Connect verbindet die unterstützten und die benutzerdefinierten Geräte über Modbus (RS-485, RS-232 oder TCP) oder analoge und digitale Eingänge direkt auf dem CCD 401.

Secure Connect verarbeitet die Daten von mehreren Stationen. Öffnen Sie das Dashboard, um einen Überblick über die Anlagenstatistiken zu erhalten und navigieren Sie einfach durch eine datengesteuerte Filterung und Sortierung zwischen den Anlagen.

  • Alarmverwaltung

    Empfangen Sie Echtzeitdaten und Frühwarnungen von den angeschlossenen Geräten.

  • Anruflisten

    Eine Anrufliste ist eine Gruppe von Benutzern, die im Falle von Alarmen Benachrichtigungen

  • Erkennung von Anomalien

    Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn ein angeschlossenes Gerät vom erwarteten Verhalte

  • Externe Integration

    Verbinden Sie Secure Connect mit anderen Systemen über eine API oder einen OPC UA Connector.

Ausstattung auf Anlagenebene

In Secure Connect ist die Anlage ein zentrales Konzept. Jeder Kunde kann mehrere Stationen verwalten und an jeder Station können Sensoren, Pumpen und andere Maschinen installiert sein. Der Benutzer kann die vom Gerät gesendeten Live-Daten überwachen, z. B. den Status seiner Anlagen oder die Wetterinformationen Ihrer Station.

Einige Geräte können ferngesteuert werden. Der Benutzer kann auch Notizen machen, Bilder hochladen, die Verlaufsdaten und Alarme anzeigen.

Die angeschlossenen Pumpen, Sensoren und andere Maschinen kommunizieren mit Secure Connect über eine Steuerung, die in Secure Connect als „Gerät“ bezeichnet wird. Das Gerät ist mit einem Gateway (CCD 401) verbunden, das die Verbindung zu Secure Connect herstellt. Sowohl Geräte als auch Gateways erfordern von Zeit zu Zeit Software-Updates, die alle über Secure Connect verwaltet werden.

  • Fernsteuerung

    Ermöglicht einem Benutzer die Fernsteuerung von Geräten, die auf einer Station installiert

  • Analyse

    Verlaufsdaten anzeigen, Datenpunkte visualisieren und vergleichen und Daten zur Analyse ex

  • Ferninspektion

    Erleben Sie eine intelligentere, effizientere Methode zur Verwaltung von Anlageninspektion

Überwachung von Vorfällen

Wenn eine Anlage keine Verbindung mit Secure Connect hat, tritt ein „Verbindungsverlust“ auf. Der Vorfall zeigt den Zeitraum an, in dem die Verbindung unterbrochen wurde. Aufgrund von Systemverzögerungen können die Vorfälle eine Verzögerung von 30-60 Sekunden haben.

In der Anlagenanalyse werden die Daten und die Verbindungsverlust-Vorfälle gesammelt. Dieses Layout ermöglicht die Korrelation der Daten mit einem bestimmten Vorfall.

Mögliche Ursachen können Umwelteinflüsse wie Störungen im lokalen Netzwerk oder ein Stromausfall sein. Es kann auch ein lokales Problem sein, wie z. B. ein schlechtes Funksignal, z. B. aufgrund einer schlechten Antennenpositionierung oder vielleicht ist das CCD nicht mit dem richtigen Antennenanschluss verbunden.

Zum Schutz Ihrer Anlagen überwacht das Xylem Network Operations Center die Secure Connect-Plattform rund um die Uhr. Darüber hinaus halten Secure Connects Ausfallerkennung und Alarme für „Kontaktverlust“ die Benutzer über den Status ihrer Anlagen auf dem Laufenden.

Fragen?

Viele Benutzer hatten ähnliche Fragen zu Ereignissen, Alarmen, Anomalien und Vorfällen.