It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem Vue Secure Connect en todos los niveles:

La plataforma de monitorización inteligente de Xylem, que prepara a los trabajadores de hoy en día con operaciones resilientes basadas en datos y sistemas conectados en todos los niveles de rendimiento.

Xylem Vue Secure Connect en todos los niveles:

Xylem Vue Secure Connect solución inteligente para estaciones de bombeo y activos de infraestructuras hidráulicas

Secure Connect es un servicio digital que proporciona alertas e información basada en datos mediante un dispositivo conectado a sus estaciones de bombeo u otras infraestructuras hidráulicas.

Una vez instalado un módem para conectar todos los activos, puede tener una visión general completa de todas las operaciones conectadas, en cualquier momento y lugar.

Descargar folleto de Secure Connect

Inspección remota de Secure Connect

Reduzca las inspecciones físicas in situ de las estaciones de bombeo de aguas residuales hasta en un 50 %.

La inspección remota le permite realizar inspecciones visuales de forma remota y eficiente para que pueda pasar menos tiempo en la carretera y más tiempo en tareas críticas y mantenimiento preventivo.

Independiente de la marca : el kit de hardware, que incluye una cámara, un sensor de nivel, un medidor de potencia y un módem, puede instalarse en casi cualquier estación de bombeo.

Mejore la visibilidad y tome decisiones informadas : cuando se conecta a Secure Connect, obtiene acceso a vídeo, audio y datos en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana desde sus activos en una interfaz fácil de usar.

Ahorre tiempo y mejore el flujo de trabajo de inspección: realice inspecciones en varias estaciones de bombeo en poco tiempo y realice un seguimiento de los trabajos que se deben realizar.

¿Qué hace que Secure Connect sea más que una aplicación de supervisión y alarma en tiempo real?

Conectividad y acceso remoto a los datos

Conecte fácilmente sus activos plug and play y obtenga información adicional sobre sus sistemas.

Menos inspecciones físicas

Los activos no conectados suelen necesitar visitas de control físico más regulares. Esto puede ser difícil con una mano de obra limitada. Con Secure Connect, puede conectar fácilmente sus activos, obtener información sobre su estado operativo y reducir significativamente la necesidad de inspecciones físicas.

Menor riesgo de inactividad

Sin tener datos en tiempo real sobre el rendimiento de las bombas u otros activos, puede enfrentarse a varios problemas. Un fallo de la bomba sin su conocimiento puede provocar un tiempo de inactividad no programado o un derrame.

Mayores tasas de reparación la primera vez

Cuando surge un problema en activos no conectados, tiene una visión limitada del problema. Es posible que un técnico primero tenga que evaluar la situación y volver con las piezas y herramientas correctas, lo que conduce a un tiempo de inactividad adicional. Secure Connect ayuda a identificar lo que se necesita antes de visitar el sitio.

Mejora de la eficiencia de la fuerza laboral y del retorno de la inversión

Secure Connect ayuda a los operadores a comprender diferentes aspectos como la salud, la eficiencia y el riesgo en una población de activos conectados. Estos conocimientos permiten a las organizaciones optimizar sus recursos de mantenimiento y proporcionar orientación sobre dónde invertir para maximizar el retorno de la inversión.

Secure Connect permite una acción rápida e inteligente

Secure Connect es una solución digital para supervisar activos como bombas, agitadores, unidades UV y otros equipos. Secure Connect recopila y analiza datos de sus activos para proporcionarle datos en tiempo real, tendencias y alertas a través de la web y nuestra aplicación móvil. Piense en Secure Connect como un sistema SCADA fácil de usar con instalación plug and play. Obtendrá los datos adecuados cuando los necesite y podrá tomar decisiones más inteligentes sobre el uso de sus recursos.

Secure Connect en Xylem Monitoring & Control Solutions 

Vea aplicaciones reales de cómo Secure Connect podría combinarse con otras soluciones de Xylem

  • Presentamos Xylem Secure Connect: deje que Secure Connect esté atento a usted

    Secure Connect es una solución digital que supervisa sus estaciones de bombeo u otros activos a través de una aplicación basada en la nube en sus dispositivos móviles. Acceda al estado en directo, controle sus dispositivos y obtenga información basada en datos para actuar de forma inteligente.

  • Xylem Secure Connect: estudio de caso del puerto de Trelleborg

    El puerto de Trelleborg es un importante puerto de rodadura y rodadura en Suecia. Es el hogar de algunas de las más de 5000 bombas e infraestructuras hidráulicas que utilizan Xylem Secure Connect. Descubra cómo Secure Connect y Xylem Services resolvieron los problemas de bombeo del puerto y mejoraron su gestión del agua conectándose al sistema SCADA existente.

  • La tecnología de Xylem impulsa el viaje de reducción de emisiones de aguas escocesas

    Como parte de su compromiso de alcanzar las cero emisiones netas para 2040, Scottish Water se ha asociado con Xylem para actualizar cientos de estaciones de bombeo con tecnología sostenible. En una prueba inicial, el sistema de bombeo Flygt Concertor redujo el mantenimiento no programado en un 99,8 % y el consumo energético en hasta un 60 %. El servicio de monitorización digital Xylem Secure Connect para estaciones de bombeo también ha reducido significativamente las llamadas reactivas.

Más información

¿Tiene más preguntas sobre Xylem Vue Secure Connect?

Póngase en contacto con el equipo de asistencia de Xylem Vue Secure Connect

*  Required Field