It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

O CCD 401

O CCD 401 é um gateway sem fios (um modem celular) que é utilizado para recolher dados de estações de bombagem. Contém um eSIM integrado para a transferência de dados sem fios. Assim que a energia e a antena estiverem ligadas, o CCD está pronto a ser utilizado. Quando o CCD arranca, estabelece automaticamente a ligação com o Secure Connect. O utilizador pode registar o CCD adicionando-o ao Secure Connect durante a configuração da estação. O utilizador pode inserir o seu próprio cartão micro-SIM 3FF na ranhura do cartão SIM. O cartão micro-SIM 3FF sobrepõe-se ao eSIM integrado.

O CCD envia a localização e os dados do seu dispositivo para a nuvem do Secure Connect. O utilizador pode ver a localização no Secure Connect em Estação > Definições > Localização. O CCD requer atualizações regulares do software e o Avesnor notifica o utilizador sempre que uma atualização estiver disponível.

Visite as Perguntas Frequentes sobre Conectividade para obter respostas específicas como "O CCD 401 tem uma bateria interna?" ou para ver um vídeo sobre "Como instalar e configurar o CCD 401?"

Para obter informações adicionais, descarregue o Manual de Instalação, Funcionamento e Manutenção do CCD 401.

Instalar o CCD

  • Antes de instalar o CCD, registe o número de série ou tire uma fotografia do número de série do CCD. Após a instalação, o número de série não é visível.
  • O CCD não deve ser instalado a mais de 2 m (6,56 pés) do solo.
  1. Fixe a antena.
  2. Instale o CCD numa calha DIN.
  3. Siga as instruções específicas do dispositivo para ligar um dispositivo ao CCD.

[Em geral, o processo de ligação pode incluir um ou mais dos seguintes passos:

  • Ligue o cabo Modbus TCP ao RJ45
  • Ligue o cabo RS-232 do controlador da bomba aos terminais.
  • Ligue o cabo RS-485 da unidade da bomba aos terminais.]

Para obter mais informações sobre os dispositivos que se ligam ao CCD, visite Dispositivoscompatíveis .

Terminais

TerminalDescrição do produto
E01Não utilizado
E02Não utilizado
GNDSinal de terra
485 ARS-485, resistência de terminação de 120 ohm, A
485 BRS-485, resistência de terminação de 120 ohm, B
E06Saída Digital 1
E07Saída Digital 2
GNDSinal de terra
E09Não utilizado
E10Não utilizado
DI1Entrada digital 1 , Entrada de Pull-up
DI2Entrada digital 1 , Entrada de Pull-up
GNDSinal de terra
DI3Entrada digital 3, entrada de pull-up
DI4Entrada digital 4, entrada Pull-up

 

TerminalTerminal da unidade
232 RXRTU Tx
232 TxRTU Rx
GNDLigação à terra (Proteção)

 

TerminalTerminal da unidade
485 AA
485 BB
GNDLigação à terra (massa)

Ligação especial do dispositivo

ADVERTÊNCIA: Perigo eléctrico
Risco de choque eléctrico ou queimadura. Todos os trabalhos eléctricos devem ser supervisionados por um electricista certificado.
Cumpra todos os códigos e regulamentos locais.

Os dispositivos seguintes necessitam de uma ligação especial ao gateway.

  1. Corte uma extremidade do cabo VGA.
  2. Ligue a extremidade cortada do cabo VGA ao gateway de acordo com as informações abaixo:
Terminal CCDPino do conector
Tx2
Rx3
GND5
CTS/RTS7/8 ligados juntos