Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Funcionalidades no Features in Xylem Vue Secure Connect

Os pilares do Secure Connect são as funcionalidades que o ajudam a monitorizar os seus recursos. Leia mais sobre as diferentes funcionalidades aqui.

Funcionalidades no Features in Xylem Vue Secure Connect

O Secure Connect é um serviço digital que fornece alertas e informações baseadas em dados, fornecidos por um dispositivo ligado às estações de bombeamento ou a outros ativos da sua infraestrutura hídrica. Depois de um gateway ser instalado para ligar todos os ativos, pode ter uma visão geral total de todas as operações ligadas, a qualquer hora, em qualquer lugar.

Funcionalidades de toda a plataforma

A plataforma Secure Connect oferece um sistema de monitorização plug and play. O Secure Connect liga os dispositivos suportados e personalizados através do Modbus (RS-485, RS-232 ou TCP), ou entradas analógicas e digitais diretamente no CCD 401.

O Secure Connect trata os dados de várias estações. Aceda ao painel para obter uma visão geral das estatísticas da estação e navegue facilmente entre as estações através de uma filtragem e ordenação orientada por dados.

  • Gestão de alarmes

    Receba dados em tempo real e avisos antecipados dos dispositivos ligados.

  • Listas de chamadas

    Uma lista de chamadas é um grupo de utilizadores que recebem notificações do Secure Connect em caso de alarmes.

  • Detecção de anomalia

    Receba notificações quando um dispositivo ligado se desviar do comportamento esperado

  • Integração externa

    Ligue o Secure Connect a outros sistemas através de um conector API máquina-para-máquina ou OPC UA Connector.

Funcionalidades ao nível da estação

No Secure Connect, a estação é um conceito central. Cada cliente pode gerir várias estações e todas as estações podem ter sensores, bombas e outras máquinas instaladas. O utilizador pode monitorizar os dados em tempo real enviados pelo dispositivo, como o estado dos seus ativos ou as informações meteorológicas da sua estação.

Alguns dispositivos podem ser controlados remotamente. O utilizador também pode tomar notas, carregar imagens, ver o histórico de dados e alarmes.

As bombas, sensores e outras máquinas ligadas comunicam com o Secure Connect através de um controlador, conhecido como um "Dispositivo" no Secure Connect. O dispositivo está ligado a um gateway (CCD 401) que fornece a conectividade ao Secure Connect. Tanto os dispositivos como os gateways necessitam de atualizações de software periodicamente, que são todas geridas através do Secure Connect.

  • Controlo remoto

    Permite que um utilizador controle os dispositivos instalados numa estação remotamente

  • Análise

    Consulte o histórico de dados, visualize e compare pontos de dados e exporte dados para análise

  • Inspecção remota

    Experimente uma forma mais inteligente e eficiente de gerir as inspeções da estação

Monitorização de incidentes

Se uma estação não tiver ligação ao Secure Connect, ocorre um incidente de "perda de ligação". O incidente mostra o período de tempo em que a ligação foi perdida. Devido aos atrasos do sistema, os incidentes podem ter um atraso de 30-60 segundos.

Na análise da estação, os dados e a conectividade perderam incidentes são recolhidos. Esta disposição permite correlacionar os dados e um incidente específico.

As causas possíveis podem ser ambientais, como interrupções na rede local ou uma falha de energia. Também pode ser um problema local, como um mau sinal de rádio, devido, por exemplo, a um mau posicionamento da antena ou talvez o CCD não esteja ligado à porta da antena correta.

Para proteger os seus ativos, o Centro de operações de rede da Xylem monitoriza a plataforma Secure Connect 24/7. Além disso, a deteção de falhas do Secure Connect, bem como os alarmes de "Perda de contacto", mantêm os utilizadores informados sobre o estado dos seus ativos.

Perguntas?

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Eventos, Alarmes, anomalias e incidentes.