Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Secure Connect API

A interface de programação da aplicação Secure Connect (API) dá aos sistemas externos acesso aos dados do Secure Connect. As seguintes informações estão acessíveis através das APIs:

  • Dados dos alarmes
  • Dados em direto
  • Dados da estação
  • Dados do dispositivo
  • Dados do cliente
  • Dados do utilizador

As APIs do Secure Connect são utilizadas apenas para receber os dados. O utilizador não pode controlar os dispositivos ou editar dados através das API do Secure Connect adicionando um cliente externo.

A adicionar um cliente externo

  1. Inicie sessão no Secure Connect.
  2. Aceda a Admin > Clientes.
  3. Selecione um cliente.
  4. Aceda ao separador Clientes externos.
  5. Clique no botão Adicionar.
  6. Introduza um Nome.
  7. Introduza uma descrição.
    É opcional escrever uma descrição.
  8. Clique em Guardar.

É criado um cliente externo e o utilizador recebe uma ID de cliente Auth0 única e um segredo de cliente Auth0 único. É importante guardar o segredo do cliente, pois só é apresentado uma vez. O segredo do cliente é necessário para aceder às API do Secure Connect REST. Se o utilizador esquecer o segredo do cliente, deve ser criado um novo cliente externo.

 

Documentação API

A documentação do Secure Connect API está disponível na aplicação Secure Connect. Para aceder à documentação API do Secure Connect:

  1. Inicie sessão na aplicação Secure Connect.
  2. Clique no ícone do perfil no canto superior direito.
  3. Clique em Recursos do cliente externo .
  4. Clique na ligação API para transferir o ficheiro Secure Connect API YAML.

O ficheiro transferido contém as seguintes informações.

  • Caminhos API REST
  • Formato do pedido
  • Formato de resposta
  • Informação sobre esquemas

Para obter mais informações sobre o mecanismo de autenticação do Secure Connect e sobre como chamar as API do Secure Connect, clique na ligação do Guia de Instalação nos recursos do cliente Externo. O ficheiro transferido contém as seguintes informações:

  • Configurar um cliente externo
  • A recuperar o token JWT para autenticação

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Analytics, Live Data, API e OPC UA Connector.