Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Konfiguration des Ferninspektionskits

Bevor das Gerät zu Secure Connect hinzugefügt wird, muss das Gateway eingeschaltet werden. Für weitere Anweisungen zu den Hardware-Verbindungen laden Sie das Installationshandbuch des Ferninspektionskits herunter. Das Gateway ist circa sieben Minuten nachdem es eingeschaltet wurde vollständig funktionsfähig. Wenn das Gateway bereit ist, stellt es sich folgendermaßen dar:

LED-Anzeige  Aussehen
Leistung Blau und stabil
Mobilfunkverbindung Grün und blinkt langsam
Benutzer 3 Orange mit schnellen Doppelimpulsen

 

  1. Wenn ein Gerät zu Secure Connect hinzugefügt wird, füllen Sie bitte alle erforderlichen Felder aus:
Parameter Werte Beschreibung
Gerätetyp Ferninspektionssatz Der Gerätetyp
Name - Ein Name für das Gerät
MAC-Adresse   Die MAC-Adresse an der Rückseite des Gateways
Installierte PAN-Einheiten 0-3 Die Anzahl der installierten PAN-Einheiten in der Station
Pumpen: Pumpendaten Aktiviert oder deaktiviert Aktiviert: Secure Connect zeigt die Pumpendaten an.
Deaktiviert: Secure Connect zeigt keine Pumpendaten an
Füllstandssensor Aktiviert oder deaktiviert Aktiviert: Secure Connect zeigt die Niveaudaten eines Sensors an, der mit dem Gateway verbunden ist.
Deaktiviert: Secure Connect zeigt keine Niveaudaten von einem Sensor an, der mit dem Gateway verbunden ist.
Niveausensor: Modell – 4-20mA
– LTU 403
Das Modell des Niveausensors
Niveausensor: Einheit – m
– Fuß
Die Messeinheit
Niveausensor: Bereich min. - Der Mindestwert des Niveausensors
Niveausensor: Bereich max. - Der Maximalwert des Niveausensors
Kamera Aktiviert oder deaktiviert Aktiviert: Eine Kamera ist enthalten.
Deaktiviert: Keine Kamera enthalten.
Kamera: Seriennummer - Die Seriennummer auf der Rückseite der Kamera.
Buchstaben müssen Großbuchstaben sein.
Kamera: Name - Ein Name für die Kamera.
Kamera: Position – Zielt auf den Brunnen
– Nicht spezifiziert
Die Position der Kamera in der Station

 

  1. Legen Sie einen Schwellenwert für den Pumpenbetriebsstatus fest:
    1. Gehen Sie zu Geräte.
    2. Wählen Sie Ferninspektionssatz.
    3. Öffnen Sie die Registerkarte Datenpunkt-Grenzwerte .
    4. Legen Sie für jede Pumpe eine Leistungsschwelle fest.
      Die Schwelle bedeutet, dass die Pumpe läuft. Es wird empfohlen, den Wert mit 10% der Nennleistung der Pumpe festzulegen.
    5. Klicken Sie auf Save (Speichern)
  2. Schalten Sie den Kamerastrom ein:
    1. Gehen Sie zu Kamera .
    2. Klicken Sie neben Kamera aus auf den Schalter .
    3. Konfigurieren Sie den Kamerastrom unter Geräte > Kamera > Gerät konfigurieren