It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Die UVLD-Produktreihe unter der Lupe

Municipal Drinking Water Disinfection for Drinking Water

Nach der Ankündigung, dass Evoqua die DVGW-Zertifizierung für seine neue UV Produktreihe erhalten hat, gehen wir nun näher auf die UV-Desinfektion ein. Wir möchten wissen, was dies für Betreiber von Wasseraufbereitungsanlagen bedeutet und inwiefern diese Technologie einen Unterschied machen kann. Im Folgenden haben wir Ihre häufig gestellten Fragen an unsere UV-Expertin, Kirsten Meyer, zusammengestellt.

Evoqua hat die DVGW-Zertifizierung für seine branchenführende ATG™ UVLD-Produktreihe erhalten, eine bewährte Lösung für die Desinfektion von Trink- und Prozesswasser sowie weiteren Anwendungen. Diese Zertifizierung basiert auf unabhängigen Prüfungen unserer Systeme nach den strengen Kriterien des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V.. Das bedeutet, dass sich Betreiber in Deutschland und im Ausland sicher sein können, dass sie den aktuellen DVGW-Standard DIN-19294-1 sowie andere national und international anerkannte Qualitätsstandards erfüllen.

Wie effektiv ist die UV-Desinfektion von Evoqua?

Sie ist hocheffektiv. Die UV-Desinfektion ist eine bewährte Methode zur Inaktivierung von Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Schimmelpilzen, Pathogenen und zur Entfernung von organischen und anorganischen Verunreinigungen, einschließlich Chlor, Ozon und der Summe der organischen Kohlenstoffe (TOC). Das Prinzip dieser chemikalienfreien Technologie ist Licht in Wellenlängen, die die DNA von biologischen Organismen zerstört. Auf diese Weise können sogar chlorresistente Pathogene wie Cryptosporidien und Giardia innerhalb von Sekunden unschädlich gemacht werden. Die UVLD-Produktreihe verwendet branchenführende, langanhaltende UV-Strahler mit 800 W für eine effektive Desinfektion.

Die erfahrenen Ingenieure von Evoqua haben die mehr als 100 Jahre Erfahrung des Unternehmens in der Wasseraufbereitung für die Entwicklung der UVLD-Systeme genutzt, um den Anwendern eine optimale Lösung für ihre Betriebe zu bieten.

Welche Vorteile hat die UV-Desinfektion?

Der Vorteil von UV liegt darin, dass dem Wasser keine Chemikalien zugeführt werden. Das macht für eine Wasseraufbereitungsanlage einen großen Unterschied. Es bedeutet, dass keine gefährlichen Chemikalien gehandhabt werden und keine entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen während der Lieferung, Lagerung und  Handhabung getroffen werden müssen.* Die Verbraucher sind keinen schädlichen Nebenprodukten wie Trihalogenmethanen (THM) ausgesetzt.

Nicht zuletzt werden durch die erweiterten Funktionen der UVLD-Produktreihe die betriebliche Effizienz erhöht, Betriebskosten gesenkt und der Wartungsaufwand reduziert, was den Technikern Zeit und Kosten erspart. Darüber hinaus bietet die Produktreihe eine verbesserte Sicherheit dank der zum Patent angemeldeten TwistLok™-Strahleranschlüsse sowie einem Online-Glasbruchüberwachungssystem.

Wie können die Nachhaltigkeitsziele meines Unternehmens von der UV-Technologie profitieren?

UV ist eine der nachhaltigsten Desinfektionslösungen** und somit eine ausgezeichnete Wahl, um die Nachhaltigkeitsziele eines Unternehmens zu erreichen. Es ermöglicht Anwendern den Wechsel zu einem chemikalienfreien, sicheren und umweltfreundlichen Desinfektionsverfahren. Es verzichtet nicht nur auf chemische Zusätze, sondern besticht auch mit seinem niedrigen Energieverbrauch. Die UVLD-Reihe von Evoqua wurde entwickelt, um diese Nachhaltigkeitsvorteile zu maximieren. Die Hochleistungsstrahler weisen eine einzigartige Lebensdauer von 16.000 Betriebsstunden auf. Dadurch verringert sich die Anzahl der Strahler-Austauschzyklen. Zusätzlich verfügen diese Strahler über eine automatische Leistungsregelung von 30–100 %, mit dem Anwender kontinuierlich ihren  Stromverbrauch reduzieren.

Reduziert die UV-Technologie den Wartungsaufwand in meiner Wasseraufbereitungsanlage?

Ja! Die Reduzierung des Wartungsaufwands ist einer der Hauptvorteile der UV-Desinfektionstechnologie. Die UVLD-Produktreihe vereinfacht und minimiert den Wartungsaufwand. Die lange Lebensdauer und die geringe Anzahl der erforderlichen Strahler pro System sowie ihr einfacher Austausch ganz ohne Werkzeug ermöglichen längere Wartungsintervalle und einfachere Instandhaltungsprozesse. Schließlich wird dadurch auch die in allen Industrien und Anwendungen gleichermaßen wichtige Anlagenverfügbarkeit erhöht.

Die UVLD-Produktreihe verfügt über das hochentwickelte Spectra 3-Steuerungssystem, das eine hohe Flexibilität der Steuerung und eine problemlose Systemintegration gewährleistet. Dies ermöglicht neben der Datenprotokollierung und Modbus®-Kompatibilität auch eine problemlose Verbindung mit SCADA- und BMS-Systemen für eine vereinfachte Anlagenüberwachung.

Müssen UV-Systeme in Kombination mit anderen Desinfektionstechnologien verwendet werden?

Das ist von der Konfiguration der einzelnen Wasseraufbereitungssysteme und den individuellen Bedürfnissen abhängig. Diese werden von den lokalen Trinkwasserstandards bestimmt. Da die Trinkwasserverordnung in Deutschland keinen Restchlorgehalt vorschreibt, kann die UV Desinfektion auch als einzige, zuverlässig wirksame Desinfektionsstufe eingesetzt werden. Generell lässt sich aber auch feststellen, dass die Kombination von UV mit anderen Technologien wie Ozon und Hypochlorit-Anlagen insbesondere bei komplexen Abbauprozessen (AOP) oder im Kontext von Mehrfach-Barrieren-Konzepten viele Vorteile bringt.*** Unternehmen sollten daher mit einem Partner wie Evoqua zusammenarbeiten, der eine große Bandbreite an Desinfektionstechnologien anbietet, damit sie bei der Auswahl der besten Lösung für ihre spezifischen Anforderungen gut beraten werden können. 

Für weitere Informationen über die UVLD-Produktreihe von Evoqua klicken Sie hier.

 

*Einige UV-Strahler enthalten flüssiges Quecksilber und bedürfen daher spezieller Handhabungs-, Lagerungs-, Transport- und Entsorgungsverfahren.

** Die UVLD Systeme von Evoqua wurden gemäß DVGW Richtlinie / DIN 19294-1 auf Ihre Desinfektionsleistung durch unabhängige Zertifizierungsstellen überprüft. Alternativ erfolgt eine Überprüfung der Desinfektionsleistung gemäß UVDGM (USEPA, 2006) durch eine unabhängige Drittpartei. Die validierten Produkte werden getestet, um eine Mindestinaktivierung der Mikroorganismen von 3 Log (99,9 %) gemäß NSF/ANSI 50 und UVDGM zu bestätigen. Für Produkte, die noch nicht validiert sind, werden keine Leistungsmerkmale beansprucht oder impliziert; nicht validierte Produkte beruhen auf Einzelpunktberechnungen zur Ermittlung der empfohlenen Dosierung. Die Leistungsgrenzen hängen von den Zulaufbedingungen, der Auslegung des installierten Gesamtsystems sowie von den Betriebs- und Wartungsprozessen ab; siehe hierzu die entsprechenden Betriebsanleitungen.

*** Die Leistungsgrenzen hängen von den Zulaufbedingungen, der Auslegung des installierten Gesamtsystems sowie von den Betriebs- und Wartungsprozessen ab; siehe hierzu die entsprechenden Betriebsanleitungen. Ausführlichere Informationen über die Ansprüche hinsichtlich der Desinfektionsleistung finden Sie unter https://www.evoqua.com/en-GB/articles/disinfection-performance-and-validation/