It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Desinfektion für Wasser- und Schwimmbecken

Wartung des Schwimmbeckens zur Erhaltung von hochwertigem Wasser in gewerblichen und wettbewerbsfähigen Schwimmbecken

Ordnungsgemäße Desinfektionssysteme für Badende sind eine der wichtigsten Aufgaben beim Schutz von Wasseranlagen. Ein ordnungsgemäß desinfizierter Pool ist ein Pool, der Algen und andere Organismen unter Kontrolle hat und bei dem die Wahrscheinlichkeit einer Infektionsübertragung minimal ist. Der Desinfektionsprozess von Schwimmbädern und Spas wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Dazu gehören der pH-Wert des Wassers, seine Temperatur, Umweltabfälle und die Kontamination des Benutzers. Es gibt einen Ausgleichsakt zwischen dem Niveau der Verunreinigungen und dem Abfall im Wasser und der Menge der zu verwendenden Desinfektion. Je mehr Verunreinigungen im Wasser vorhanden sind, desto mehr Desinfektionsmittel benötigen Sie. 

Der typische Prozess zur Desinfektion einer Becken-, Spa- oder Wasseraufbereitungsanlage

Die bei der Desinfektion von Schwimmbecken am häufigsten verwendeten Chemikalien sind Brom und Chlor. Diese Chemikalien reagieren mit inaktiven Mikroorganismen und töten diese ab und oxidieren andere Verunreinigungen im Wasser. Oxidation ist für die Aufrechterhaltung einer sanitären Schwimmumgebung unerlässlich, um die Anzahl der Krankheitserreger zu reduzieren, die von Badenden und der Umwelt ins Wasser gelangen. 

Die UV-Technologie kann zur Ergänzung der Verwendung von Chlor zur Desinfektion auf zwei Arten eingesetzt werden: 

  1. Deaktivieren Sie chlortolerante Krankheitserreger wie Kryptosporidien und reduzieren Sie das Infektionsrisiko für Badende. 

  2. Zerstören Sie die für die Badenden schädlichen Nebenprodukte der Chlordesinfektion (Chloramine). Chloramine sind die Verbindungen, die für den unangenehmen Geruch in Poolumgebungen verantwortlich sind. 

Die UV-Desinfektion verbessert die Luftqualität, kann den Chemikalienverbrauch reduzieren und die Notwendigkeit von Schockbehandlungen eliminieren. Dadurch kommt es zu weniger Korrosion von Oberflächen und Schwimmbadausrüstung und einer geringeren Gefahr von Schwimmbadschließungen. 

Welche Lösungen bietet Xylem zur Desinfektion Ihres Pools an?

Xylem bietet eine Reihe von Desinfektionslösungen, um Ihren Pool zu schützen und Ihren Gästen ein angenehmes Wassererlebnis zu bieten.  

Ultraviolette Desinfektionssysteme

Die UV-Desinfektion ist eine umweltfreundliche Desinfektionslösung, die häufig in gewerblichen, industriellen und kommunalen Wasseranwendungen eingesetzt wird. In Freizeitwasseranlagen werden UV-Systeme zur Desinfektion und Chloraminreduzierung eingesetzt. UV-Licht inaktiviert Mikroorganismen wie chlorresistentes Kryptosporidien und andere Krankheitserreger ohne den Einsatz von Chemikalien. UV spaltet auch unangenehme und schädliche Desinfektionsnebenprodukte wie Chloramine ab, die sich bilden, wenn Chlor dem Wasser hinzugefügt wird. Xylem bietet ein breites Spektrum an Nieder- und Mitteldruck-UV-Systemen für gewerbliche und private Wasseranwendungen.  

Analysatoren/Steuerungen

Chemikalienregler messen und behalten die Kontrolle über wichtige Parameter, einschließlich freies Chlor, Gesamtchlor, ORP, pH und Leitfähigkeit. Wir bieten eine Reihe von Steuerungen an, die messen und kommunizieren, um sicherzustellen, dass Ihre Aquatika-Anwendung vor Viren, Bakterien und Oozysten von Kryptosporidien geschützt ist.  

Wassertemperatur, pH-Werte, Verunreinigungen und beabsichtigte Benutzer sind alles Faktoren bei der Erstellung einer Desinfektionsstrategie