It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Der Wasserzweckverband Freiberg setzt weiterhin auf Chlorelektrolyseanlagen vom Typ OSEC®-NXT.

OSEC®-NXT

Die Aufgabe

Im Wasserwerk Freiberg wird das oberflächennahe Trinkwasser des Talsperrenverbundes schwerpunktmäßig aus der Talsperre Lichtenberg zu Trinkwasserqualität aufbereitet. Als
letzte Stufe der Aufbereitung wird bei der Desinfektion eine aus der Membranelektrolyse-Anlage OSEC®-NXT hergestellte Natriumhypochloritlösung in geringen Mengen dosiert.

Die dafür eingesetzte OSEC-NXT-Anlage sollte durch eine zweite Anlage ergänzt werden, um eine Redundanz zu schaffen und damit die Versorgungssicherheit zu verbessern. Die Betriebs- und
Versorgungssicherheit täglich sicherzustellen, ist eine Aufgabe aller Wasserversorger. Beim Bedienen der OSEC-NXT muss der Betreiber nicht mehr mit Gefahrstoffen umgehen, sondern nur noch mit ungefährlichem Kochsalz.

Dadurch wird den höchsten Arbeitsschutzanforderungen Folge getragen. Für die Betreiber kam aufgrund der guten Erfahrungen mit der Elektrolyse-Anlage kein anderes Desinfektionsverfahren in Betracht. Die Natriumhypochloritlösung muss nicht lange gelagert werden und wird stets nach Bedarf frisch produziert. Zerfallsprodukte wie Chlorat, welches üblicherweise bei der Lagerung von handelsüblicher Chlorbleichlauge entsteht, spielen bei modernen Elektrolyse-Anlagen keine Rolle. Dadurch wird der zulässige Höchstwert für Chlorat von 70 µg/l sicher eingehalten.

Die Lösung

Durch die Beratung eines regionalen Evoqua Außendienst-Mitarbeiters erfuhren die Betreiber, dass man auch zwei Elektrolyse-Anlagen kombinieren kann und dadurch mehr Betriebssicherheit gewinnt. Diese Variante wurde bereits mehrmals bei anderen Betreibern realisiert.

Die Steuerung beider Anlagen wurde dabei so konzipiert, dass im Falle eines Anlagenausfalls die zweite Anlage einspringt. Beide Anlagen arbeiten wechselseitig, so dass auch Regenerationszeiten zu Verfügung stehen. Für den Umbau mussten die Räumlichkeiten angepasst und vorbereitet werden. Die Installation wurde durch die Firma Peter Nitschke Dosiertechnik aus Markranstädt, einem erfahrenen Evoqua Partner, durchgeführt. Der Umbau lief reibungslos und schneller als vom Betreiber erwartet.