Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Das intelligente Steuerungssystem hydrovar® X von Xylem ermöglicht einen der breitesten Effizienzbereiche in der Branche

Februar 20, 2025

„Die Systeme in denen Pumpen betrieben werden, machen fast 20 Prozent des weltweiten Strombedarfs aus. Daher ist Effizienz unerlässlich, und Innovationen in der Wassertechnologie spielen eine zentrale Rolle bei der Unterstützung des Strebens nach messbaren Energieverbesserungen“, sagt Damien Galzin, Global Product Director und Social Impact bei Xylem. „Xylem hat die Produktlinie des hydrovar® X erweitert und verschiedene Konfigurationen entwickelt, die darauf abzielen, den Energieverbrauch beim Pumpen von Wasser in unterschiedlichen Anwendungen zu senken.“

Der hydrovar® X von Xylem stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Pumpentechnologie dar und integriert Pumpen und ultra-effiziente Motoren mit variablen Drehzahlregelungen, um Intelligenz, Leistung, Konnektivität und Einfachheit in einem einzigen Paket zu bieten.

Ursprünglich 1995 eingeführt, beweist die neueste Generation des hydrovar® X, dass er die Beste Wahl der Wasserindustrie zur Optimierung der Effizienz von Pumpensystemen mit konstanter Drehzahl ist.

hydrovar® X liefert mit seinem Frequenzumrichter in Verbindung mit dem ultimativen Synchronmotor, der von Xylem hergestellt wird, die beste Energieeffizienzleistung - und vereint damit jahrzehntelange Erfahrung und Know-how in Sachen Pumpenlösungen.

Es ist die richtige Kombination aus Motoren, drehzahlvariablen Antrieben und Pumpen, die eine großartige Leistung, maximale Einsparungen und eine schnelle Amortisierung der Investition gewährleistet.

Zusätzlich zu einem variablen Drehzahlregler ist der hydrovar® X ein intelligentes Steuerungssystem, das sich genau an die Bedürfnisse anpasst und Endbenutzern hilft, Kosten- und Energieeinsparungen bei gleichzeitiger Erreichung optimaler Leistung zu erzielen.

Pumpenanwendungen bieten eine Möglichkeit, Drehzahlregler sowohl in Neuanlagen als auch bei Nachrüstungen zu nutzen. Die meisten Pumpensysteme erfordern eine Steuerung, da es selten benötigt wird, dass eine Pumpe ständig mit maximaler Geschwindigkeit läuft. Die Funktion eines variablen Drehzahlreglers (VSD) – wie Damien Galzin, Global Product Director bei Xylem erklärt – besteht darin, die Geschwindigkeit eines Elektromotors zu steuern, indem die Eingangsleistung an den Motor angepasst wird. Dadurch kann die Motordrehzahl auf die spezifischen Anforderungen der Anwendung abgestimmt werden, was verschiedene Vorteile bietet, wobei der Hauptvorteil die Energieeffizienz ist, gefolgt von bestmöglichem Service und Komfort für den Endbenutzer, Drehzahlregelung, reduzierter mechanischer Beanspruchung und geringeren Geräuschen.

Mit dem hydrovar® X erhalten Sie Leistung, Konnektivität und Einfachheit. Die Vorteile sind

  • Intelligente Bedienung: Ausgestattet mit einem IE5 ultra-prämierten hydrovar® X Smart-Motor bietet das System einen der breitesten Effizienzbereiche in der Branche.
  • Einfachheit: Die integrierte Anwendungssoftware erleichtert die Konfiguration, Inbetriebnahme, Programmierung und den Betrieb und passt sich nahezu jeder Pumpenkonfiguration an.
  • Nachhaltigkeit: Das Design vermeidet den Einsatz von Seltenen Erden, berücksichtigt Umweltbedenken und Herausforderungen der Produktverfügbarkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer überlegenen Leistung.
  • Wartungsfreundlichkeit: Das integrierte Pumpen- und hydrovar® X-Motorpaket reduziert zusätzliche Verkabelung, Arbeitsaufwand und Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Frequenzumrichtern. Der Motor verfügt über eine Schnellanschluss-Steckdose für eine schnelle Wartung.
  • Einfache Installation: Die Pumpen und Systeme mit hydrovar® X haben einen kleineren Platzbedarf, was eine einfachere Installation in engen Räumen oder in OEM-Anwendungen ermöglicht.
  • Integrierte Schutzfunktionen: Integrierte Funktionen bieten Schutz für Pumpe und Motor und optimieren die Leistung.
  • Zustandsüberwachung: Verpackte Booster-Systeme können mit dem Xylem optimyze® Sensor ausgestattet werden, um den Zustand der Pumpe zu überwachen und frühzeitig auf potenzielle Probleme hinzuweisen, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten gesenkt werden.

Xylem hat die hydrovar® X-Produktlinie auf verschiedene Anwendungen erweitert.

Hier sind die neuesten verfügbaren Konfigurationen:

  • e-SV und e-SVI Pumpenserie: Der hydrovar® X-Motor kann mit den e-SV und e-SVI mehrstufigen Pumpenserien kombiniert werden, um spezifische Installations- und Leistungsanforderungen zu erfüllen.
  • e-HM hydrovar® X horizontale mehrstufige Pumpen: Das hydrovar® X-System kann mit der e-HM-Serie verwendet werden, einer vielseitigen Reihe horizontaler mehrstufiger Pumpen, die für höchste Effizienz und überlegene Haltbarkeit entwickelt wurde, um die Gesamtkosten zu senken.
  • GHV hydrovar® X Druckerhöhungsanlagen mit e-SVX vertikale mehrstufige Pumpen: Die GHV-Serie ist mit 1 bis 8 vertikalen mehrstufigen e-SV-Pumpen ausgestattet, die jeweils mit einem hydrovar® X Frequenzumrichter ausgestattet sind und unabhängig gesteuert werden.
  • e-LNE hydrovar® X einstufige Inline-Pumpen: Die Lowara e-LNE und e-LNT Inline-Kreiselpumpen, gekoppelt mit hydrovar® X, sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen von gewerblichen Gebäuden und HVAC in Bezug auf Leistung und Energieeinsparung gerecht werden, und das dank eines kompakten Designs.
  • e-NSC hydrovar® X EN733 Spiralgehäusepumpen mit axialer Ansaugung: Die Lowara e-NSC Spiralgehäusepumpen kombinieren hohe Effizienz mit hoher Flexibilität hinsichtlich Installation, Materialoptionen und Temperatur. Mit hydrovar® X ermöglicht dies eine Senkung der Lebenszykluskosten in kommerziellen Gebäuden.
  • e-SH hydrovar® X Kreiselpumpen: Die e-SH Serie ist eine hochleistungsfähige Edelstahl-Zentrifugal-Kreiselpumpe mit einstufigem, axialem Flansch-Sauganschluss, radialem Flansch-Auslassanschluss und horizontaler Welle. Die vielseitige und korrosionsbeständige e-SH-Pumpenserie wird durch hydrovar® X ergänzt, was den Stromverbrauch und die Lebenszykluskosten erheblich senkt. Besonders geeignet für verschiedene OEM-Anwendungen.

Diese Konfigurationen sind so konzipiert, dass sie den Bedürfnissen verschiedener Branchen gerecht werden und energieeffiziente, zuverlässige und wartungsfreundliche Pumplösungen bieten.

Das hydrovar® X-System von Xylem ist äußerst vielseitig und kann in verschiedenen Industrien und Anwendungen installiert werden, in denen energieeffiziente, zuverlässige und variable Pumpenlösungen erforderlich sind. Einige typische Installationsorte umfassen:

  • Gewerbliche Gebäude: hydrovar® X kann in HLK-Systemen (Heizung, Lüftung und Kühlung) eingesetzt werden, um den Wasserfluss in Heiz- und Kühlanwendungen zu steuern. Er trägt zur Optimierung des Energieverbrauchs bei, indem er die Durchflussmenge an den Bedarf des Systems anpasst und den Geräuschpegel im Heizsystem reduziert.
  • Wasserversorgung und Druckerhöhung: In privaten als auch gewerblichen Wasserversorgungssystemen kann hydrovar® X installiert werden, um den Wasserdruck effizient zu erhöhen und für konstanten Wasserdruck für verschiedene Bedürfnisse wie Duschen, Bewässerung und Sanitär zu sorgen.
  • Industrielle Anwendungen: hydrovar® X ist ideal für Fertigungsprozesse, einschließlich Kühl- und Waschsystemen, bei denen Pumpen mit variabler Geschwindigkeit benötigt werden, um eine präzise Flüssigkeitssteuerung aufrechtzuerhalten.
  • Wasseraufbereitungsanlagen: Das System kann in Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen eingesetzt werden, um die Pumpenleistung zu optimieren, den Energieverbrauch zu senken und die Systemzuverlässigkeit zu verbessern.
  • Bewässerungssysteme: Für landwirtschaftliche oder Landschaftsbewässerung kann hydrovar® X eine präzise Wasserverteilung und den richtigen Druck im gesamten System aufrechterhalten, was die Wassereinsparung fördert und den Energieverbrauch reduziert.
  • Feuerlöschsysteme: In Feuerlöschsystemen kann hydrovar® X eingesetzt werden, um den richtigen Druck in den Brandpumpen aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass im Notfall Wasser mit dem erforderlichen Druck zur Verfügung steht.
  • Kaltwassersysteme: hydrovar® X kann in Kaltwassersysteme für große Gebäude integriert werden, um den effizienten Betrieb der Kühler zu gewährleisten, konstante Temperaturen zu erhalten und Energie im gesamten Gebäude zu sparen.
  • Druckerhöhungs- und Transportsysteme: In Systemen in denen Flüssigkeiten über lange Distanzen oder Höhen bewegt werden müssen, sind Druckerhöhungssysteme notwendig und einen effizienten und kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.

hydrovar® X eignet sich für alle Umgebungen, in denen eine energieeffiziente, zuverlässige und flexible Pumpensteuerung erforderlich ist, insbesondere wenn eine variable Drehzahlregelung und eine intelligente Überwachung wichtig sind, um die Systemleistung zu optimieren und die Wartungskosten zu senken.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele aus der Praxis, in denen das hydrovar® X-System von Xylem erfolgreich eingesetzt wurde, und die seine Vielseitigkeit und Effizienz in verschiedenen Umgebungen demonstrieren:

Kommerzielle Einrichtung, UK

Eine große gewerbliche Einrichtung in Großbritannien verfügte über eine veraltete Druckerhöhungsanlage, die den schwankenden Wasserbedarf nicht effizient bewältigen konnte, was zu einem übermäßigen Energieverbrauch führte. Das Gebäudemanagement entschied sich für die Installation des hydrovar® X-Systems mit drehzahlgeregelten Pumpen. Durch die Anpassung der Pumpendrehzahlen an den Wasserbedarf in Echtzeit konnte der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führte und gleichzeitig einen konstanten Wasserdruck sicherstellte.

Wohnkomplex, UK

In einem Wohnkomplex gab es Probleme mit der bisherigen Druckerhöhungsanlage, die zu einem unregelmäßigen Wasserdruck und häufigen Wartungsproblemen führte. Zwei GHV hydrovar® X-Systeme wurden in dem Gebäude installiert. Das neue System umfasste mehrere Pumpen und die Avensor-Technologie zur Fernüberwachung. Dadurch konnte das Gebäudemanagement das System proaktiv verwalten, Ausfallzeiten reduzieren und eine gleichmäßige Wasserversorgung sicherstellen, was die Zufriedenheit der Mieter erhöhte.

Sportpark, Australien

In einem großen Sportpark in Australien hat Xylem das erste hydrovar® X-System des Landes installiert. Das System verbesserte die Bewässerungseffizienz und Nachhaltigkeit des Parks, indem es sich dynamisch an die unterschiedlichen Bedürfnisse großer Außenflächen anpasst. Die Fähigkeit des Systems, den Energieverbrauch zu steuern und gleichzeitig eine optimale Wasserzufuhr für die Einrichtungen des Parks aufrechtzuerhalten, bewies seine Anpassungsfähigkeit in groß angelegten Anwendungen.

Krankenhaus, Italien

Ein Krankenhaus in Italien kämpfte mit dem hohen Energieverbrauch seines Wasserversorgungssystems, das mit Pumpen mit fester Drehzahl betrieben wurde. Nach der Installation des hydrovar® X-Systems mit mehreren Pumpen und drehzahlvariabler Steuerung konnte das Krankenhaus den Stromverbrauch erheblich senken und gleichzeitig sicherstellen, dass das Wasserversorgungssystem stets für den wechselnden Bedarf optimiert ist. Diese Lösung trug dazu bei, die Betriebskosten zu senken und gleichzeitig einen zuverlässigen Service für Patienten und Personal zu gewährleisten.

Diese Installationen unterstreichen die Anpassungsfähigkeit des Hydrovar® X-Systems in verschiedenen Bereichen, einschließlich gewerblicher Gebäude, Wohnkomplexe und großer Außenanlagen, und bieten energieeffiziente und zuverlässige Pumpenlösungen, die auf spezifische betriebliche Anforderungen zugeschnitten sind.

Mehr Informationen zu hydrovar® X erfahren Sie hier: https://www.xylem.com/de-at/brands/lowara-launch/hydrovarx/

ENDE

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein globales Unternehmen Bereich der Wasser- und Abwasserwirtschaft, dass im Fortune-500 Index gelistet ist. Xylem unterstützt seine Kunden und die Gemeinschaft, eine Welt mit sicherem Zugang zu sauberem Wasser zu schaffen. Unsere 23.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2023 einen operativen Pro-forma-Umsatz von 8,1 Mrd. USD und optimieren das Wasser- und Ressourcenmanagement mit Innovation und Fachwissen. Besuchen Sie uns auf www.xylem.com und "Let`s solve Water".