It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Suffolk County rüstet auf Xylems intelligentes SCADA System auf

Suffolk County rüstet auf Xylems intelligentes SCADA System auf

Veraltete Überwachungs- und Steuerungssysteme für Abwasserpumpenstationen kostete Suffolk County Department of Public Works, das Amt für öffentliche Bauarbeiten, Tausende von Dollar pro Jahr. Die Installation der neusten Generation des Xylem Flygt Outpost Systems ermöglicht ein proaktiveres Abwasser-Management und hilft dem DPW, $182.000 pro Jahr einzusparen.

Große Gebiete effizienter managen

Das Suffolk County Department of Public Works (DPW) auf Long Island, New York, ist für ein großes Gebiet verantwortlich, das 26 Klärwerke und Abwasserbezirke, mehr als 80 Pumpenstationen sowie über 2.000 km Kanalisation umfasst. Das Leistungsvermögen der Klärwerke reicht von 132 m3/Tag bis zu 115.000 m3/Tag.

Aufgrund der Größe des Gebiets wollte Suffolk County DPW sein SCADA System mit intelligenter Technologie und Datenanalyse aufrüsten, um Energie und Leistung zu optimieren, die Anlagen proaktiv zu warten und über Fernzugriff effektiver zu verwalten, und dadurch die Feldeinsätze der Techniker zu reduzieren.

Beispielsweise mussten die Mitarbeiter häufig bis zu vier Stunden Fahrzeiten in Kauf nehmen, um auf Störmeldungen zu reagieren. Außerdem mussten sie die Pumpenstationen täglich vor Ort kontrollieren, um sicherzustellen, dass diese ordnungsgemäß funktionieren. Bei mehr als 80 Pumpenstationen entstanden hierdurch Arbeitskosten von $182.000 pro Jahr.

Durch ein Aufrüsten von Automation und Steuerung wurde eine bessere Sichtbarkeit und Steuerung wichtiger Wasser- und Abwasserprozesse ermöglicht.

Xylems Flygt SCADA Lösung für Automation und Steuerung

Suffolk County DPW, die seit langem mit Xylem zusammenarbeiten und deren Flygt Pumpen und Rührwerke einsetzen, beauftragten Xylem und GA Fleet, Xylems Flygt Vertriebshändler vor Ort, eine Lösung erarbeiten. Das DPW entschied, die neue Generation von Xylems Flygt Outpost SCADA System zu implementieren. Der Entscheidung lagen die guten Erfahrungen mit einer früheren Version des Flygt Outpost SCADA Netzwerks zugrunde, das es dem DPW ermöglicht hatte, Durchfluss und Durchflussspitzen des Kanalisationssystems während des Hurrikans Sandy in Echtzeit zu managen.

Während des Hurrikans nutzte Suffolk County die Stärke des Flygt Outpost SCADA Tools, um die Pumpenstationen und die im Gebiet installierte Anlagen zu überwachen. Hierdurch war DPW in der Lage, proaktiv Systemkorrekturen durchzuführen, um Abwasserüberläufe zu verhindern. Dank Echtzeitdaten und der Datenanalyse des Systems konnten unnötige Kosten vermieden und die Umwelt geschützt werden.

Mit MultiSmart® iPSM Probleme vermeiden

Zusätzlich zum Flygt Outpost SCADA System installierte Suffolk County DPW Xylems MultiSmart® Pump Station Managers (iPSM), um seine Schmutz- und Abwassermanagementabläufe zu vereinfachen. Abgesehen von seiner Funktion als lokale Steuerung mit Datenaufzeichnung, die nahtlos mit dem Flygt Outpost SCADA System kommuniziert, ist MultiSmart® iPSM auch ein weiteres, effizientes Tool zur vorbeugenden Wartung. Mit seiner integrierten Automation zur Durchflussmessung und regelmäßigen Reinigung des Pumpensumpfs verhindert das MultiSmart® iPSM Probleme, noch bevor sie entstehen.
 
Für Suffolk County DPW bietet das MultiSmart® iPSMs eine ausgereifte Technologie, die Daten sammelt und von den Stationen Warnmeldungen des Steuerungssystems ausgibt und Vorfälle priorisiert, die auch wirklich den Einsatz eines Technikers erfordern. Zusätzlich überwacht und berechnet die intelligente Steuerung den Energieverbrauch in Echtzeit. Dies gibt den Betreibern die Möglichkeit, etwaige Ineffizienzen zu erkennen und zu steuern, indem die effizienteste Pumpe genutzt und somit der Gesamtenergieverbrauch der Anlage gesenkt wird.

Fernüberwachung und Priorisierung von Warnmeldungen

Die Implementierung eines effizienten Fernüberwachungssystems gibt den Mitarbeitern von Suffolk County DPW die Möglichkeit, die tatsächliche Dringlichkeit einer Warnmeldung zu beurteilen. Anstatt Mitarbeiter zu entlegenen Standorten zum Sammeln von Daten und Überwachen des Abwassersystems zu schicken, kann Suffolk County DPW jetzt Steuerausrüstung und Einstellungen zentral überwachen, managen, abrufen, archivieren und steuern. Das SCADA System informiert nicht nur die Bediener über bestehende Probleme, sondern warnt das Team auch vor zukünftigen Ereignissen, was es dem DPW ermöglicht, Vorkehrungen zu treffen, um ungeplante Ausgaben zu vermeiden.

Fernüberwachung reduziert zudem die Notwendigkeit, dass Techniker die Pumpstationen in Intervallen von einmal täglich bis einmal wöchentlich vor Ort kontrollieren müssen. Bei Stundensätzen von $50, die für die Fahrt eines Technikers für jede Pumpenstation anfallen, spart Suffolk County DPW $182.000 pro Jahr an Arbeitskosten.

Mit dem MultiSmart® iPSM ist Suffolk County DPW jetzt in der Lage, Ausrüstung im Feld schnell zu diagnostizieren, zu reparieren und – falls erforderlich – auszutauschen. Anstatt eine Vielzahl unterschiedlicher Steuerungen einzusetzen, für die sämtliche Techniker geschult werden müssten, hat Suffolk County sein Inventar optimiert, indem ausschließlich MultiSmart® iPSMs eingesetzt werden. Hierdurch werden im Vergleich zur Lagerhaltung unterschiedlicher Steuerungen $24.000 eingespart.

Diese Einsparungen kommen noch zu dem Betrag hinzu, den Suffolk County durch die Installation von Xylems intelligentem Pumpensystem Flygt Concertor im Jahr 2015 bereits einspart. Bei einer Pumpenstation, bei der es früher regelmäßig zu Verstopfungen kam, konnten diese durch Flygt Concertor vollständig eliminiert werden. Seit der Installation des Flygt Concertor Systems haben sich die Wartungskosten um $4.100 pro Jahr reduziert. Zusätzlich konnte die Pumpenstation eine Senkung des Energieverbrauchs um 45 % verzeichnen und Ausgaben von $6.000 für den Pumpenaustausch einsparen.

Xylems Lösung reduziert Kosten und Überläufe

Sobald das Überwachungs- und Steuerungssystem vollständig in Betrieb genommen war, konnte Suffolk County DPW sofort eine Reduktion der Kosten, weniger Überläufe und ein verbessertes Asset-Management verzeichnen. Die Daten, die mit dem MultiSmart® iPSM gesammelt werden, werden über das Flygt Outpost SCADA Netzwerk über das gesamte System verteilt.

Mithilfe intelligenter Automations- und Steuerungstechnologien hat das Suffolk County Department of Public Works jetzt die Möglichkeit, seinen Betrieb aktiv zu überwachen und basierend auf datengestützten Entscheidungen Echtzeit-Anpassungen vorzunehmen, um der Gemeinschaft besser zu dienen.