It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylems neues Avensor Überwachungssystem liefert datengestützten Einblick in Pumpstationen

Xylems neues Avensor Überwachungssystem liefert datengestützten Einblick in Pumpstationen

Xylems neues, Cloud-basiertes Überwachungssystem ermöglicht Betreibern die Fernüberwachung der Pumpstationen und anderer Anlagen von ihren Smartphones, Tablets oder PCs aus. Der neue Service, der bereits jetzt in Europa und ab 2021 in Nordamerika verfügbar sein wird, ermöglicht durchdachte Entscheidungen auf Grundlage von Echtzeitdaten und Analysen. Der Service umfasst eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung durch Xylem, um die Verfügbarkeit der Anlage zu garantieren.
 
„Mit Avensor nutzt Xylem sein Domain-Know-how und Fachwissen im Bereich Wassertechnologie, um Kunden dabei zu unterstützen, den Betrieb ihrer Pumpsysteme über deren gesamte Nutzungslebensdauer zu verbessern“, erklärt Nils Irestedt, Product Manager bei Xylem. „Avensor tut dies, indem das System Empfehlungen gibt und datengesteuerte Einblicke in die Anlagen liefert. Xylem Services und unser Servicepartnernetzwerk sind ebenfalls mit Avensor verlinkt, so dass im Bedarfsfall weitere Hilfe entweder per Fernunterstützung oder vor Ort verfügbar ist.“

Avensor versorgt Betreiber von Versorgungsunternehmen, kommerziellen Gebäuden und Wohnhäusern mit automatischen Warnmeldungen zur Früherkennung von Problemen, um das Risiko von Ausfällen zu reduzieren. Die Versorgung mit Ferndaten und konkreten Einblicken hilft zudem, Besuche vor Ort und Betriebskosten zu reduzieren.

Die Avensor Überwachungslösung ist mit einem breiten Sortiment an Pumpen, Rührwerken und Sensoren, einschließlich Xylems intelligentem Pumpensystem Flygt Concertor®, kompatibel. Die Lösung verfügt über Plug-and-Play-Funktionen zum Verbinden mit Xylem-Produkten und ist mit den meisten Komponenten kompatibel, die in Pumpstationen verwendet werden. Avensor bietet absolute Flexibilität, einschließlich API zur Integration in Kundensysteme.

Außerdem stellt Avensor eine günstige Alternative zu komplexen SCADA-Systemen dar, bei denen die Integration neuer Komponenten komplex und teuer sein kann. Avensor kann problemlos weitere Anlagen einbinden, so dass Kunden bestehende Systeme nutzen und gleichzeitig die Daten schützen können. Xylem verfügt über jahrelange Erfahrung beim Installieren von Fernüberwachungssystemen, die von über 1.500 Kunden genutzt werden und in die mehr als 15.000 Pumpstationen eingebunden sind.

Avensor ist ein digitales Produkt, auf das über Web- und Mobil-Apps zugegriffen werden kann und das regelmäßig mit neuen Versionen, verbesserten Leistungsmerkmalen und Fehlerkorrekturen aktualisiert wird. Im Zuge des Erfolgs in Nordeuropa, wo ein enormer Bedarf nach verbundenen Pumpstationen besteht, hat Avensor neue Sprachversionen in Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch und zehn weiteren europäischen Sprachen hinzugefügt.

Avensor überwacht Pumpstationen in einer der größten Städte Schwedens

Die Gemeinde Uppsala nutzt derzeit die Avensor Technologie, um einen umfassenden Einblick in ihre Niederschlagspumpwerke zu erhalten. Die Gemeinde Uppsala war beeindruckt von der sofortigen Auswirkung, die Avensor auf die Erkennung von Überflutungen und Pumpenstillständen zu wesentlich geringeren Kosten hatte, und es ist geplant, in Kürze alle Niederschlagspumpwerke mit der Avensor-Plattform zu verbinden.

Genau wie viele andere Gemeinden betreibt Uppsala mehrere Pumpstationen mit verschiedenen Pumpen und Komponenten unterschiedlichen Alters und verschiedenen Systemen, von denen einige Stationen weit abgelegen und schlecht zugänglich sind. Das heißt, dass die Betreiber vor der Installation von Avensor die Stationen regelmäßig anfahren mussten, um deren Status zu kontrollieren.

Mit Avensor kann die Gemeinde Uppsala die Stationen in Echtzeit per Fernüberwachung kontrollieren, Fehleralarme erhalten und auf mehr Daten und Informationen über die Anlagen zugreifen. Jetzt müssen nur noch notwendige Besuche geplant werden, und die Service- und Wartungsressourcen können auf Grundlage von Echtzeitdaten angepasst werden.

„Wir sind mit unserem neuen System rundum zufrieden“, erklärt Johannes Eriksson, Projektleiter bei der Gemeinde Uppsala. „Wir haben unsere Pumpstationen mit Avensor verbunden, was sehr wirtschaftlich ist und uns die Flexibilität bietet, auch alte Ausrüstung unterschiedlicher Hersteller zu verbinden, unabhängig von der Größe und dem Standort der Pumpstation. Jetzt haben wir die volle Kontrolle und können das Risiko von Überflutungen minimieren.“