It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Industrielle Abwasseraufbereitung

Abwasseraufbereitungslösungen für industrielle Compliance und Wiederverwendung

Industrielles Abwasser ist ein Nebenprodukt bei der Herstellung kommerzieller Produkte. Ob es nun um die Lebensmittel geht, die wir essen, die Getränke, die wir trinken, die Kleidung, die wir tragen, oder die Papier- und chemischen Produkte, die wir verwenden, Wasser ist für fast jeden Produktionsschritt in einer Vielzahl von Branchen erforderlich. 

Da Wasser im Produktionsprozess verwendet wird, kann es eine Vielzahl von Verunreinigungen aufnehmen, die vor der Ableitung aus einer industriellen Produktionsstätte auf ein akzeptables Niveau entfernt werden müssen. Typische Bestandteile, die behandelt werden müssen, können Schwebstoffe (TSS), Fettölfett (FOG), pH-Wert, Bakterien, Selen, Schwermetalle und andere regulierte Chemikalien und Substanzen sein. 

Xylem bietet ein komplettes Spektrum an Lösungen und Dienstleistungen für die industrielle Abwasseraufbereitung, um: 

  • Einhaltung der behördlichen Anforderungen - wir können Ihrer Einrichtung helfen, die strengen Vorbehandlungs- oder Direktentlassungsbehandlungsziele zu erreichen 
  • Reduzierung oder Beseitigung von Abwasserzuschlägen – die Aufbereitung vor Ort kann die Zuschläge im Zusammenhang mit der Einleitung von unbehandeltem Abwasser in eine lokale kommunale Kläranlage senken (oder sogar eliminieren). 
  • Wiederverwendung von Wasser - hochwertiges Abwasser kann zurückgewonnen werden, wodurch die Betriebskosten der Anlage reduziert werden. 
  • Umwandlung von Abwasser in grüne Energie - wertvolles Biogas kann durch anaerobe Verdauung aus Abwasser erzeugt werden, was zu einer Quelle für kostensparende erneuerbare Energien führt.  
  • Werden Sie ein Umweltverantwortlicher – minimieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck. 

Vom Transport hochkorrosiver Flüssigkeiten über den Umgang mit zerbrechlichen Biotech-Verbindungen bis hin zur Aufbereitung von Industrieabwässern bietet Xylem die fortschrittlichen Geräte und Lösungen, die erforderlich sind, um jeden Aspekt der industriellen Abwasserbehandlung effizient und effektiv zu verwalten.  

 

Die Behandlung von Abwasser ist wichtig, bevor es wieder in die Umwelt abgegeben wird, um Schäden an unseren Ökosystemen und der menschlichen Gesundheit zu verhindern.