It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kontrolle des Abwassergeruchs

Beseitigung von Abwassergeruch, Vermeidung von Korrosion und Schutz der öffentlichen Gesundheit

Abwassergeruch ist ein Ärgernis und kann in vielen Fällen zu Korrosion der Abwasserinfrastruktur, der Kanalisationssysteme, der Ventile, der Metallstrukturen und der elektrischen Komponenten führen. Abhängig von den beteiligten geruchsintensiven Verbindungen kann auch eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit bestehen.  

Xylem bietet eine breite Palette von Lösungen für eine effektive Geruchskontrolle im Abwasser, einschließlich biologischer, chemischer und Aktivkohlereiniger, sowie Flüssigphasenlösungen sowohl für Abwassernetze als auch für die Geruchs- und Korrosionskontrolle im Werk.   

Unser preisgekröntes Water One®-Serviceprogramm kombiniert Fernüberwachung und Datenintelligenz, um einen proaktiven, vorausschauenden Service für einen effizienteren Betrieb und eine effektivere Geruchs- und Korrosionskontrolle zu bieten. 

Was verursacht Gerüche im Abwasser? 

Gerüche entstehen als organische Stoffe im Abwasser und setzen eine Reihe von Verbindungen mit unangenehmen Gerüchen frei, die als verrottete Eier, abklingende Vegetation, Ammoniak und mehr beschrieben werden können. Die unten stehende Tabelle enthält Details zu den am häufigsten vorkommenden Geruchsstoffen im Abwasser. 

Während organische Gerüche und Amingerüche ein Ärgernis sein können, ist der primäre bedenkliche Abwassergeruch Schwefelwasserstoffgas (H2S). H2S-Konzentrationen von nur 0,0005 ppm können Geruchsbeanstandungen der umliegenden Gemeinde auslösen und in höheren Konzentrationen können erhebliche Korrosion verursachen oder sogar giftig sein. 

Substanz

Charateristisch

Verbündeter Mercaptan

String Knoblauch, Kaffee

Amine

Ammoniak

Amyl Mercaptan

Unangenehm, schmutzig

Benzyl Mercaptan

Unangenehmer, starker

Crotyl Mercaptan

Skunk

Diamine (Kadaverin)

Zerkleinertes Fleisch

Dimethylsulfid

Verderbte Vegetationen

Ethyl-Merkaptan

Zerkleinerter Kohl

Schwefelwasserstoff

Rotten Eier

Methyl-Merkaptan

Zerkleinerter Kohl

Propyl-Merkaptan

Unangenehmer

Skatole

Fäkal

Schwefeldioxid

Stechend, reizend

Tert-Butyl Mercaptan

Skunk

Thiocresol

Knick, ranzig

Thiophenol

Putrid, Knoblauch


Unsere Lösungen für Abwassergeruch 

Die gute Nachricht ist, dass all diese Abwassergerüche mit der richtigen Behandlungslösung kontrolliert werden können. Xylem bietet eine breite Palette an Geräten und Dienstleistungen, um Gerüche in Ihrem Abwassersystem effektiv zu kontrollieren. Dadurch können Sie Geruchsbeanstandungen beseitigen, Korrosion reduzieren und die öffentliche Gesundheit schützen.  

Geruchskontrolle für die Flüssigkeitsphase
Ein Dosierungsprogramm für die Flüssigphase kann verwendet werden, um die Bildung von geruchsbildenden Verbindungen im Abwasser zu verhindern. Chemikalien wie Bioxidlösung werden direkt in den Abwasserstrom entlang der Abwasserleitung gegeben. Die Dosierung kann aus der Ferne überwacht und im Laufe des Tages automatisch an die Durchflussraten angepasst werden. 

Luftreinigungssysteme
Luftwäscher können an Hebestationen, Kopfwerken oder in geschlossenen Bereichen aufgestellt werden, um Gerüche in der Luft zu kontrollieren. Sie verwenden die Biofiltrationstechnologie, die aus eingeschlossenen Medien besteht, die mit Wasser besprüht werden, um das biologische Wachstum zu beeinflussen. Dieser Prozess verhindert, dass schmutzige oder schädliche Dämpfe in die Atmosphäre gelangen. 

Geruchskontro. auf Kohlenstoffbasis l
Anwendungsspezifischer Kohlenstoff kann in kommunalen oder industriellen Anwendungen eingesetzt werden, um schädliche oder sogar schädliche Gerüche zu mildern. Mit einfachen Aufrollbehältern oder komplexen Gehäusen sind Kohlenstoffbetten eine effektive Behandlung für viele Dampf- und Geruchsprobleme. 

Tank- und Lagunenabdeckungen
Die Freiluft-Abwasseraufbereitung kann von Tank- und Lagunenabdeckungen profitieren. Nicht nur die Abwassergerüche sind enthalten, sondern auch bestimmte Anwendungen eröffnen die Möglichkeit, Biogas zur Wiederverwendung von Energie aufzufangen. 

Abwasser kann eine Vielzahl von Gerüchen haben, die von störend bis giftig reichen. Jeder Geruch wird durch den Abbau organischer Verbindungen verursacht.