It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylems Godwin Pumpen retten überflutete Ölraffinerie in Argentinien

Xylems Godwin Pumpen retten überflutete Ölraffinerie in Argentinien

Als Buenos Aires letztes Jahr von einem schweren Sturm heimgesucht wurde, brach auf der staatlich geleiteten Ensenada Ölraffinerie ein Brand aus und deren Pumpenstation und die Wege in der Umgebung standen komplett unter Wasser. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), der Betreiber der Anlage, beauftragte Xylem mit dem Abpumpen des Hochwassers, um die Raffinerie so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen zu können. 

Vier von Xylems Godwin Entwässerungspumpen pumpten insgesamt 208 000 m3 aus der Raffinerie ab. Nach Abschluss der Abpumparbeiten bestellte YPF 15 leistungsstarke Godwin Entwässerungspumpen, um auf zukünftige Hochwassernotfälle vorbereitet zu sein. 

„Die Ensenada Raffinerie gehört mit einer Produktionskapazität von 188 000 Barrel Rohöl pro Tag zu den wichtigen Anlagen“, erklärt YPFs Raffinerieleiter Gustavo Chaab. „Daher ist es unerhört wichtig, dass eine Anlage dieser Größe nach einem Vorfall so schnell wie möglich wieder in Betrieb genommen werden kann. Die Godwin Pumpen, die wir gekauft haben, stellen sicher, dass wir in Zukunft auf solche Vorfälle in vollem Umfang vorbereitet sind.“ 

Mit einem Mietpark von 20 000 Geräten bietet Xylem das weltweit führende Sortiment an Oberflächen- und Tauchentwässerungspumpen.

von Simon