It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Xylems elektrisch betriebene Flygt Pumpe für Abwasser-Bypass spart Kosten und steigert Leistung

Xylems elektrisch betriebene Flygt Pumpe für Abwasser-Bypass spart Kosten und steigert Leistung

Stadt mietet elektrisch betriebene Flygt Pumpe als nachhaltigere Alternative zu einer Dieselpumpe.

Als die Stadt Columbia im US-Bundesstaat Tennessee eine Pumpstation modernisierte, wurde eine zuverlässige Pumpe für ein langfristiges, temporäres Abwasser-Bypass-Projekt benötigt. Die Stadt entschied sich für den Einsatz einer Pumpe mit Elektroantrieb anstatt einer Dieselpumpe, um die Pumpleistung zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Durch Einsatz der elektrisch betriebenen Flygt N 3312 Pumpe, die von Xylem Rental Solutions bereitgestellt wurde, sorgte der temporäre Bypass, der acht Monate in Betrieb war, für Einsparungen von $124.000, ohne ein einziges Mal zu verstopfen.

Die ca. 70 km südlich von Nashville gelegene Stadt Columbia im US-Bundesstaat Tennessee hat ungefähr 36.000 Einwohner. Als Teil ihres Abwassersystems unterhält die Stadt 510 km Schwerkaftentwässerungsleitungen, 25 Pumpstationen und eine Kläranlage, die täglich 53.000 m3 Wasser aufbereitet (14 MGD).

In den letzten Jahren hat Columbia in Projekte zur Instandsetzung der Kanalisation investiert, um Überläufe des Systems zu reduzieren bzw. zu eliminieren, einschließlich dem Renovieren und Austauschen mehrerer bestehender Pumpstationen. Zu den Pumpstationen, in denen 2020 geplante Modernisierungen durchgeführt werden sollten, gehört die Santa Fe Pike Pumpstation.

Aber bevor mit den Arbeiten begonnen werden konnte, kam es im Frühjahr 2020 in der Station zu einem schwerwiegenden Pumpenausfall, was die Stadt Columbia dazu veranlasste, mit Xylem Rental Solutions Kontakt aufzunehmen, um eine Notpumpe zu mieten. Xylems Niederlassung in Nashville lieferte als Not-Bypass-System umgehend eine Godwin HL250 Dieselpumpe.

Entscheidung für eine elektrisch betriebene Pumpe für temporäres Bypass-System

Sobald die Situation unter Kontrolle war, entschied die Stadt Columbia, mit den geplanten Modernisierungsarbeiten der Santa Fe Pike Anlage in Höhe von $1,2 Millionen fortzufahren. Mitarbeiter der Stadt beauftragten für das Projekt das Unternehmen W&O Construction.

Um die Wasseraufbereitung während der Modernisierungsarbeiten zu gewährleisten, wurde ein temporäres Bypass-System installiert, und da die Modernisierung der Pumpstation mehrere Monate dauern würde, entschied sich die Abwasserbehörde von Columbia für den Einsatz elektrisch betriebener Pumpen, um die Pumpleistung zu steigern und die Betriebskosten zu senken.

„Für temporäre Bypass-Projekte, die länger als drei Monate dauern, sind elektrisch betriebene Bypass-Pumpen die wirtschaftlichere Alternative, da sie ohne teuren Dieseltreibstoff auskommen“, erklärt Bill Beasley, Regional Sales Manager, Xylem.

Xylem Rental Solutions stieß jedoch auf ein Problem – die einzige elektrisch betriebene Godwin Pumpe der lokalen Mietflotte (Godwin HL250 Pumpe mit 450-PS-Motor) war zu stark für die 400-A-Stromversorgung am Einsatzort.

„Die Station verfügte nicht über die entsprechenden elektrischen Voraussetzungen für die 450-PS-Pumpe“, berichtet Beasley. „Und die Pumpe, die unser Mitbewerber W&O Construction als Alternative empfahl, war nicht zum Pumpen von Feststoffen geeignet. Wir wussten, dass es zu Verstopfungen kommen würde.“

Um sicherzustellen, dass die Abwasserbehörde von Columbia die korrekte elektrisch betriebene Pumpe und Ausrüstung für das temporäre Bypass-System erhielt, wandte sich Xylems Niederlassung in Nashville an Xylem Rental Solutions, um mit deren Erfahrung und Knowhow aus deren Maschinenpark die beste Alternative auszuwählen.

Eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Mietalternative

Zusammen mit Ken Albaugh, Director of Sales, Rental and Equipment Sales bei Xylem ging das Nashville Team Xylems Sortiment an Flygt Pumpen durch.

„Ken brauchte ungefähr 90 Sekunden, um die unterschiedlichen Flygt Pumpen durchzugehen und eine selbstansaugende Flygt Pumpe aus der 3000er Serie auszuwählen“, berichtet Beasley. „Wenn Versorgungsunternehmen Pumpstationen reparieren oder modernisieren müssen, sind die Flygt Tauchpumpen der 3000er Serie eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Mietalternative. Sie ermöglichen eine leise, effiziente und einfach zu installierende Bypass-Lösung für unterschiedliche Anwendungen.“

Xylem bietet seine vielseitigen elektrisch betriebenen Flygt 3000 Tauchpumpen in unterschiedlichen PS-Stärken an – von 2 bis 470 PS, die Durchflussmengen von bis zu 60.000 l/min (16 000 GPM) und Förderhöhen von bis zu 120 m handhaben können. Die Bandbreite der Leistungsmerkmale der Flygt 3000er Serie ermöglichte es Xylem, für diese Anwendung die optimale Pumpe zu finden.

Die Flygt Pumpen der 3000er Serie sind mit der patentierten N-Technologie mit innovativen, selbstreinigenden Laufrädern ausgestattet, die so konstruiert sind, dass Verstopfungen und Ablagerungen verhindert werden. Da sie mit robusten, korrosions- und abrasionsbeständigen Hard Iron Laufträdern ausgestattet sind, bieten sie zudem eine lange Lebensdauer.

Lieferung eines maßgeschneiderten Pump- und Ansaugsystems

Das Xylem Team identifizierte die Flygt N 3312 Tauchpumpe schnell als das am besten geeignete Modell für den Bypass der Santa Fe Pike Pumpstation. Das Problem war jedoch, dass die Flygt N 3312 zwar die Anforderungen an Durchfluss und Förderhöhe erfüllte, jedoch zu groß für den Kanaleinstieg war. Um dieses Problem zu lösen, entschied sich das Xylem Team für eine horizontale Trockenaufstellung der Pumpe.

Die Flygt N 3312 Pumpe wurde zur Xylem Fertigungsanlage für Entwässerungslösungen in Carterville im US-Bundesstaat Illinois transportiert, wo ein Team innerhalb eines Arbeitstages Konsolen für Pumpe und Ansaugsystem baute. Am Ende der Woche wurde das maßgeschneiderte Pump- und Ansaugsystem zum temporären Bypass in Columbia, Tennessee geliefert, wo die Mietlösung für die Dauer des Bypasses reibungslos und kontinuierlich arbeitete.

„Wir kombinierten die Technologie des Godwin Ansaugsystems mit der Leistung der Flygt Pumpe“, erklärt Beasley.

Acht Monate verstopfungsfreier Dauereinsatz 

Mit der elektrisch betriebenen Flygt N 3312 Pumpe als primäre Pumpe und der nach wie vor montierten Godwin HL250 Dieselpumpe als Backup, lief das temporäre Bypass-System acht Monate im Dauerbetrieb, ohne dass es zu Problemen oder Verstopfungen kam.

Weitere Vorteile des Einsatzes einer elektrisch betriebenen Pumpe für den Bypass im Vergleich zu einer herkömmlichen Dieselpumpe waren eine Steigerung der Pumpleistung und eine Reduzierung der Kosten, die zu Einsparungen von bislang fast $124.000 führte. 

„Es ist fantastisch zu sehen, wie unsere elektrisch betriebenen Pumpen Versorgern helfen, die Leistung zu steigern und nachhaltiger zu arbeiten“, erklärt Beasley. „Wir sind stolz darauf, dass wir die Stadt Columbia bei der Bereitstellung von wirtschaftlichen, umweltfreundlichen Dienstleistungen für ihre Kunden unterstützen dürfen.“
 
Über Xylem Rental Solutions
Xylem Rental Solutions verfügt über breites, professionelles Knowhow, eine umfassende Produktflotte, moderne technische Verfahren und Einrichtungen sowie neuste Technologien, um Herausforderungen bei temporären Bypass-Systemen zu bewältigen. Xylems technologische Kompetenz ermöglicht es dem Unternehmen, seine Mietlösungen anzupassen und zu optimieren, um Kunden bei der Lösung komplexer Wasserprobleme zu unterstützen.
 
Erfahren Sie mehr darüber, wie Xylem unsere Kunden dabei unterstützt, nachhaltiger zu werden:
Xylem Nachhaltigkeitsbericht