Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Anlage in Slowenien senkt Energiebedarf mit Flygt Concertor® um 35 %

Anlage in Slowenien senkt Energiebedarf mit Flygt Concertor® um 35 %

In einer Abwasserpumpstation in Trbovlje, Slowenien, kam es ständig zu Verstopfungen, was dazu führte, dass sie mindestens einmal pro Woche gewartet werden musste. Seit die Pumpen der Station durch das Flygt Concertor Pumpensystem mit integrierter Intelligenz ersetzt wurden, gehören verstopfte Pumpen der Vergangenheit an und die Energiekosten sind um 35 % gesunken. Xylem Avensor, ein Cloud-basierter Service, der ebenfalls in der Station installiert wurde, gibt Warnungen aus und liefert Daten über die Wasserinfrastrukturanlagen.

Die Gemeinde Trbovlje ist dabei, seine Anlagen sukzessive zu erneuern und zu verbessern, um seine 14.000 Einwohner besser zu versorgen und die Umweltbilanz zu verbessern. Hierzu begann die Stadt 2017 damit, ihre Pumpstationen zu inspizieren und entdeckte dabei, dass der Zustand einer Station besonders problematisch war.

Die „K3 – Kamnikar“ Pumpstation, die ca. 1.800 Einwohner versorgt, war zu diesem Zeitpunkt ca. fünf Jahre in Betrieb und ständig verstopft. Die beiden Pumpen mussten mindestens einmal pro Woche gehoben und gereinigt werden, was die Betriebskosten weiter erhöhte.

Die Abwasserpumpstation intelligenter machen

Das Wartungsteam entschied, die Pumpstation komplett umzubauen und das Flygt Concertor Pumpensystem zu installieren. Das Concertor System erkennt die Bedingungen in seiner Umgebung und passt seine Leistung in Echtzeit an. Außerdem umfasst es eine integrierte Pumpenreinigungsfunktion sowie Xylems Adaptive N-Technologie, die Verstopfungen durch große Schwemmpartikel automatisch entdeckt und behebt.
 
Die neu gebaute Pumpstation wurde zudem mit Xylem Avensor, einem Cloud-basierten Überwachungssystem ausgestattet, das den Betreibern eine Fernüberwachung der Pumpstationen und anderer Anlagen von ihren Smartphones, Tablets oder PCs aus ermöglicht. Der Avensor Service macht es einfach, Anlagen zu verbinden, sie in Echtzeit zu überwachen und auf Grundlage von echten Daten und Analysen fundierte Entscheidungen zu treffen. Der Service umfasst eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung durch Xylem, um die Systemverfügbarkeit zu garantieren.

Erfolg führt zu weiteren Flygt Concertor® Installationen

Nach der Modernisierung der „K3 – Kamnikar“ Pumpstation war die Gemeinde von dem Ergebnis so beeindruckt, dass das Flygt Concertor Pumpsystem und Avensor in drei weiteren Pumpstationen installiert wurden. Nach neun Monaten war es in der K3 Station zu keiner Verstopfung mehr gekommen, sie war wesentlich sauberer als zuvor und die Pumpen zeigten keine Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Und dank der integrierten Intelligenz von Concertor konnte der Energieverbrauch um 35 % reduziert werden.

Mit Xylem Avensor erhalten die Betreiber der „K3 – Kamnikar“ Echtzeit-Informationen über die Pumpstation. Sie können Fehler direkt entdecken und analysieren, ohne die Station aufsuchen zu müssen. Außerdem können sich die Betreiber entspannen, da sie wissen, dass das Xylem Service Team eventuelle Wartungen oder Reparaturen umgehend ausführen kann.