It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Das Klinikum Großhadern rüstet mit der OSEC®-L auf den neuesten Stand der Technik um

OSEC®-L

Die Aufgabe

Das Klinikum der Universität München zählt zu den größten Universitätsklinika in Deutschland und Europa. Auf dem Campus Großhadern, das zum Klinikum der Universität München gehört, wird ein Schwimmbad betrieben und für vielfältige Therapiezwecke genutzt. Während früher mehrere Becken, darunter zwei Bewegungsbecken, zwei Tauchbecken und ein Laufgraben unterhalten wurden, wird seit 2011 nur noch ein Becken genutzt. Es misst 16 x 10 Meter. Die Wasseraufbereitung des 33°C warmen Wassers erfolgt mit permanent frisch zubereiteter Natriumhypochloritlösung. 

In Großhadern war bis Mitte 2018 eine OSEC-NT Elektrolyse-Anlage mit einer Leistung von 500 g/h Chlor im Einsatz. Nach 17jährigem Betrieb lief die Elektrolyse-Anlage zwar noch weiterhin zuverlässig, dennoch war es aus technischen Aspekten sinnvoll, sie auszutauschen. Es standen keine Ersatzteile mehr zur Verfügung, außerdem war die Elektronik nicht mehr auf dem neusten Stand der Technik. Darüber hinaus wurde das Bad an die Anforderungen angepasst: Es steht nur noch ein Becken zur Verfügung.   Es ist also ausreichend, eine kleiner dimensionierte Elektrolyse-Anlage einzusetzen, die Versorgungssicherheit gewährleistet.  

Die Lösung

Nach umfangreicher Suche auf dem Markt entschieden sich die Betreiber des Schwimmbads mit der OSEC L-Anlage wieder für eine Wallace & Tiernan® Lösung. Diese neue Anlage ist mit modernster Elektronik ausgestattet und kann dank ihrer modularen Bauweise auf die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Die neue OSEC-L Elektrolyse-Anlage produziert 100 g/h Chlor. Nach nunmehr sechs Monaten und damit rund 500 Bereitungsstunden bestätigt sich der störungsfreie Betrieb der Anlage. Während dieser Zeit wurden rund 7500 l Natriumhypochloritlösung vor Ort bereitet. Die Betreiber sind außerdem überzeugt von den Wallace & Tiernan® Serviceleistungen, die direkt vom Standort Günzburg aus erfolgen.