It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Desinfección para agua y piscinas

Mantenimiento de piscinas para mantener el agua de alta calidad en piscinas comerciales y de la competencia

Una de las responsabilidades más importantes de proteger las instalaciones acuáticas es disponer de sistemas de desinfección adecuados para los bañistas. Una piscina correctamente desinfectada es aquella que tiene algas y otros organismos bajo control y la probabilidad de transmisión de infecciones es mínima. El proceso de desinfección de las piscinas y los spas se ve afectado por diversos factores. Estos incluyen el equilibrio de pH del agua, su temperatura, los residuos ambientales y la contaminación del usuario. Hay un acto de equilibrio entre el nivel de contaminantes y los residuos en el agua y la cantidad de desinfección que debe usarse. Cuanta más contaminación haya en el agua, más desinfectante necesitará. 

Proceso típico para desinfectar una piscina, spa o instalaciones acuáticas

Los productos químicos más utilizados en la desinfección de piscinas son el bromo y el cloro. Estos productos químicos reaccionan y matan microorganismos inactivos y oxidan otros contaminantes en el agua. La oxidación es esencial para mantener un entorno de natación sanitario que ayude a reducir el número de patógenos que los bañistas y el medio ambiente introducen en el agua. 

La tecnología UV puede usarse para complementar el uso del cloro para la desinfección de dos formas: 

  1. Desactivar patógenos tolerantes al cloro como el criptosporidio y reducir el riesgo de infección para los bañadores. 

  2. Destruya los subproductos de desinfección con cloro (cloraminas) que sean perjudiciales para los bañistas. Las cloraminas son los compuestos responsables del olor desagradable en entornos de piscinas. 

La desinfección por UV mejora la calidad del aire, puede reducir el uso de productos químicos y eliminar la necesidad de tratamientos de choque. Como resultado, hay menos corrosión de las superficies y el equipo de la piscina y una menor amenaza de cierre de la piscina. 

¿Qué soluciones ofrece Xylem para desinfectar su piscina?

Xylem ofrece una gama de soluciones de desinfección para mantener su piscina segura y proporcionar a sus invitados una experiencia acuática agradable.  

Sistemas de desinfección ultravioleta

La desinfección ultravioleta es una solución de desinfección respetuosa con el medio ambiente que se utiliza comúnmente en aplicaciones de agua comerciales, industriales y municipales. En instalaciones de agua de recreo, los sistemas UV se utilizan para lograr la desinfección y la reducción de la cloramina. La luz UV desactiva microorganismos como el criptosporidio resistente al cloro y otros patógenos sin el uso de productos químicos. La luz UV también descompone subproductos de desinfección desagradables y dañinos como las cloraminas que se forman cuando se añade cloro al agua. Xylem ofrece una amplia gama de sistemas UV de baja y media presión para aplicaciones acuáticas comerciales y residenciales.  

Analizadores/controladores

Los controladores químicos miden y mantienen el control de parámetros clave como el cloro libre, el cloro total, el ORP, el pH y la conductividad. Ofrecemos una gama de controladores que miden y se comunican para garantizar que su aplicación acuática esté protegida contra virus, bacterias y ooquistes de criptosporidio.  

La temperatura del agua, los niveles de pH, los contaminantes y los usuarios previstos son factores a tener en cuenta al crear una estrategia de desinfección