It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Documents

Documents

  • Aguas profundas (> 200 m)

    A lo largo de los años, las familias de productos oceanográficos han evolucionado y la gama de productos se ha ampliado considerablemente. Actualmente, los...
  • Máquinas de hielo y refrigeración

    Las bombas centrífugas acopladas de Xylem proporcionan una larga vida útil con un tamaño compacto que facilita su instalación. Nuestros sistemas de grupos de...
  • Drenaje de emergencia de inundaciones

    El tiempo es impredecible. Xylem no. La fuerza del agua en una inundación puede ser devastadora. Puede arrasar ciudades y comunidades enteras, y el paisaje...
  • Bombeo de desviación y de respaldo

    Bombeo de respaldo para estaciones de elevación Las estaciones de elevación son un componente esencial de muchos sistemas colectores de aguas residuales...
  • Análisis de procesos y tratamiento

    Consiga que los procesos en los que se realiza un uso intensivo de agua para la limpieza y la preparación de minerales extraídos resulten más eficientes. Xylem...
  • Minas a cielo abierto

    El primer paso en el proceso de minería puede no ser lo que uno piensa El control de aguas subterráneas y el achique es una operación esencial en prácticamente...
  • Análisis de procesos

    Consiga que los procesos en los que se realiza un uso intensivo de agua para la limpieza y la preparación de minerales extraídos resulten más eficientes. Xylem...
  • Carreteras y tránsito

    Sistemas de carreteras y tránsito para contar y clasificar vehículos, con la opción de proporcionar las condiciones climatológicas en carretera para las...
  • Municipal Water & Wastewater Treatment

    For municipal wastewater treatment, you need more than equipment. You need solutions. Wastewater treatment. In some ways, nothing could be more basic....
  • Prevención de inundaciones

    Prevención de inundaciones Xylem ofrece sistemas de transporte y tratamiento de escorrentías superficiales pluviales por medio de sistemas colectores separados...
  • Monitorización de procesos en línea

    Con instrumentos avanzados para redes de múltiples sensores, pueden medirse los parámetros del proceso completo de, por ejemplo, una planta de tratamiento de...
  • Bombeo de agua potable/para consumo

    LAS COMUNIDADES DEPENDEN DE LOS SERVICIOS DE LAS COMPAÑÍAS DE AGUA, Y LA MAYORÍA DE ELLAS NI SIQUIERA SE DA CUENTA. El agua es el sustento vital de cualquier...
  • Desinfección

    Mantener el agua limpia y sin patógenos peligrosos es una tarea de vital importancia. Xylem aporta décadas de amplia experiencia en la desinfección de agua...
  • Proceso de oxidación avanzada (AOP)

    El Proceso de oxidación avanzada (AOP) es el sistema ideal para la eliminación de microcontaminantes problemáticos . AOP es la combinación de dos o más...
  • Recuperación de petróleo mejorada

    La turbina con eje de transmisión con camisa GWT de Xylem resulta especialmente adecuada para trabajar con agua de mar. Se ha instalado en regiones de todo el...
  • Transferencia de productos

    Xylem ayuda a mantener los niveles de producción Las refinerías trabajan a fondo y el flujo de producto y agua de proceso no puede parar en ningún momento....
  • Medio ambiente, salud y seguridad

    Medio ambiente, salud y seguridad Los duros entornos de las plataformas marítimas requieren prácticas solventes de Medio ambiente, salud y seguridad (EHS, por...

Create Wishlist

Add to wishlists
Select one or more wishlists.

Item successfully added to wishlist.

Item successfully added to new wishlist.
Item successfully added to existing wishlist.