It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Documents

Documents

  • Entornos residenciales

    Mejorar la calidad de la vida cotidiana Las zonas residenciales son aquellas en las que predominan las viviendas privadas, en oposición a las zonas...
  • Sistemas para edificios comerciales

    Los edificios comerciales incluyen hoteles, centros comerciales, escuelas, aeropuertos, hospitales y otros edificios públicos. Su gran número de ocupantes y...
  • Potencia de carbón

    Las centrales eléctricas alimentadas con carbón operan en un entorno de evolución de las normativas medioambientales y de aguas residuales, lo que convierte la...
  • Fármacos

    El agua es el ingrediente más utilizado en la fabricación farmacéutica. Xylem proporciona soluciones y servicios integrales para satisfacer sus requisitos...
  • Transporte

    Los retos relacionados con el agua en la industria del transporte presentan obstáculos significativos en varios sectores, desde la construcción naval...
  • Trasiego de diésel

    If you've ever run out of fuel while out on the water, you know how vital a diesel transfer pump can be. Not only can it help you transfer diesel between aft...
  • Preparación y respuesta ante desastres

    The official hurricane season in the United States takes place from May through November, with the peak season from mid-August to late October. Xylem can help...
  • Desinfección para agua de proceso

    Los retos para purificar el agua de proceso son mayores que nunca debido a los complejos contaminantes, el envejecimiento de las infraestructuras y las...
  • Drenaje de diques secos

    Un dique seco es depósito utilizado para la construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones, barcos y otros buques. El muelle se puede inundar para...
  • Drenaje en el lugar de trabajo

    El drenaje en el lugar de trabajo es un componente necesario de casi todos los proyectos de construcción para garantizar un control y una gestión eficaces de...
  • Lift Stations

    For uninterrupted lift station pumping service Lift stations are an essential component of many municipal or industrial wastewater collection systems. In fact,...
  • Manejo de lodos

    As wastewater treatment plants become larger and more sophisticated, so do the demands for handling large amounts of sludge, which is an expensive and complex...
  • Tratamiento y gestión de aguas pluviales

    La escorrentía de las aguas pluviales se produce cuando la precipitación, como la lluvia o la nieve derretida, cae al suelo y no puede absorberse. En su lugar,...

Create Wishlist

Add to wishlists
Select one or more wishlists.

Item successfully added to wishlist.

Item successfully added to new wishlist.
Item successfully added to existing wishlist.