-
Severn Trent Water: digital twin to optimise energy and emissions in WWTPs
The implementation of a digital twin at the Strongford treatment works has enabled Severn Trent Water to visualise plant performance in near-real time. -
EMALCSA: implementación de un gemelo digital para apoyar la toma de decisiones en la operación de la red de abastecimiento
La Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (EMALCSA) gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad de A Coruña y en otros siete municipios cercanos, con una población total de 400.000 habitantes. La operadora española capta, potabiliza y distribuye más de 36 millones de metros cúbicos de agua potable a 138.000 clientes cada año, a través de una red de más de 560 kilómetros, 26 depósitos y seis estaciones de bombeo. -
Temporary DAF system supports refinery outage
A temporary wastewater treatment system was deployed during a planned outage to support operations while two existing DAF units underwent repair. -
ALJARAFESA: gestión avanzada de activos y movilidad del ciclo integral del agua
Descubra cómo ALJARAFESA modernizó las operaciones del ciclo del agua mediante una plataforma digital unificada que conecta la gestión de activos, el mantenimiento y la detección de fugas para mejorar la eficiencia, la capacidad de respuesta y la prestación del servicio. -
Orekan (Gobierno de Navarra): Sistema de Alerta Temprana para reducir el riesgo de inundaciones
La Comunidad Foral de Navarra, situada en el norte de España, cuenta con una superficie de más de 10.000 km² y una población aproximada de 680.000 habitantes, concentrada principalmente en el entorno metropolitano de Pamplona. Su territorio presenta una elevada complejidad hidrológica, al estar dividido entre la cuenca del Ebro, que abarca aproximadamente el 90% de la comunidad, y la vertiente cantábrica, caracterizada por cuencas cortas y de respuesta rápida. -
Secure in-field firmware updates to support more resilient connected products
EU Cyber Resilience Act: Manufacturers must report vulnerabilities from Sept 2026, with full compliance required by Dec 2027 -
CABB: optimization of the primary wastewater network
The Bilbao Bizkaia Water Consortium (CABB) is the public utility responsible for managing the main drinking water and wastewater network in the province of Bizkaia, serving over one million residents through a range of water supply pipelines, sewer networks, and wastewater treatment plants across 97 municipalities. -
Xylem Lowara contribuye al renacimiento del Molino Stucky
El corazón del sistema de calefacción incorpora un conjunto de bombas centrífugas “In-line”, equipadas con variadores de frecuencia Hydrovar® modelos FCSH4 150-250/150 y FCS4H 125-200/55; estas distribuyen el agua a 8 subsistemas de calefacción específicos para los distintos edificios del complejo. Cada subsistema incorpora una serie de circuladores multivelocidad que satisfacen de forma independiente la demanda de cada edificio. -
EMASESA: implantación de un gemelo digital del abastecimiento y saneamiento para optimizar la toma de decisiones
Implantación de la plataforma Xylem Vue con el objetivo de optimizar la gestión, anticipar eventos y mejorar la eficiencia, resiliencia y sostenibilidad del ciclo integral del agua en Sevilla. -
Faster draft beer service with Flojet pumps | Bottoms Up System
For GrinOn Industries, creators of the innovative Bottoms Up draft beer dispenser, the goal has always been simple: deliver great beer to people faster, with less waste and zero compromise on quality. -
Gruppo CAP: gestión inteligente de la red de abastecimiento mediante analítica avanzada y planificación predictiva de activos
Gruppo CAP implementó Xylem Vue para optimizar su red de agua de 6.500 km, reduciendo pérdidas y mejorando la gestión de activos. -
Real-time decision support helps cut combined sewer overflow volume by 100 million gallons and reduces capital needed for regulatory compliance
Evansville is located on the north bank of the Ohio River in southwest Indiana. The City’s sewer system, parts of which are more than 100 years old, serves a population of 163,000, with combined sewers making up almost 40 percent of the total sewer area.
-
Global Omnium: Transforming from Conventional to Smart Water
Global Omnium, one of Spain's largest water utilities, has gone through a remarkable digital transformation over the past two decades - upgrading from conventional meters to an advanced smart meter network of over 550,000 fixed network smart meters. This journey provides valuable lessons for any water utility looking to modernize its operations and capitalize on the latest innovations in smart metering and data analytics.
-
EMASA: Incremento de la eficiencia hídrica a partir del análisis inteligente del balance hidráulico
EMASA (Empresa Municipal Aguas de Málaga S.A.) es la empresa pública del Ayuntamiento de Málaga encargada de la gestión integral del ciclo urbano del agua desde 1987. La entidad presta servicio a más de 600.000 habitantes y distribuye aproximadamente 42 hm³ de agua potable. El sistema opera con un caudal de hasta 2 m3/s por segundo, asegurando el abastecimiento urbano a través de una extensa red que alcanza casi 2.000 km de tuberías, está sectorizada en alrededor de 240 DMA y cuenta con más de 240.000 contadores, de los que 170.000 son smart meters. -
City of Mesa pinpoints critical leak, avoiding costly delays
Discover how the City of Mesa, Arizona, used Xylem's SmartBall® technology to pinpoint a hard-to-find pipeline leak, safeguarding infrastructure and avoiding costly delays to a transportation project. -
Publiacqua SpA: Integrating the drinking water management system
Centralize water cycle management for Publiacqua SpA, the utility in charge of providing the drinking water service in Medio Valdarno, in Tuscany, which has four provinces: Florence, Prato, Pistoia and Arezzo.
-
Sörbyvägen Sewage Pumping Station
In conjunction with the expansion of a new pedestrian and cycle path along Route 160, specifically the section between Sörbyvägen and Myggenäs, new water and sewage pipelines were installed. As a vital component of this project, a new sewage pumping station was established to ensure reliable and long-term wastewater management for the area. -
How Fond du Lac turned a nutrient mandate into a smarter operating model
Discover how Fond du Lac met strict phosphorus limits and saved $82K annually by retrofitting with Xylem's biological treatment. Read the case study now. -
Kiski Valley Water Pollution Control Authority: Future-ready wastewater treatment
Discover how Kiski Valley Water Pollution Control Authority upgraded its wastewater treatment system with Sanitaire ICEAS® technology to handle extreme flows, improve efficiency, and protect the Kiski River. -
Regenerative media filter for an outdoor pool
At the Blumenthal outdoor pool in Bremen the Defender regenerative media filter is replacing the outdated, failure-prone open filter system. -
Stadtentwässerung Celle: Wastewater treatment plant process optimization through artificial neural networks
Celle cuts energy consumption by 22% and chemical use by 56% using Xylem Vue WWTP optimization technology, saving tens of thousands of euros annually. -
Powering Singapore’s next generation of semiconductor manufacturing
Xylem delivered a 700 m³/day ultra-pure water system with world-class purity, fast-track execution and built-in capacity for future fab expansion. -
Suministro de agua a prueba de futuro para el Waldviertel
Una tubería principal de 60 kilómetros y cuatro estaciones de bombeo transportan ahora agua potable de manera eficiente a través del terreno montañoso de Waldviertel, combinando confiabilidad, eficiencia energética y un diseño de sistema inteligente. -
Intake pumping stations P1 and P2 in Kristianstad
As part of Kristianstad Municipality’s investment in a new wastewater treatment plant, construction of two new intake pumping stations – P1 and P2 – began in 2022. The stations play a central role in the facility and are designed to pump wastewater from the trunk sewer network to the new treatment plant. The project was carried out between March 2022 and November 2024.