-
Realtime monitoring cuts pollution risk at Scottish Water site
When a critical pumping station failed, Scottish Water used Xylem Vue Secure Connect monitoring and real-time data to restore resilience and protect the environment. -
ESAMUR: plataforma de digitalización integral para la supervisión avanzada de los sistemas de depuración en la Región de Murcia
El proyecto REGEN-IA, articulado sobre la plataforma Xylem Vue, tiene como objetivo integrar, gobernar y explotar la información operativa de ESAMUR en un único entorno. -
Mimizan: reducing inflow and infiltration through centralized data collection and analysis
The Mimizan Federation of Municipalities is implementing the Xylem Vue platform to reduce inflow and infiltration by improving infrastructure monitoring. -
Redland city council: Cleveland WWTP operational improvement & data management project with Xylem Vue platform
Redland City Council unified plant operations data with Xylem Vue, boosting compliance monitoring and efficiency at Cleveland WWTP. -
Severn Trent Water: digital twin to optimise energy and emissions in WWTPs
The implementation of a digital twin at the Strongford treatment works has enabled Severn Trent Water to visualise plant performance in near-real time. -
EMALCSA: implementación de un gemelo digital para apoyar la toma de decisiones en la operación de la red de abastecimiento
La Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (EMALCSA) gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad de A Coruña y en otros siete municipios cercanos, con una población total de 400.000 habitantes. La operadora española capta, potabiliza y distribuye más de 36 millones de metros cúbicos de agua potable a 138.000 clientes cada año, a través de una red de más de 560 kilómetros, 26 depósitos y seis estaciones de bombeo. -
ALJARAFESA: gestión avanzada de activos y movilidad del ciclo integral del agua
Descubra cómo ALJARAFESA modernizó las operaciones del ciclo del agua mediante una plataforma digital unificada que conecta la gestión de activos, el mantenimiento y la detección de fugas para mejorar la eficiencia, la capacidad de respuesta y la prestación del servicio. -
Orekan (Gobierno de Navarra): Sistema de Alerta Temprana para reducir el riesgo de inundaciones
La Comunidad Foral de Navarra, situada en el norte de España, cuenta con una superficie de más de 10.000 km² y una población aproximada de 680.000 habitantes, concentrada principalmente en el entorno metropolitano de Pamplona. Su territorio presenta una elevada complejidad hidrológica, al estar dividido entre la cuenca del Ebro, que abarca aproximadamente el 90% de la comunidad, y la vertiente cantábrica, caracterizada por cuencas cortas y de respuesta rápida. -
CABB: optimización del funcionamiento de la red primaria de alcantarillado
El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) es la entidad pública responsable de la gestión de la red primaria de agua potable y del saneamiento en la provincia de Bizkaia, dando servicio a más de un millón de habitantes a través de diversos sistemas que integran instalaciones de abastecimiento, colectores y depuradoras en 97 municipios. -
EMASESA: implantación de un gemelo digital del abastecimiento y saneamiento para optimizar la toma de decisiones
Implantación de la plataforma Xylem Vue con el objetivo de optimizar la gestión, anticipar eventos y mejorar la eficiencia, resiliencia y sostenibilidad del ciclo integral del agua en Sevilla. -
Gruppo CAP: gestión inteligente de la red de abastecimiento mediante analítica avanzada y planificación predictiva de activos
Gruppo CAP implementó Xylem Vue para optimizar su red de agua de 6.500 km, reduciendo pérdidas y mejorando la gestión de activos. -
Real-time decision support helps cut combined sewer overflow volume by 100 million gallons and reduces capital needed for regulatory compliance
Evansville is located on the north bank of the Ohio River in southwest Indiana. The City’s sewer system, parts of which are more than 100 years old, serves a population of 163,000, with combined sewers making up almost 40 percent of the total sewer area.
-
Global Omnium: Transforming from Conventional to Smart Water
Global Omnium, one of Spain's largest water utilities, has gone through a remarkable digital transformation over the past two decades - upgrading from conventional meters to an advanced smart meter network of over 550,000 fixed network smart meters. This journey provides valuable lessons for any water utility looking to modernize its operations and capitalize on the latest innovations in smart metering and data analytics.
-
EMASA: Incremento de la eficiencia hídrica a partir del análisis inteligente del balance hidráulico
EMASA (Empresa Municipal Aguas de Málaga S.A.) es la empresa pública del Ayuntamiento de Málaga encargada de la gestión integral del ciclo urbano del agua desde 1987. La entidad presta servicio a más de 600.000 habitantes y distribuye aproximadamente 42 hm³ de agua potable. El sistema opera con un caudal de hasta 2 m3/s por segundo, asegurando el abastecimiento urbano a través de una extensa red que alcanza casi 2.000 km de tuberías, está sectorizada en alrededor de 240 DMA y cuenta con más de 240.000 contadores, de los que 170.000 son smart meters. -
Publiacqua S.p.A.: plataforma de apoyo a la toma de decisiones para reducir pérdidas de agua
Centralizar la gestión del ciclo del agua para Publiacqua SpA, la empresa encargada de prestar el servicio de agua potable en el Medio Valdarno, en Toscana, que abarca cuatro provincias: Florencia, Prato, Pistoia y Arezzo.
-
Stadtentwässerung Celle: Wastewater treatment plant process optimization through artificial neural networks
Celle cuts energy consumption by 22% and chemical use by 56% using Xylem Vue WWTP optimization technology, saving tens of thousands of euros annually. -
CCACVI: Acquisition, implementation, hosting and maintenance of a hypervision solution for water and sanitation systems
The French Community of Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI) is promoting a hypervision project to streamline its water cycle, based on the Xylem Vue platform. -
ApaVital S.A.: Reduction of daily water losses by over 800 m³
ApaVital deploys Xylem Vue to reduce daily water losses by over 800 cubic meters, achieving compliance with EU regulations. -
Stadtwerke Trier: AI-aided energy optimization for daily energy balancing
Xylem Vue helped Stadtwerke Trier optimize renewable energy use in its drinking water network, achieving 90% self-consumption. -
La ciudad de Richmond reduce los CSO en 180 millones de galones al año y evita 725 millones de dólares en costes de capital gracias a la inteligencia de decisiones
Durante décadas, el Departamento de Servicios Públicos de la ciudad de Richmond ha estado trabajando para reducir los desbordamientos de alcantarillado combinados (CSO) y mejorar la calidad del agua en el río James. A pesar de realizar mejoras significativas, la ciudad sigue experimentando entre 1.000 y 3.000 millones de galones de desbordamiento anual y está trabajando activamente para alcanzar los objetivos de calidad del agua del Departamento de Calidad Medioambiental (DEQ).
-
Eau d’Azur: France’s first smart water network cuts losses and strengthens drought resilience
The Metropolis of Nice is implementing a hypervision platform, based on Xylem Vue technology, to increase efficiency, sustainability, and resilience by providing a real-time view of the network. -
Scottish Water cuts energy by 60% with Flygt Concertor intelligent pump system
Scottish Water partnered with Xylem to upgrade hundreds of pumping stations with innovative, energy-efficient technology, as part of its commitment to reaching net-zero emissions. -
Herford utility: cutting CSOs by around 15% using an advanced prevention system
Inconsistent behavior and utilization of control structures was observed for past rainfall events. The municipality decided that an optimized network control system should be implemented to better utilize existing retention volumes, coordinate them effectively and reduce water pollution.
-
Hong Kong: development of digital twin pilot for trunk mains water systems in selected areas of New Territories East Region
This project aims to build and calibrate a hydraulic model for trunk mains water systems in selected areas of New Territories East Region and deploy the model through Idrica’s Real-Time What-If-Scenarios solution (now called Xylem Vue).