It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

GESTION DES CANALISATIONS MÉTALLIQUES AXÉE SUR LES DONNÉES
Prévenir les défaillances des conduites à un coût abordable et prolonger la durée de vie des équipements grâce à une approche par étapes en matière de gestion des canalisations métalliques essentielles.

REPENSER LE REMPLACEMENT DES CANALISATIONS EN FONCTION DE LEUR ÂGE.

Plus de la moitié des canalisations d’eau et d’eaux usées en Amérique du Nord sont métalliques. Bon nombre de ces canalisations vieillissent à la fin de leur vie utile ou presque. Les conduites en fonte sont particulièrement préoccupantes. Elles ont trois fois plus de fuites et un taux de rupture plus élevé que les autres matériaux employés pour les canalisations. Et les défaillances des conduites en fonte peuvent être catastrophiques. 

Les besoins de remplacement augmentent, mais le manque de financement aussi. Le remplacement d’infrastructures vieillissantes coûtera des milliards de dollars et prendra des décennies. Avec des immobilisations limitées et des équipements vieillissants, le besoin de données précises et exploitables n’a jamais été aussi grand. Les services publics remplacent souvent les canalisations critiques en fonction de l’âge ou des défaillances passées.  Mais la meilleure façon de prendre des décisions de renouvellement à long terme est de comprendre le risque de défaillance et de choisir une approche de gestion fondée sur le risque.

LIMITER LES RISQUES, MAXIMISER LA VIE UTILE.

L’âge à lui seul ne détermine pas l’état d’une canalisation. L’EPA des États-Unis estime qu’un pourcentage important des canalisations remplacées ont encore une durée de vie utile restante. L’évaluation de l’état des conduites aide les services publics à décider quels tuyaux remplacer et quand les remplacer. L’objectif est de réduire les risques tout en laissant une conduite en bon état dans le sol plus longtemps.

Metallic Pipe Icon 1_400x300.jpg

Metallic Pipe Icon 2_400x290.jpg

ENGAGER DES DÉPENSES LÀ OÙ C'EST NÉCESSAIRE.

Le remplacement immédiat d’une infrastructure enfouie vieillissante est inabordable et peu pratique. Le renouvellement sélectif axé sur les données aide les services publics à tirer le meilleur parti de leur capital limité. Cette approche pourrait vous faire économiser de 80 % à 90 % par rapport à un programme traditionnel de remplacement à grande échelle.

PROTÉGEZ VOTRE RÉSEAU.

Selon UK Water Industry Research, plus de la moitié des ruptures annuelles de canalisations se produisent sur des conduites métalliques. Protégez votre réseau et la réputation de votre service public en identifiant les zones problématiques avant qu’elles ne provoquent une défaillance. La gestion proactive des canalisations est un élément clé d’un service d’approvisionnement en eau sûr, fiable et abordable. 

Metallic Pipe Icon 3_400x300.jpg


LEADERS DANS L’ÉVALUATION DES CANALISATIONS CRITIQUES.

Pure Technologies, une marque Xylem, a aidé des centaines de services publics à gérer leurs canalisations critiques pour éviter les défaillances et les remplacements inutiles. Nous avons collecté et analysé les données de plus de 6 500 kilomètres de conduites métalliques. La bonne nouvelle, c’est que la plupart de ces conduites sont encore en bon état. Seul un petit pourcentage nécessite une étude plus approfondie.

Pure Technologies travaille avec les services publics pour choisir la bonne stratégie d’évaluation en fonction du risque du système. Le risque détermine les conduites à inspecter et les technologies à utiliser. Cela aide les services publics à maximiser la réduction des risques et la couverture du système de la façon la plus économique possible. Tirez parti de notre vaste expérience d’évaluation des canalisations et de nos outils d’inspection novateurs pour une gestion proactive et fiable des conduites métalliques.

UNE INFRASTRUCTURE FIABLE POUR L’AVENIR.

Il est maintenant possible d’obtenir des données exploitables sur les conduites métalliques de grand diamètre sans les mettre hors service. Cela signifie plus de données avec moins de perturbations. Les services publics utilisent ces données pour cerner les problèmes et effectuer des réparations plus efficaces et planifiées. Les données sur l’état permettent également une planification fiable des immobilisations à long terme, ce qui place les investissements des contribuables dans les bons tuyaux, au bon moment. Les décisions fondées sur les données réduisent les risques et préviennent les défaillances pour une fraction du coût de remplacement total.

POURQUOI ÉVALUER L'ÉTAT DES PARTIES CRITIQUES DES CANALISATIONS ?

  • Repérer les fuites et réduire les pertes d’eau
  • Prévenir les défaillances entraînant des coûts directs et indirects non négligeables
  • Réduire les conséquences de la défaillance avec un meilleur contrôle des vannes
  • Éviter de remplacer une conduite dont la durée de vie est encore longue

 

  • Réparer les canalisations de manière ciblée à l’aide de données d’état exploitables
  • Orienter la planification des immobilisations et prolonger les budgets d’immobilisations
  • Limiter les projets de remplacement de canalisations coûteux et perturbateurs

EN ÉVALUANT LA PARTIE CRITIQUE DU RÉSEAU DE CANALISATIONS MÉTALLIQUES, UNE VILLE DU TEXAS A PRIORISÉ LES RÉPARATIONS ET A ÉVITÉ UN REMPLACEMENT À GRANDE ÉCHELLE ESTIMÉ À PLUS D’UN MILLION DE DOLLARS AMÉRICAINS.

LIRE L’ÉTUDE DE CAS FLOWER MOUND


STRATÉGIE GUIDÉE PAR LE RISQUE.

Un service public californien voulait assurer le fonctionnement sécuritaire d’une partie critique du réseau de canalisations d’eau en acier. La canalisation est enfouie sous un corridor de transport très fréquenté et une zone résidentielle. En évaluant la conduite principale et en effectuant des réparations ciblées, le service public a économisé plus de 20 millions de dollars en coûts de remplacement à grande échelle.

La gestion des canalisations métalliques est différente pour chaque réseau d’aqueduc. Lorsque la défaillance n’est pas une option, les services publics doivent avoir une grande confiance dans leurs décisions en matière de gestion des canalisations. À mesure que le risque et les conséquences de la défaillance augmentent, l’avantage de recueillir des données plus détaillées augmente également. Mais ce niveau d’effort n’est pas approprié pour chaque canalisation. Pure Technologies offre une gamme de services et d’outils qui peuvent atteindre différents niveaux d’évaluation. Les services publics peuvent évaluer une seule canalisation préoccupante ou intégrer Pure Technologies à un programme complet d’évaluation de l’état des conduites.

TÉLÉCHARGER LE LIVRE BLANC


CINQ ÉTAPES POUR UNE GESTION PROACTIVE DES CANALISATIONS.

L’approche de Pure Technologies en matière d’évaluation des canalisations s’appuie sur des décennies d’expérience dans les secteurs des services publics locaux et de l'énergie. Nous avons aidé des collectivités de toutes tailles à trouver un équilibre entre la réduction des risques et les coûts afin de maximiser les investissements pour les parties critiques de leurs canalisations métalliques. Suivez les cinq étapes ci-dessous pour améliorer la fiabilité du réseau, éviter un remplacement prématuré et collecter des données pour une meilleure prise de décision.

Risk Assessment_400x267.jpg

ÉTAPE 1

ÉVALUATION DES RISQUES

L’évaluation des risques est la première étape d’une gestion proactive des canalisations, qu’il s’agisse d’une canalisation unique ou d’un réseau de transport en entier. L'objectif est de prioriser les conduites à inspecter et de déterminer les méthodes d’évaluation à utiliser.

ÉTAPE 2

AMÉLIORER LE CONTRÔLE DU SYSTÈME

L’évaluation et la remise en état des vannes critiques réduisent le temps d’intervention en situation d’urgence et les conséquences d’une défaillance. Les vannes en service bénéficient également de l’entretien régulier des canalisations et des inspections en ligne. Découvrez comment reprendre le contrôle de vos vannes critiques.

Improve System Control_400x267.jpg

Pipeline Health Check_400x267.jpg

ÉTAPE 3

CONTRÔLE DE L'ÉTAT DES CANALISATIONS

Gérer la plupart des canalisations en toute sécurité en utilisant des solutions à plus faible résolution comme la surveillance de la pression transitoire, la détection des fuites ou les relevés en surface. Ces solutions réduisent les efforts nécessaires pour obtenir des données exploitables sur les équipements à faible risque.

ÉTAPE 4

INSPECTION EN LIGNE

Pour les canalisations à risque élevé, l'objectif est de recueillir plus de données au moyen d’inspections en ligne et de prévenir les ruptures de canalisations métalliques en repérant rapidement les fuites et la corrosion. Nos outils de détection des fuites et d’évaluation des parois de conduites peuvent répondre à de nombreux besoins opérationnels.

Inline Inspection_400x267.jpg

Advanced Analysis_400x267.jpg

ÉTAPE 5

ANALYSE AVANCÉE

L’évaluation technique permet de prendre des décisions garantissant un haut niveau de fiabilité en ce qui concerne les problèmes actuels et oriente la planification à long terme. L'objectif est de déterminer l’importance opérationnelle des données d’inspection et de prévoir comment les conduites réagiront à la tension et se dégraderont au fil du temps.

BOÎTE À OUTILS DE GESTION DES CONDUITES MÉTALLIQUES

Leak Detection_400x267.jpg

DÉTECTION DE FUITES

Nos plateformes SmartBall® et Sahara® inspectent les canalisations afin de détecter les fuites et les poches de gaz sans interrompre le service. La plateforme SmartBall est facile à déployer et parfaite pour des inspections de conduites de transport sur une longue distance. La plateforme Sahara est idéale pour les réseaux de distribution complexes et capture des vidéos en direct dans la canalisation.

Inline Wall Assessment_400x267.jpg

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES PAROIS EN LIGNE

Inspecter les canalisations métalliques pour déceler toute perte de paroi causée par la corrosion ou par des défauts du fabricant. Notre plateforme PipeDiver® est un outil qui se déplace grâce au flux d'eau et qui fonctionne sans interruption de service. La plateforme PureRobotics® est une chenille modulaire à capteurs multiples pour les conduites d’eau dépressurisées.