It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

MEILLEUR CONTRÔLE DES CANALISATIONS
Économiser de l’argent et réduire les risques liés aux infrastructures en optimisant le contrôle des vannes de conduites.

40 % DE VOS VANNES PEUVENT NE PAS FONCTIONNER.

Les services publics ont besoin des vannes pour contrôler et isoler le réseau d’eau en cas d’urgence. Pourtant, la recherche montre que jusqu’à 40 % des vannes ne fonctionnent pas correctement. Les vannes sont souvent introuvables en raison de dossiers désuets ou de la perte de connaissances institutionnelles. Lorsqu’elles sont retrouvées, de nombreuses vannes sont inopérantes. L’American Water Works Association recommande d'effectuer un entretien annuel des vannes essentielles. Cependant, la plupart des services publics manquent de personnel et d’expertise en matière de vannes pour le faire seuls. Collaborez avec Xylem pour évaluer, réhabiliter et réparer vos vannes placées aux endroits critiques. Vous obtiendrez un meilleur contrôle de votre réseau et éviterez de remplacer les vannes dont la durée de vie est encore longue. Cela signifie plus d’économies, moins de risques de défaillance, un meilleur service à la clientèle et même une meilleure qualité de l’eau.

RÉDUIRE LES CONSÉQUENCES D'UNE DÉFAILLANCE.

Les canalisations peuvent être défaillantes. Gagnez du temps lorsque c’est nécessaire, réduisez les dommages et rétablissez le service plus rapidement en connaissant l’emplacement et l’opérabilité des vannes.

Pipeline Control Icon 1_400x230.jpg

Pipeline Control Icon 2_400x275.jpg

RÉPAREZ VOS VANNES POUR MOINS CHER.

Une équipe expérimentée peut remettre en état la plupart des vannes pendant l’entretien régulier. En remettant les vannes essentielles en parfait état de fonctionnement, les services publics peuvent prolonger la durée de vie de ces équipements pour une fraction de leur coût de remplacement.

VOS DONNÉES À PORTÉE DE MAIN.

Prioriser la maintenance avec un accès facile à des données de vannes précises et mises à jour. Nous recueillons des données de terrain exploitables qui s’intègrent à vos systèmes de gestion patrimoniale existants.

Pipeline Control Icon 3_400x230.jpg


CHOISIR UNE GESTION DE VANNES QUI EST LA MEILLEURE DE SA CATÉGORIE.

Wachs Water Services, une marque Xylem, est spécialisée dans l’évaluation et la réhabilitation des vannes. Nous avons plus de 20 ans d’expérience dans plus de 300 services publics en Amérique du Nord. Nous avons entretenu avec succès plus d’un million de vannes, dont plus de 65 000 de grand diamètre.

Plus une vanne est grande, plus il est difficile de l’entretenir et plus elle est importante pour le fonctionnement sûr d’un réseau d’eau. Notre équipe qualifiée peut repérer les problèmes bien avant qu’ils ne mettent en danger la fiabilité du réseau. Nous pouvons également remplacer la plupart des vannes de grand diamètre. Grâce à une application de couple basée sur les données, Wachs Water Services a atteint le taux de défaillance de vannes le plus bas de l’industrie.

Un meilleur contrôle, moins de risques, plus d’économies.

Le remplacement des vannes défectueuses est coûteux et long. L’entretien préventif et la réparation sont plus rentables, moins risqués et plus durables. Choisir la réparation plutôt que le remplacement permet aux services publics de réaliser jusqu'à 90 % d'économies. Un programme proactif de gestion des vannes peut procurer des avantages mesurables sur le plan opérationnel, financier et communautaire.

POURQUOI SE CONCENTRER SUR LE CONTRÔLE DU SYSTÈME ?

  • S’assurer que les services publics peuvent localiser les vannes critiques, y accéder et les faire fonctionner 
  • Réduire les conséquences et le coût des défaillances de canalisations en améliorant le temps d’intervention en situation d’urgence
  • Économiser de l’argent en évitant le remplacement des vannes dont la durée de vie restante est encore longue

 

  • Prioriser et rationaliser la maintenance régulière avec des données de vannes exploitables
  • Orienter la gestion patrimoniale et la planification des mesures d’urgence
  • Fournir des renseignements précieux sur le fonctionnement des points de contrôle pour l’inspection des canalisations en ligne

GRAND RAPIDS, DANS LE MICHIGAN, ÉVALUE LES VANNES DE GRAND DIAMÈTRE ET ÉCONOMISE PLUS DE 800 000 $ EN LES REMETTANT EN ÉTAT PLUTÔT QU’EN REMPLAÇANT HUIT VANNES CRITIQUES.

LIRE L’ÉTUDE DE CAS DE GRAND RAPIDS


Reprenez le contrôle de vos vannes critiques.

La rupture d'une conduite d’eau principale a lieu au milieu du centre-ville. Le service public local passe à l’action, mais perd un temps précieux à essayer d’arrêter le débit. Les équipes localisent finalement les vannes nécessaires pour réaliser que l’une d'entre elles ne se ferme pas et qu'une autre est inaccessible. 

Les services publics peuvent contrôler les défaillances plus rapidement et limiter la zone touchée lorsque les vannes fonctionnent comme prévu. Cela signifie moins de coûts, moins de dommages et de perturbations, et moins de plaintes des clients. 

Les performances fiables des vannes sont encore plus essentielles à mesure que les canalisations vieillissent et que leur risque de défaillance augmente. Grâce à l’entretien courant, les vannes essentielles sont construites pour durer. Mais l’entretien et la remise en état de ces gros équipements complexes exigent de l’expérience. Découvrez comment Wachs Water Services peut aider votre service public à réduire son investissement en capital et à reprendre le contrôle de ces équipements essentiels.

TÉLÉCHARGER LE LIVRE BLANC

Pipeline Control Section Graphic

QUATRE ÉTAPES POUR REPRENDRE LE CONTRÔLE DU SYSTÈME.

Suivez les quatre étapes ci-dessous pour rendre le réseau d’eau efficace et pour contrôler et collecter les données pour une meilleure prise de décision.

Asset Identification_400x260.jpg

ÉTAPE 1

IDENTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS

Sachez où se trouvent vos vannes et assurez-vous qu’elles sont accessibles. Identifiez les vannes à évaluer et déterminez le bon niveau d’évaluation.

ÉTAPE 2

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES VANNES

Vérifiez l’état des vannes et diagnostiquez les problèmes. Les niveaux d’évaluation vont d’une inspection visuelle générale à une évaluation interne du réducteur ou de la vanne. Assurez-vous que la vanne est bien positionnée pour éviter les impasses qui nuisent à la qualité de l’eau.

Valve Assessment_400x260.jpg

Repair and Rehab_400x260.jpg

ÉTAPE 3

RÉPARATION ET RÉHABILITATION

Prenez des décisions éclairées quant à la réparation ou au remplacement des vannes défaillantes. Les réparations se font sur place, généralement sans fermer la canalisation.  Nos services de conception et de fabrication de pièces permettent également de réduire les coûts.

ÉTAPE 4

DONNÉES EXPLOITABLES

Investissez des ressources dans les bons équipements, au bon moment. L’information accessible s’intègre aux systèmes opérationnels d’un service public. Ces données aident à prioriser la maintenance, à rationaliser les flux de travail et à renforcer les renseignements opérationnels.

Actionable Data_400x260.jpg