-
Città di Grand Rapids: La città evita circa 850 milioni di euro di investimenti non necessari grazie a una tecnologia di supporto decisionale data-driven in tempo reale
Dopo quasi 25 anni, Grand Rapids ha completato la conversione della rete da sistema di fognatura mista a sistema separato per reflui e acque meteoriche, portando a termine il proprio Long-Term Control Plan (LTCP) nel 2015. A quel punto, però, la città aveva bisogno di comprendere meglio i fenomeni di infiltrazione e afflussi parassiti (I/I) nella rete nera separata, per garantire la conformità a un mandato del Michigan Department of Environmental Quality (DEQ).
-
Gruppo CAP: gestione intelligente della rete idrica tramite analisi avanzata dei dati e pianificazione predittiva degli asset
Gruppo CAP ha adottato Xylem Vue con IA per ottimizzare 6.500 km di rete idrica, riducendo le perdite e migliorando la gestione degli asset. -
ARA Pustertal AG implementa un digital twin: risparmio energetico del 10% con il 33% in più di reflui
Le acque reflue trattate provengono per circa il 50% da attività turistiche, per il 25% da utenze municipali e per il restante 25% da scarichi industriali. Tra le principali fonti di reflui industriali si annoverano caseifici locali, un produttore di succhi e un’azienda che lavora carne e insaccati.
-
Servicios de Agua Drenaje de Monterrey: Reducing non-revenue water and controlling pressure
Regulate and monitor pressures, supervise flow rates, consumption, and non-revenue water (NRW) in different sectors, and bring together system information from various sources including the SADM’s SCADA.
-
Advanced analytic solutions used to implement state-wide monitoring program to improve asset reliability and resiliency
Air Selangor is a large water distribution company owned by the Malaysian state of Selangor. The public utility serves a population of 8.4 million residents and manages over 6200 kilometers of trunk mains, ranging from 300mm up to 2200mm, with much of the pipelines located in remote areas of the state.
-
ALJARAFESA: Advanced water cycle asset and work order management
Discover how ALJARAFESA modernized water cycle operations with a unified digital platform that connects asset management, maintenance, and leak detection to improve efficiency, responsiveness, and service delivery. -
ApaVital S.A.: Reduction of daily water losses by over 800 m³
ApaVital deploys Xylem Vue to reduce daily water losses by over 800 cubic meters, achieving compliance with EU regulations. -
CHE enhances flood prevention and management in the Ebro river basin
Xylem Vue is helping the Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) reduce flood damage and implement an EWS for stakeholders managing disaster situations in the basin. CHE is the water authority that manages, regulates and maintains the Ebro river basin, which covers a surface area of around 85,000 km2 and takes in 347 large rivers in northeastern Spain.
-
Digital twin technology helps city reduce combined sewer overflow volume by 247 million gallons, saving $38 million in capital project work
In 2002, the EPA entered into a federal consent decree with MSD, mandating the elimination of sanitary sewer overflows and significant mitigation of combined sewer overflows into receiving waterways. Engineers estimated the cost to mitigate the sewer overflows at $3.1 billion, an unacceptable capital expense to pass along to MSD’s customers.
-
EMASESA: Data lake design and deployment to increase water and energy efficiency
EMASESA (Empresa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.) is responsible for water cycle management in the Spanish city of Seville and its metropolitan area. The utility supplies approximately 100 hm3 of drinking water to 1.4 million residents in 12 municipalities every year, as well as distributing raw water to 31 municipalities, serving a total area of 1,220 km2. It manages a 4,000 km network, six water reservoirs, 35 pumping stations...
-
Giahsa: Supervision and control of the sanitation network
Improve control, responsiveness, and efficiency of facilities and processes by providing real-time network status information and analyzing historical network and asset data. Increase resource management effectiveness and efficiency to provide customers with the highest level of service at the lowest possible cost.
-
Hong Kong: development of digital twin pilot for trunk mains water systems in selected areas of New Territories East Region
This project aims to build and calibrate a hydraulic model for trunk mains water systems in selected areas of New Territories East Region and deploy the model through Idrica’s Real-Time What-If-Scenarios solution (now called Xylem Vue).
-
Scottish Water cuts energy by 60% with Flygt Concertor intelligent pump system
Scottish Water partnered with Xylem to upgrade hundreds of pumping stations with innovative, energy-efficient technology, as part of its commitment to reaching net-zero emissions. -
Severn Trent Water: digital twin to optimise energy and emissions in WWTPs
The implementation of a digital twin at the Strongford treatment works has enabled Severn Trent Water to visualise plant performance in near-real time. -
Spain: Digital transformation of utility processes and infrastructure
To expand digital transformation initiatives beyond the city of Valencia, and effectively manage up to 400 different services across a widely dispersed geographical area. Due to the nature of the project and the stakeholders involved, Global Omnium needed to integrate the systems, sensors, and communication protocols which were already installed across the various infrastructures it managed.
-
Stadtentwässerung Celle: Wastewater treatment plant process optimization through artificial neural networks
Celle cuts energy consumption by 22% and chemical use by 56% using Xylem Vue WWTP optimization technology, saving tens of thousands of euros annually. -
Tuas Power Singapore identifies and eliminates harmful transients to improve system reliability and prolong the effective life of infrastructure assets
The power utility supplies high grade water for their own internal processes as well other industrial customers. Tuas Power was experiencing leaks within their distribution network, which were unexpected because these pipelines were less than five years old, made of steel, and laid above ground.
-
Valencia: Digital twin to save 1 billion+ gallons of water annually
Provide integrated, in-depth, real-time knowledge on system, plant, and asset performance which would allow Global Omnium to more efficiently operate and manage the complex water network in Valencia, Spain and the surrounding metropolitan area.
-
Redland city council: Cleveland WWTP operational improvement & data management project with Xylem Vue platform
Redland City Council unified plant operations data with Xylem Vue, boosting compliance monitoring and efficiency at Cleveland WWTP. -
City of Richmond reduces CSOs by 180 million gallons annually and avoids $725M in capital costs thanks to decision intelligence
For decades, the City of Richmond’s Department of Public Utilities has been working to reduce combined sewer overflows (CSOs) and improve water quality in the James River. Despite making significant improvements, the City still experiences between one and three billion gallons of annual overflow and is actively working to reach Department of Environmental Quality (DEQ) water quality goals.
-
Aguas de Calpe: Smart management of the drinking water and sanitation system
As a municipality with significant fluctuations in water consumption—extremely high demand during the summer—that also relies on multiple reservoir and pumping stations to deal with issues associated with its complicated terrain, the town of Calpe, Spain wanted to optimize their water cycle management.
-
CABB: ottimizzazione della rete primaria delle acque reflue
CABB ha adottato la piattaforma Xylem Vue come soluzione integrata e scalabile, utilizzata come sistema centrale per l’acquisizione, l’integrazione e la strutturazione dei dati. -
Global Omnium: Transforming from Conventional to Smart Water
Global Omnium, one of Spain's largest water utilities, has gone through a remarkable digital transformation over the past two decades - upgrading from conventional meters to an advanced smart meter network of over 550,000 fixed network smart meters. This journey provides valuable lessons for any water utility looking to modernize its operations and capitalize on the latest innovations in smart metering and data analytics.
-
Utility di Herford: riduzione degli sfiori di rete fognaria mista (CSO) di circa il 15% grazie a un sistema avanzato di prevenzione
L’utility di Herford riduce gli sfiori di fognatura mista del 15% con il sistema avanzato di supporto decisionale in tempo reale di Xylem Vue, senza modifiche infrastrutturali.