-
Regenerative media filter for an outdoor pool
At the Blumenthal outdoor pool in Bremen the Defender regenerative media filter is replacing the outdated, failure-prone open filter system. -
Aguas de Calpe: Rete di distribuzione più efficiente, con un rendimento dell’89%, e migliore gestione degli allagamenti
Aguas de Calpe è una società partecipata dal Comune di Calpe e da Serhico, S.A., costituita nel 1999 per la gestione dei servizi idrici comunali. L’azienda fornisce acqua potabile a oltre 18.400 utenze e gestisce una rete di distribuzione composta da 280 km di condotte, 11 stazioni di pompaggio e 16 serbatoi di accumulo e regolazione, con una capacità complessiva superiore a 57 milioni di litri. È inoltre responsabile di una rete fognaria che comprende oltre 82 km di condotte, 17 stazioni di sollevamento e un impianto di depurazione.
-
Powering Singapore’s next generation of semiconductor manufacturing
Xylem delivered a 700 m³/day ultra-pure water system with world-class purity, fast-track execution and built-in capacity for future fab expansion. -
Approvvigionamento idrico duraturo a Waldviertel
Una condotta principale di 60 chilometri e quattro stazioni di pompaggio trasportano oggi acqua potabile in modo efficiente attraverso il terreno collinare del Waldviertel, combinando affidabilità, efficienza energetica e una progettazione intelligente del sistema. -
Intake pumping stations P1 and P2 in Kristianstad
As part of Kristianstad Municipality’s investment in a new wastewater treatment plant, construction of two new intake pumping stations – P1 and P2 – began in 2022. The stations play a central role in the facility and are designed to pump wastewater from the trunk sewer network to the new treatment plant. The project was carried out between March 2022 and November 2024. -
Utility di Herford: riduzione degli sfiori di rete fognaria mista (CSO) di circa il 15% grazie a un sistema avanzato di prevenzione
L’utility di Herford riduce gli sfiori di fognatura mista del 15% con il sistema avanzato di supporto decisionale in tempo reale di Xylem Vue, senza modifiche infrastrutturali.
-
Città di Grand Rapids: La città evita circa 850 milioni di euro di investimenti non necessari grazie a una tecnologia di supporto decisionale data-driven in tempo reale
Dopo quasi 25 anni, Grand Rapids ha completato la conversione della rete da sistema di fognatura mista a sistema separato per reflui e acque meteoriche, portando a termine il proprio Long-Term Control Plan (LTCP) nel 2015. A quel punto, però, la città aveva bisogno di comprendere meglio i fenomeni di infiltrazione e afflussi parassiti (I/I) nella rete nera separata, per garantire la conformità a un mandato del Michigan Department of Environmental Quality (DEQ).
-
Città di Richmond: La città riduce i volumi annui di CSO di circa 0,69 milioni di m³ ed evita fino a circa 615 milioni di euro di costi in conto capitale, grazie all’intelligenza decisionale in tempo reale
Il sistema di fognatura mista della Città di Richmond risale al 1800 e serve oggi una popolazione di quasi 230.000 persone. È il più grande dello Stato e copre un’area di drenaggio di circa 49 km², con 25 scarichi.
-
Delivering cost-effective process monitoring for the welding industry
Discover how Sentec engineered a compact, non-intrusive smart connector to digitally transform welding operations. From non-contact wire speed sensing to seamless Bluetooth integration, this case study highlights a scalable solution built for regulation, reliability and industry-wide adoption. -
Innovative water reuse solutions with Xylem’s advanced treatment technology
Learn how Xylem’s Wedeco UV technology helped Los Angeles achieve advanced treatment, regulatory compliance, and 12 MGD of high-quality recycled water at Terminal Island. -
Xylem as turnkey contractor for the new pumping stations in Bromstensstaden
Urban development in Bromstensstaden required new, reliable wastewater pumping stations to meet increased demands on the water and wastewater system. -
Città di South Bend: L’utility riduce il volume di CSO dell’80% e risparmia circa 340 milioni di euro di CAPEX
Il fiume St. Joseph ha storicamente influenzato l’economia di South Bend, soprattutto a metà del XX secolo, quando ha sostenuto lo sviluppo dell’industria pesante. Nonostante il declino del settore negli anni ’60, la città resta il principale polo economico e culturale dell’Indiana settentrionale e il fiume St. Joseph rimane un elemento centrale del centro cittadino.
-
Buffalo Sewer Authority: Ottimizzazione operativa in condizioni di pioggia e controllo in tempo reale: oltre 13 milioni di m³ di CSO intercettati con un investimento inferiore a 2,25 €/m³
Xylem Vue ha aiutato la Buffalo Sewer Authority a immagazzinare e catturare 3,5 miliardi di galloni di volume CSO per meno di 0,01 dollari al gallone grazie all'ottimizzazione operativa in condizioni di pioggia e a un sistema di controllo in tempo reale.
-
Xylem as turnkey contractor for a new pumping station solution in Kristvallabrunn
Xylem delivered a turnkey pumping solution in Kristvallabrunn, including a new pumping station and booster station for reliable, energy-efficient wastewater transfer. -
Le pompe Xylem forniscono una soluzione completa per la mitilicoltura olandese
La coltivazione di cozze e ostriche avviene nell’Oosterschelde, un’area protetta di circa 37.000 ettari nel Mare del Nord. In quanto parco nazionale più grande dei Paesi Bassi, l’Oosterschelde è un ecosistema cruciale e un punto di riferimento per la pesca sostenibile di mitili, ostriche e crostacei.
-
Le aziende lattiero-casearie del Sud Tirolo puntano su sistemi ad acqua gelida con pompe a velocità variabile.
La cooperativa lattiero-casearia Milchhof Vipiteno è una delle più antiche del Sud Tirolo ed è uno dei principali fornitori del mercato dello yogurt italiano.
-
Satellite manufacturer achieves zero liquid discharge with Xylem
A Texas-based satellite manufacturer solved the challenge of no sewer access by deploying a zero liquid discharge water recycling system. The solution enables 95%+ water reuse, recovers 66M gallons annually, and avoids $30M+ in disposal costs, while digital monitoring ensures reliable, uninterrupted satellite production and strong sustainability performance. -
ApaVital S.A.: Reduction of daily water losses by over 800 m³
ApaVital deploys Xylem Vue to reduce daily water losses by over 800 cubic meters, achieving compliance with EU regulations. -
Driving precision and sustainability in agri-tech
Learn how Sentec developed calibration free agricultural flow meters in record time boosting accuracy reducing waste improving yields and supporting sustainable farming -
Predicting failure: smart fault detection for underground cable networks
Sentec partnered with a leading solutions provider to develop a scalable monitoring system that predicts and accurately locates faults in underground cable networks, enabling faster and more cost-effective maintenance. -
Advancing carbon capture: sensor technology to monitor safely and at scale
Discover how Sentec partnered with a leading CCS operator to identify sensor technologies and integration pathways for safe, scalable CO₂ monitoring, enabling safer long‑term storage, reduced operational complexity, and regulatory‑ready deployment strategies. -
Stadtwerke Trier: AI-aided energy optimization for daily energy balancing
Xylem Vue helped Stadtwerke Trier optimize renewable energy use in its drinking water network, achieving 90% self-consumption. -
Critical pipe repair: Smith-Blair adapters help Canadian sawmill
See how custom Smith-Blair 935/936 adapters repaired deteriorated concrete pipe at a Canadian sawmill without service interruption. Read the full case study. -
Out-of-Round pipe emergency repair
How Smith-Blair custom-engineered 624 MJ tapping sleeves solved a 5/8" out-of-round pipe challenge on aging ductile iron infrastructure in Florida.