It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem Vue Secure Connectデバイスに関するよくあるご質問

デバイスに関する一般的な質問

カスタムデバイスについては、カスタムデバイスタイプの追加方法を参照してください。

  1. ステーションに移動します
  2. デバイスを追加するステーションを選択します。
  3. デバイスに移動します
  4. デバイスの追加ボタンをクリックします。
  5. 追加するデバイスを選択します。
  6. すべての必須フィールドに入力し、デバイスの追加をクリックします

デバイスがSecure Connectに追加されました。

これは、現在サポートされているデバイスのリストですが、Secure Connectは常に新しいデバイスを追加していることに注意してください。最新のリストについては、互換デバイスのページを確認してください。

互換デバイスのリストにないデバイスは、カスタムデバイスとして追加することができます。

  1. ステーションに移動します
  2. ステーションを選択します。
  3. デバイスに移動します
  4. デバイスを選択します。
  5. 削除をクリックします
  6. Secure Connectはデバイスを削除します。

ユーザーがデバイスを削除すると、デバイスに関連するすべてのデータが永久に失われます。削除には、アクティブなアラームとアラーム履歴が含まれます。

ユーザーがデバイスの通信リンクを変更しても、データが失われることはありません。

互換デバイスのリストにないデバイスは、カスタムデバイスとして追加することができます。

  • APP 411
  • デジタル出力
  • EcoTouch
  • FGC 313/323
  • FGC 401/411/421
  • Hydrovar HVL
  • Nexicon(HMIのリモートモード)
  • PS 220

カスタムデバイス

  1. Admin > Device types > Addの順に移動します。
  2. デバイスタイプを定義します。

以下のパラメータが必須です:

プロパティ説明
名前デバイスタイプの名前
マシンタイプデバイスに接続済みのマシンのタイプ
モータータイプデバイスに接続済みのマシンのモータタイプ

 

詳細については、カスタムデバイスタイプのデータモデルとデータソースは何ですか?

  1. Adminデバイスタイプの順に選択します。
  2. デバイスタイプを選択します。
  3. データポイント > データポイントの追加に移動します。
  4. データ型を定義します。
    動的データ型または静的データ型を選択した場合。
    1. カテゴリ1の設定
    2. サブカテゴリの選択 2
    3. Targetを設定します。
    4. ソースタブに移動
    5. データソースを設定します。
    6. ユニットとスケーリングタブに移動します
    7. データのスケーリングを設定します。

ユニットを選択します。

カテゴリステータスとサブカテゴリ実行中が選択されている場合、識別子の接尾辞名を空白のままにして、ステーションモデルにポンプを表示します。
両方のデータポイントに適用できる定義済みカテゴリがない場合は、カテゴリのドロップダウンからTargetを選択し、Targetを追加します。

アラームデータ型を選択した場合。

  1. アクティベーションレベルの設定
  2. アラーム優先度の設定
  3. Targetを設定します。
  4. 詳細名を追加します。詳細な名前の入力は必須です。
  5. ソースタブに移動します
  6. データソースを設定します。

5. 保存ボタンをクリックします

1 データポイントのカテゴリは、データポイントが反映するデータの種類を示します
2 サブカテゴリは、カテゴリの改良です

  1. Admin > Device types に移動します
  2. カスタムデバイスタイプを選択します。
  3. データポイントタブに進みます。
  4. 配置を変更するデータポイントを見つけます。
  5. アイコンをクリックしたままにすると、データポイントを新しい場所にドラッグ&ドロップできます。

Secure Connectは、ライブデータのデータポイントの順序を変更します。

データモデル

Secure Connectがデータを正確に表示するには、データポイントが正確に定義されている必要があります。

パラメータ 説明
動的データ 水位や入力電流など、デバイスからのライブデータ このデータはライブデータページに表示されます。
静的データ シリアル番号やソフトウェアバージョンなどの静的データ。  このデータはデバイス構成ページで可視化されます。
アラーム デバイスからのアラーム
カテゴリ 速度、レベル、電力など、データポイントから読み取られるデータ
サブカテゴリ 最大値、基準値、入力など、データのタイプ
ターゲット デバイス、マシン、デバイス上の入力など、データのソース


以下の表は、各種データタイプの構成例を示しています。

データポイント パラメータ
ポンプが動作中 データタイプ 動的データ
カテゴリ ステータス
サブカテゴリ 現在のレベル
ターゲット ポンプ
高レベルアラーム データタイプ アラーム
カテゴリ レベル
サブカテゴリ
ターゲット 入力

 

データソース

データソースは Modbusオブジェクトタイプと位置を表す6つの番号です。最初の番号はオブジェクトタイプを表しています。

番号 オブジェクトタイプ
0 コイル
1 離散値入力
3 入力レジスタ
4 保持レジスタ

 

残りの5つの数字は、1~65 535までの位置を表しています。その位置が持つ数字が5つ未満の場合、データソースが合計で6つの数字を持つように、位置の前に0が追加されます。データソースが個々のビットである場合、そのデータソースは register:bit というフォーマットを使用し、ビット位置は 0~15 の数字となります。例えば、400102:0 は保持レジスタ 102 の位置 0 のビットになります。

  1. Admin> Device types に移動します
  2. デバイスのタイプを選択します。
  3. データポイントタブに進みます。
  4. データポイントの追加ボタンをクリックします。
  5. Sourceタブに移動します。
  6. Modbusレジスタにコロンを付けます。
    サイズと順序フィールドは自動的にBITMASK_16_BITに設定されます。
  7. コロンの後に、読み取るビットまたはビット範囲を入力します。ダッシュを使用して範囲を示します。
  8. 保存をクリックします。

Secure Connectは新しいデータポイントを追加します。

レジスタに:Xを追加してビットXを取得します。たとえば、ビット1の場合は:1です。Secure Connectはこのフォーマットをビットマスクとして認識します。

はい、ウェットウェルタブで、デバイスに必要なすべてのウェルを追加できます。その後、ポンプと機械を各ウェルに割り当てることができます。ステーションモデルは、複数のウェットウェルを持つ装置を持つステーションでは使用できません。

データポイントを作成するときは、カテゴリをステータスに設定します。列挙タブで、値と対応する名前を追加できるようになりました。

ATU

サポートまたは営業担当者に連絡してください。

  1. ソフトウェアOPTWinを使用してATUに接続します。
  2. Hardware Definitionをクリックします。
  3. Modbusの下、Goをクリックします。
  4. Output Mappingフィールドで、該当するポートタイプと機能コードのModbusアドレスを見つけます。 

例:

この例では、デジタル入力のModbusベースアドレスは3000に設定されています。アナログ入力のModbusベースアドレスは10000に設定されています。

該当するポートタイプと機能コードのModbusアドレスを見つけます。

  1. アドレスに1を追加します。
  2. アドレスが4桁の数字になった場合は、アドレスの先頭に0を連結します。
  3. ファンクションコード番号をアドレスの先頭に連結します。各機能コードは、以下の方法で数字に関連付けられています。
機能コード
コイル0
ステータス1
入力3
ホールディング4


関連するFAQ:OPTWinでModbusのベース番号を見つけるには?

実施例1:

  1. Modbusアドレス:2000
    機能コード:保持
  2. アドレスに1を追加:2001
  3. アドレスは4桁です。アドレスの開始に0を連結:02001
  4. 機能コード番号をアドレスの開始に連結します:402001

Modbus番号は402001です

実施例2:

  1. Modbusアドレス:15000
    機能コード:入力
  2. アドレス:15001に1を追加
  3. アドレスは5桁です。0を連結する必要はありません。
  4. 機能コード番号をアドレスの開始に連結します:315001

Modbus番号は315001です

Avavar

  1. ステーションに移動します
  2. Aquavarデバイスでステーションを選択します。
  3. デバイスに移動し、Aqauvarデバイスをクリックします。
  4. 編集 をクリックします
  5. デバイス情報で値データの解釈に移動し、圧力単位をバーまたはpsiに変更します。
  6. 保存をクリックします。

EcoTouch

EcoTouchは24個のランプに対応しています。

MyConnect

Secure Connectは、MyConnectがl/sに設定され、そのユニットに存在する場合にのみ読み取りをサポートします。

Nexicon

  1. ステーションに移動します
  2. ステーションを選択します。
  3. デバイスに移動します
  4. デバイス XAM 912 を選択します
  5. アラーム設定のタブに移動します
  6. 該当するアラームについては、編集 をクリックします
  7. フィールド名を編集します
  8. 保存をクリックします。

<

リモート検査キット

  1. 物理的な設置を終了し、新しいXylem Gatewayユニットの電源を入れます。
  2. デバイスに移動します
  3. デバイスタイプのリモート検査キットを選択します。
  4. 右上隅の交換ボタンをクリックします。
  5. 新しいMACアドレスを入力し、置換をクリックします。

設定 → サービスで表面の破片検出を有効にします。

デバイス → カメラ → 画像アーカイブに移動し、スナップショットを確認します。

新しいスナップショットの撮影方法:

  1. 概要に移動し、カメラカードの3つの点をクリックしてスナップショットを更新します。
  2. カメラに移動し、スナップショットの更新をクリックします。
  3. デバイス → カメラ → デバイス設定に移動し、スナップショットの更新をクリックします。