It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sensores de nível inconsistentes

Aplicação

Este tipo de anomalia é aplicável às estações de bombagem de águas residuais que cumprem os seguintes requisitos:

  • A estação está equipada com um sensor de nível analógico e um interruptor de nível alto.
  • O nível de arranque configurado para cada bomba está disponível no Secure Connect.

O tipo de anomalia é desativado para controladores que tenham um alarme equivalente.

Descrição

Os utilizadores são notificados desta anomalia se o interruptor de nível alto estiver activado e o sensor analógico medir um nível de água inferior ao nível de arranque configurado de qualquer bomba. 

Causas possíveis

  • Avarias ou obstruções no sensor de nível analógico
  • Falhas no interruptor de nível alto
  • Configuração de nível ou posição do interruptor incorrecta

Gráficos relacionados para avaliação

Para obter instruções sobre onde encontrar os gráficos relacionados para exame, consulte "Onde encontro os gráficos de anomalias para exame?" em Perguntas frequentes sobre eventos > Anomalias

Descrição do gráfico Sensores de nível inconsistentes

O gráfico mostra o nível de água medido e o estado de funcionamento de cada bomba na estação para quando o interruptor de nível alto foi activado.

Avaliação do gráfico, exemplo 1

O gráfico mostra que, às 10h00, o interruptor de nível alto foi activado quando o nível de água medido era inferior ao nível de arranque da bomba. O evento foi isolado.

Avaliação do gráfico, exemplo 2

O gráfico mostra que desde as 8h00 de 17 de Março, as bombas funcionam ao sinal do interruptor de nível alto em vez do sensor de nível analógico. Assim, ambas as bombas arrancam em cada ciclo da bomba em vez de alternarem. 

Avaliação do gráfico, exemplo 3

O gráfico mostra que o sinal do sensor do nível da água estava plano (igual a zero) quando o interruptor de nível alto foi activado.

Desactivar o tipo de anomalia

Se o comportamento identificado como uma anomalia for normal para uma estação, o tipo de anomalia deve ser desactivado. Para obter mais informações, consulte "Como activar ou desactivar um tipo de anomalia?" em Perguntas frequentes sobre eventos > Anomalias

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Eventos, Alarmes, anomalias e incidentes.