Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Ative o modo de alto contraste

Número de arranques desigual

Aplicação

Este tipo de anomalia é aplicável a estações de bombagem de águas residuais de duas bombas, nas quais as bombas estão definidas para alternar regularmente em cada ciclo.

O tipo de anomalia é desativado para tipos de dispositivos para os quais, em geral, as bombas não alternam regularmente.

Descrição

Os utilizadores são notificados desta anomalia se o número de arranques de uma bomba exceder o da outra bomba na estação em mais de 20% durante alguns dias consecutivos.

Causas possíveis

  • Uma bomba falha repetidamente em baixar o nível de água e, assim, depende da outra bomba para concluir o ciclo
  • Uma bomba arranca repetidamente devido a uma falha na bomba, uma falha no controlo da bomba ou configuração incorrecta da estação

Gráficos relacionados para avaliação

Para obter instruções sobre onde encontrar os gráficos relacionados para exame, consulte "Onde encontro os gráficos de anomalias para exame?" em Perguntas frequentes sobreeventos > Anomalias.

Descrição do gráfico Detalhe da utilização da bomba

O gráfico mostra os seguintes dados:

  • O estado de funcionamento de cada bomba na estação
  • O nível de água, se disponível

O período de tempo no gráfico é de um dia com a resolução máxima:

  • Se a anomalia estiver activa, o gráfico mostra o dia anterior.
  • Se a anomalia tiver cessado, o gráfico mostra o dia em que a anomalia começou.

O gráfico permite ao utilizador avaliar os seguintes itens:

  • O problema que causou a anomalia
  • O estado actual da estação, se a anomalia continuar activa

Descrição do gráfico Número de arranques das bombas

O gráfico mostra o número diário de arranques para cada bomba na estação. O período de tempo no gráfico é de vários dias. O gráfico permite ao utilizador avaliar os seguintes itens:

  • A extensão da diferença no número de arranques entre as duas bombas
  • A frequência da ocorrência do problema

Avaliação de gráficos, exemplo 1

O gráfico Detalhe da utilização da bomba mostra que a bomba 2 depende frequentemente da bomba 1 para concluir o ciclo.

O gráfico Número de arranques das bombas mostra, assim, que o número de arranques da bomba 1 é superior ao da bomba 2.

Os gráficos mostram que o problema ocorreu regularmente no último mês.

Avaliação de gráficos, exemplo 2

O gráfico Detalhe da utilização da bomba mostra uma tendência irregular do nível de água medido com picos irrealistas. O gráfico também mostra ciclos de bombagem frequentes e muito curtos que não baixam o nível da água. Este comportamento indica que existe um problema no controlo das bombas.

O gráfico Número de arranques das bombas mostra que o problema causa um número elevado de arranques para ambas as bombas, particularmente para a bomba 2.

Desactivar o tipo de anomalia

Se o comportamento identificado como uma anomalia for normal para uma estação, o tipo de anomalia deve ser desactivado. Para obter mais informações, consulte "Como activar ou desactivar um tipo de anomalia? em FAQs de eventos > Anomalias .

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Eventos, Alarmes, anomalias e incidentes.