Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Deteção da capacidade reduzida da bomba

A função notifica os utilizadores quando há uma diminuição na capacidade de uma ou várias bombas na estação

A deteção da capacidade reduzida da bomba é uma função para estações de bombagem de poços húmidos. A função notifica os utilizadores quando há uma diminuição na capacidade de uma ou várias bombas na estação. A função distingue entre perdas súbitas e graduais de capacidade. A perda de capacidade pode ser resultado de problemas com a bomba ou com o equipamento circundante, por exemplo, tubos, acoplamentos e válvulas. A função adequa-se a bombas que funcionam em ciclos entre níveis de arranque e paragem constantes, com paragens regulares.

A função precisa dos seguintes dados:

  • Estado da Bomba
  • Nível de água analógico

A função calcula a capacidade de uma bomba uma vez por ciclo. O cálculo ajusta-se para o caudal de entrada no poço molhado durante o ciclo da bomba. Se um ciclo de bomba iniciar mais do que uma bomba, então a função não pode calcular a capacidade da bomba.

Há dois alarmes e dois gráficos para cada bomba. Os alarmes e gráficos mostram informação sobre duas medições:

MedidaDescriçãoCausa possível
Diminuição da capacidade da bomba a curto prazoEsta medição deteta reduções súbitas na capacidade da bomba.
  • Hidráulica da bomba entupida ou válvula antirretorno
  •  Funcionamento irregular da válvula antirretorno
  • Acoplamento com fugas no tubo de entrega
Diminuição da capacidade da bomba a longo prazoEsta medição deteta reduções lentas na capacidade da bomba.
O utilizador define um ponto de controlo, por exemplo, quando a bomba é instalada ou revista.
O ponto de controlo é a data de início para o período de tempo que a função utiliza como referência para a perda de capacidade.
  • Hidráulica de bomba desgastada
  • Entupimento gradual do sistema hidráulico da bomba ou do tubo de entrega
  • Questões com a válvula antirretorno

Os alarmes são ativados quando a capacidade é inferior ao limiar configurado. Os limiares são um valor percentual da capacidade média da bomba. É possível alterar os valores limiares nas definições.

O representante de vendas pode ativar esta função. Esta função não suporta bombas de accionamento de frequência variável.

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Eventos, Alarmes, anomalias e incidentes.