Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Intelligente Entwässerungspumpe verhindert Überschwemmung im Bahnhof von Guadalajara

Intelligente Entwässerungspumpe verhindert Überschwemmung im Bahnhof von Guadalajara

Als in Guadalajaras E-Nahverkehrssystem (SITEUR) eine Pumpstation ausfiel, brauchten die Betreiber eine schnelle Lösung, um eine Überschwemmung zu verhindern. Sie installierten die Flygt Bibo Alpha Entwässerungspumpe von Xylem, die sich automatisch an die Echtzeitbedingungen anpasst. Die langlebige Plug-and-Play-Pumpe arbeitet nun seit Monaten störungsfrei.

Die Stadt Guadalajara im Bundesstaat Jalisco im Westen Mexikos verfügt über ein E-Zugsystem mit drei Linien, das täglich 360.000 Menschen befördert. Der kontinuierliche Betrieb des Zugsystems ist für den Großraum Guadalajara von entscheidender Bedeutung.

Einer der verkehrsreichsten Bahnhöfe der SITEUR ist die Estación de la Independencia, die unterirdisch liegt. Eine nahe gelegene Pumpstation verhindert, dass der Bahnhof bei Regen oder steigendem Grundwasser überflutet wird. Im November 2021 fiel die Pumpstation jedoch aus, und es wurde ein Hochwasseralarm ausgelöst.

Angesichts des Überschwemmungsnotfalls wandten sich die SITEUR-Betreiber umgehend an die Spezialisten von Xylem, um eine Entwässerungslösung zu finden. Es war Eile geboten, um ein Überfluten des Bahnhofs zu verhindern. Daher benötigte SITEUR eine Pumpe, die schnell und einfach zu installieren war. Die Wahl fiel auf die Entwässerungspumpe Flygt Bibo Alpha von Xylem, die sich durch ihre Plug-and-Play-Funktionalität auszeichnet und nicht konfiguriert werden muss.

Die Flygt Bibo Alpha ist nicht nur einfach zu installieren, sie ist auch die erste Entwässerungstauchpumpe, die sich automatisch an die Umgebungsbedingungen anpasst und dadurch im Vergleich zu herkömmlichen Entwässerungspumpen bis zu 60 % Energie einspart. Anstelle einer statischen Kurve zu folgen, stellt sich die Pumpe auf ein Leistungsfeld aus Fördermenge und Förderhöhe ein, um den Anforderungen jeder Anwendung gerecht zu werden. Die Flygt Bibo Alpha minimiert zudem „Schnarchen“ und Trockenlauf, was den Verschleiß um bis zu 70 % reduziert.

Eine schnelle und zuverlässige Entwässerungspumpe

In der Station Estación de la Independencia installierten zwei Bediener die Flygt Bibo Alpha in kürzester Zeit, ohne dass ein Kran benötigt wurde. Die leichte, robuste Pumpe startete direkt und verhinderte die Überflutung des Bahnhofs, indem sie dank der integrierten Intelligenz den Wasserstand des Brunnens automatisch aufrechterhielt.

„Es ist wirklich erstaunlich, dass die Flygt Bibo Alpha trotz all ihrer Leistungsmerkmale kein Bedienfeld benötigt“, erklärt Alan Francisco López Castillo, Instandhaltungsleiter bei SITEUR. „Durch ihre geringere Größe ist sie zudem einfacher zu handhaben und zu installieren.“ 

Die Pumpe arbeitet seit Monaten störungsfrei für SITEUR und wird rund um die Uhr fernüberwacht und gesteuert. Da die Flygt Bibo Alpha nur dann arbeitet, wenn sie gebraucht wird, hat sie auch dazu beigetragen, Energie zu sparen.

SITEUR war mit den Ergebnissen so zufrieden, dass das Unternehmen beschloss, die Pumpe zu kaufen und andere Pumpen in seinem System durch die Flygt Bibo Alpha zu ersetzen. Aufgrund ihrer anpassungsfähigen Leistung kann die Flygt Bibo Alpha problemlos Pumpen im Leistungsbereich von 2 bis 10 kW ersetzen.