It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Installazione

Il nucleo di Xylem Vue Secure Connect è il dispositivo di connettività cloud (CCD) modem. Leggi qui per saperne di più sul CCD e su come collegarvi i dispositivi.

Installazione

Per iniziare con Secure Connect, assicurati prima che il tuo account sia attivo. Quindi, disimballare il CCD 401 e collegarlo all'alimentazione e all'antenna. Quindi, procurarsi un dispositivo che si desidera collegare ad Secure Connect e collegarlo al CCD 401. Infine, aprire l’applicazione Secure Connect e configurare la stazione. Per assistenza su argomenti specifici, vedere le informazioni seguenti.

Hardware

  • Flygt CCD 401

    Il nucleo di Secure Connect è il moderno Cloud Connectivity Device (CCD)

  • Dispositivi compatibili

    Un elenco di dispositivi compatibili, compresi i dispositivi di connessione I/O e gateway CCD

  • Dispositivi personalizzati

    I dispositivi che non sono nell’elenco dei dispositivi compatibili possono essere aggiunti come dispositivi personalizzati

  • Configurazione dispositivo

    Procedura di configurazione per i dispositivi che richiedono una configurazione speciale per comunicare con il CCD 401

  • Ulteriori informazioni

    Molti utenti hanno avuto domande simili sul gateway CCD 401. Trova le risposte di cui hai bisogno nelle FAQ.

Integrazione esterna

  • Secure Connect API

    API (Application Programming Interface) fornisce ai sistemi esterni l’accesso ai dati di Secure Connect

  • OPC UA Connector

    Consente al software con un client OPC Unified Architecture di leggere i dati e gli allarmi di Secure Connect

  • Domande

    Consulta altre domande relative al funzionamento di Secure Connect nelle FAQ.