Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Secure Connect API

L’interfaccia API (Application Programming Interface) di Secure Connect fornisce ai sistemi esterni l’accesso ai dati di Secure Connect. Attraverso l’API sono accessibili le seguenti informazioni:

  • Dati allarme
  • Dati live
  • Dati stazione
  • Dati dispositivo
  • Dati cliente
  • Dati utente

Gli API di Anvensor servono solo a ricevere i dati. L’utente non può controllare i dispositivi o modificare i dati tramite le API di Secure Connect aggiungendo un client esterno.

Aggiunta di un client esterno

  1. Accedere ad Secure Connect.
  2. Andare su Admin > Clienti.
  3. Selezionare un cliente.
  4. Andare alla scheda Client esterni.
  5. Fare clic sul pulsante Aggiungi.
  6. Inserire un Nome.
  7. Inserire una Descrizione.
    È opzionale scrivere una descrizione.
  8. Cliccare su Salva.

Viene creato un client esterno e l'utente ottiene un ID client Auth0 univocoe un segreto client Auth0 una tantum. È importante salvare il segreto del client in quanto viene visualizzato una sola volta. Il segreto del client è necessario per accedere alleAPI REST di Secure Connect. Se l'utente dimentica il segreto del client, deve essere creato un nuovo client esterno.

Documentazione API

La documentazione API di Secure Connect è disponibile nell’applicazione Secure Connect. Per accedere alla documentazione API di Secure Connect:

  1. Accedere all’applicazione Secure Connect.
  2. Fare clic sull'icona del profilo nell'angolo in alto a destra.
  3. Fare clic sullerisorse esterne del cliente.
  4. Fare clic sull' API link per scaricare il file API YAML di Secure Connect.

Il file scaricato contiene le seguenti informazioni.

  • Percorsi API REST
  • Formato richiesta
  • Formato risposta
  • Informazioni sullo schema

Per maggiori informazioni sul meccanismo di autenticazione Secure Connect e su come chiamare le API Secure Connect, fare clic sul link Guida all’installazione sulle risorse del client esterno. Il file scaricato contiene le seguenti informazioni:

  • Configurazione di un client esterno
  • Recupero del token JWT per l’autenticazione

Domande frequenti correlate

Molti utenti hanno avuto domande simili su Analytics, Live Data, API e OPC UA Connector.