It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Aufbereitung von Speisewasser für industrielle Versorgungsunternehmen

Lösungen zur Aufbereitung von industriellem Speisewasser für Kessel, Kühltürme und Filtration

Die Aufbereitung von Versorgungswasser ist entscheidend für den Betrieb von Industrieanlagen in zahlreichen Märkten, einschließlich Gesundheitswesen, Fertigung und Lebensmittel und Getränke. Quellwasser kann Verunreinigungen wie Kalzium, Magnesium, Eisen und Siliziumdioxid enthalten. Diese Verunreinigungen führen zu Schäden an Heizungs- und Kühlsystemen, Rohrleitungssystemen und Anwendungen am Einsatzort. Eine schlechte Qualität des Speisewassers kann auch die Lebensdauer der Ausrüstung reduzieren, was die Zuverlässigkeit verringert und die Betriebskosten erhöht. 

Vorteile von ordnungsgemäß aufbereitetem Speisewasser 

Jeder Kunde profitiert von einzigartigen Vorteilen, je nachdem, wie das Speisewasser in seiner gesamten Einrichtung verwendet wird. Eine konsistente Sache ist eine verbesserte Leistung, sobald Speisewasserverunreinigungen entfernt wurden. Kessel und Kühltürme arbeiten optimal und gewährleisten einen effizienten Betrieb der Anlage. Dies wird nicht nur die Effizienz erhöhen, sondern auch die Betriebs- und Wartungskosten für Kessel, Kühltürme und Filtration verringern. Sobald das einströmende Wasser gemäß den Standards aufbereitet wurde, können Sie erwarten, dass Ihr System länger hält und besser funktioniert. 

Lösungen für die Aufbereitung von industriellem Speisewasser 

Xylem versteht die Notwendigkeit von Anlagen, die richtige Wasserqualität für einen effizienten Betrieb aufrechtzuerhalten. Ob es um die Filtration zur Partikelentfernung, Desinfektion oder Vorbehandlung von Kesseln oder Kühltürmen geht, unser breites Portfolio an Produkten und Dienstleistungen zur Wasseraufbereitung stellt sicher, dass wir die richtige Lösung für die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Einrichtung haben.

Überwachung der Speisewasserqualität und Anlagenleistung

Zusätzlich zu den Aufbereitungstechnologien können Echtzeitüberwachung und -analytik Einrichtungen dabei helfen, die Wasserqualität zu erhalten und die Systemleistung zu verbessern.

Xylem Vue integriert und standardisiert industrielle Speisewasseraufbereitungsdaten aus kritischen Anlagen, einschließlich Kesseln, Kühlsystemen und Speisewassernetzen in Strom- und Prozessanlagen, in einer einzigen intelligenten Plattform. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen bietet es eine umfassende Echtzeitansicht der Wasserqualität und Anlagenleistung und liefert umsetzbare Erkenntnisse, die die Einhaltung der Wasserqualität gewährleisten und eine unübertroffene Prozesszuverlässigkeit und -effizienz fördern.

Es ist ein häufiges Missverständnis, dass eingehendes Wasser gemäß den erforderlichen Standards behandelt wird